就是目前master、passive和slave 这三个板子之间最远距离可以放多远?
角度是0° 、90°的分别是哪些位置?要怎么分辨 因为移动slave 角度跳动的很厉害 没有规律,绕天线板一圈都没看到有200°以上的角度
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
就是目前master、passive和slave 这三个板子之间最远距离可以放多远?
角度是0° 、90°的分别是哪些位置?要怎么分辨 因为移动slave 角度跳动的很厉害 没有规律,绕天线板一圈都没看到有200°以上的角度
目前测试距离在1m效果最佳,更远的距离会产生更多的多径反射,需要开发单独的算法减小干扰
角度是0° 、90°的分别是哪些位置?要怎么分辨 因为移动slave 角度跳动的很厉害 没有规律,绕天线板一圈都没看到有200°以上的角度
0度角查看这里类似的问题:
e2echina.ti.com/.../launchxl-cc26x2r1-coordinator-responder
例程中只使用一组天线阵列,它的覆盖范围是有限的,如果绕道天线阵列背后,超出了它的覆盖范围,是测不出正确角度的
注意:SDK5.10中的例程只提供了一种测试获得AOA角度的初始方案,只适合在二维平面上的角度,并且没有做算法减小干扰,TI的数据都是在微波暗室中测得的
自SDK5.20开始,删除了例程中对角度计算的支持,现在只提供原始的IQ数据采集,用户可以根据自己的需求使用和设计其他天线板,测量实际应用场景的角度(一般是三维)
角度计算及算法优化需要根据不同的天线板做后期开发
这取决于算法优化,实际通信距离可以很远,但是远距离会引入更多的干扰,测得的数据可能无法使用
例程是在1米的测得的,基本上可以覆盖3-4米为半径的有效范围,当然这和天线板设计、发射功率都有关
1、覆盖3-4米的半径是SDK5.10例程可以实现的吗?这个3-4米的覆盖范围是使用的AOA天线板的哪一组天线呢?
2、如果自己设计天线的话,是使用哪个版本的SDK呢?
3、如果换成使用自己设计的天线,需要改动的代码部分是在哪个文件里?还是说只是简单的把AOA天线板替换掉就可以了啊?
1.3-4米为半径指的是CC2624R,例程和TI之前的AOA天线板不能实现,它不能覆盖360°,例程中3-4米也没有算法优化
我指的是最终方案,需要做算法优化和使用可以覆盖360°的天线板
2.SDK5.20及以上
3.参考Academy:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOSUfCXMkNaUAy6wny0b2w__pTTHBmu__LATEST
应当注意,TI现有例程只是提供了最基本的AOA测试,实际应用还需要做大量的后期开发
包括天线设计,角度计算,算法优化,系统建模等等,这些都需要客户自己实现
如果只是为了做简单测试的话,可以直接把AOA天线板直接用三根天线替换吗?就这样的天线
不行的,天线一般都是PCB贴片天线,没见到过用胶棒天线的
而且天线之间的距离也有严格的规定,不是随便摆放的,自己设计天线需要天线和射频的知识
那我可以继续用你们的AOA天线板已经设计好的天线只进行角度算法改进吗?
可以的,但是注意这个天线板只能测二维平面上的角度,室内定位一般都需要测三维的角度
TI不是AOA产品应用商,因此只提供最基本的测试,你可看下quupaa的AOA产品,精度可以做到亚米级
quupaa的AOA产品是也是一个天线板吗?然后quupaaAOA直接也像你们的AOA板一样的接口吗?和CC2642的发射版兼容吗?
我只是说明AOA做成产品后的应用,quupaa是AOA商用产品的领先者
他们出售完整的产品,不提供二次开发,我们和quuppa没有合作,你可以自己查一下quuppa