Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14348 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LE数据长度扩展

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640的电源配置修改

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE的连接参数及其设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    Annie Liu
    Annie Liu
    1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE入门和常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    在CC2451 KEYFOB的历程中 我想做按键的单击和双击检测并且 反馈值给手机 0 已锁定

    819 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 mark_xu
  • 未回答

    如何持续保持scan的状态 0 已锁定

    1099 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 Kevin Wang2
  • 未回答

    CC2564+MSP430F5529运行SPPLEDemoLite例程时在调试状态时可成功初始化蓝牙,但非调试状态时就打开堆栈失败。 0 已锁定

    777 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 ruimin Guo
  • 未回答

    如何在centre端关闭PARAM_UPDATE这个功能 0 已锁定

    486 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 jack wong
  • 未回答

    CC2541 flash 0 已锁定

    491 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 mark_xu
  • 已回答

    BLE的传输速率为什么一直提高不上去 0 已锁定

    3586 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 weigang yi
  • 未回答

    CC2540断开连接问题 0 已锁定

    778 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 mark_xu
  • 未回答

    新手开发,第一次应用CC2564并搭载 MSP430,有几个问题请教 0 已锁定

    731 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Barbara Wu
  • 未回答

    CC2541 UART 0 已锁定

    1264 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Barbara Wu
  • 已回答

    Btool扫描从机最多只能扫面到5个设备,请问哪里做了限制 0 已锁定

    2271 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 LiuYu
  • 未回答

    低功耗蓝牙中UTCTimeStruct转换为UTCtime时间对月份和年循环条件的问题? 0 已锁定

    1216 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 CQ JiMi
  • 未回答

    Android 4.3如何修改蓝牙连接的参数? 0 已锁定

    2242 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 Scienve Xie
  • 未回答

    CC2564移植到其它平台 0 已锁定

    972 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 livensten
  • 未回答

    cc2564软件开发包下载 0 已锁定

    865 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 livensten
  • 未回答

    想把lightblue搜索到的设备名改为xxx(设备名)+MAC(蓝牙CC2541的全球唯一标识号) 0 已锁定

    8463 视图
    11 回复
    最新10 年多前
    由 mark_xu
  • 未回答

    关于cc2540的抓包与串口传递 0 已锁定

    923 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 mark_xu
  • 未回答

    用IAR编译1.4.0协议栈里的Peripheral例程里的ImgA配置,到最后一步过不去 0 已锁定

    1019 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 Vince Yang
  • 未回答

    CC2540 SBL 问题请教 0 已锁定

    319 视图
    0 回复
    已开始10 年多前
    由 Wang Joe
  • 未回答

    CC2541与USB Dongle连接上了又断开连接问题 0 已锁定

    776 视图
    0 回复
    已开始10 年多前
    由 WP M
  • 未回答

    关于TI ble-cc254x-1.3.2 keyfob例程中,程序烧录到CC2540和CC2541,用S4手机测试有两种不同的结果如帖子?? 0 已锁定

    578 视图
    0 回复
    已开始10 年多前
    由 dan xi
<>