手邊沒有SmartRF05EB+EM,IC燒錄"CC2541_SmartRF_HostTestRelease_All.hex"後接上UART(P0.2、P0.3)
用BTOOL照以下設定連接
Baudrate -> 115200
Databits -> 8
Stop bits -> 1
Parity -> None
Protocol -> None
但HCI指令沒反應
手邊沒有SmartRF05EB+EM,IC燒錄"CC2541_SmartRF_HostTestRelease_All.hex"後接上UART(P0.2、P0.3)
用BTOOL照以下設定連接
Baudrate -> 115200
Databits -> 8
Stop bits -> 1
Parity -> None
Protocol -> None
但HCI指令沒反應
客户想用UART 通过AT 命令和CC2541 进行通讯,希望我们提供CC2541 UART 透传程序及对应的AT 指令集(类似附件这种)。TI 是否有这种资源?如果CC2541 没有的话,其他BLE 芯片是否有这种资源?如果没有UART 转BLE,是否有其他接口,比如I2C?谢谢!
I heard that CC2541 will be EOL in the next 1 to 2 years, but I can't find any official statement from TI. Is this true?
Thanks.
主设备是 CC2541 + STM32F407
从设备是全宙820芯片,有4g 蓝牙 gps
从设备用pc蓝牙助手调试都没有问题,连接,收发数据都可以的
但是主设备CC2541一直连不上从设备,AT+SCAN可以看到,也选择了地址,然后AT+CON+地址,返回也是OK的
但是检查GPIOH-pin8,用来判断是否连接的pin,一直显示没有连接成功,这是怎么回事呢
請問 LAUNCHXL-CC26X2R1 板子是否有支援 BT4 . BT5/ BLE 和 Zigbee sniffer 功能?
CC2531 好像只支援到 BT4, 或是有其他型號建議?
Error[e46]: Undefined external "GAP_DeviceDiscoveryRequest::?relay" referred in observer ( D:\Texas Instruments\
BLE-CC254x-1.5.2.0\Projects\ble\SimpleBLEPeripheral\CC2541DB\CC2541\Obj\observer.r51 )
找不到定义????????????
…程序跑起来以后,SimpleBLEPeripheral中peripheralStateNotificationCB回调立即默认GAPROLE_CONNECTED连接状态了???是怎么回事,换了好几个模块同样的现象,也有正常的模块,很奇怪为什么会这样???????????求教
我们这边烧录环境为: 轩微脱机烧录器 + 芯片烧录座子 ,近期开始烧录 发现 有大概千分之五~百分之一 的烧录NG现象;
在Uniflash 上面分析烧录NG 芯片:
使用SmartRF Studio7問題
1.在 continuous RX 模式下量測不到任何訊號
2.使用SmartRF Studio7 工具CC2541需要燒錄特定的FW嗎?