共遇到如下2个问题:
1、我现在用CCS20.1.1版本编译自己的工程时,IDE的右下角会频繁报下图的错误
2、不论是按下ctrl键点击鼠标左键,还是右键选择跳转到函数定义的地方,代码都无法跳转。
说明:我创建的工程是在ccs12.5.0版本创建的,20.1.1将其导入的
共遇到如下2个问题:
1、我现在用CCS20.1.1版本编译自己的工程时,IDE的右下角会频繁报下图的错误
2、不论是按下ctrl键点击鼠标左键,还是右键选择跳转到函数定义的地方,代码都无法跳转。
说明:我创建的工程是在ccs12.5.0版本创建的,20.1.1将其导入的
对于CC26系列的蓝牙芯片,在单端射频链路上,在靠近天线的位置处数据手册推荐的一种电路配置中串联了一个12pF的电容,请问这个电容的作用是什么呢?我个人觉得这个电容的作用并不是很大,求大佬解惑
您好,我想实现蓝牙设备(广播者)被连接后马上开启第二次广播供另一个设备连接。
我尝试在GAP_LINK_ESTABLISHED_EVENT中调用GapAdv_enable API开启第二个广播,但没有成功。请问开启第二次广播还要做哪些步骤?有没有可参考的例子?
使用CC2652R7作为BLE主机,在例程simple_central的基础上修改读写数据的UUID为128 bit。
有三个问题想要请教一下:
1、在SimpleCentral_processGATTDiscEvent里面,根据UUID发现charHandle,这个charHandle在UUID改为128bit后是否还是保存为8字节?还是要保存16字节?若还是保存8字节应该保存哪两个字节?
2、在GATT_ReadCharValue(scConnHandle…
我看这个LAUNCHXL-CC26X2R1 开发板的原理图使用的芯片是CC2652R,那它又是怎么对CC2642R 进行开发的呢,是这个板子是通用的意思吗?
还是CC2652R的功能包含CC2642R的功能,对CC2652R的开发评估就是对CC2642R芯片的开发评估
硬件平台:CC26x2R LaunchPad development kit
SDK版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23
IDE: Code Composer Studio
导入的工程:simple_peripheral
这个demo工程,好像默认使用的是跳频算法CSA#2,在哪里配置使用跳频算法CSA#1?
硬件平台:CC26x2R LaunchPad development kit
SDK版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23
IDE: Code Composer Studio
有能获取系统tick的API吗?单位是多少?需要用户做定时器初始化吗?
硬件平台:CC26x2R LaunchPad development kit
SDK版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23
IDE: Code Composer Studio
导入的工程:simple_peripheral
问题:我在分析打印log的UART初始化…
我有一个需求,需要查看指定的定时器的运行状态(停止、运行中等)。
查看Timer的API,感觉Timer_control可能能够实现此功能,但只在Timer.h文件中看到它的声明extern int_fast16_t Timer_control(Timer_Handle handle, uint_fast16_t cmd, void *arg);但并未对其支持的cmd命令进行详细的描述,能否有更详细的资料对其进行描述?谢谢
1、ROM中的代码包含了TI-RTOS7、BLE5堆栈,是芯片出厂时就写入的不能更改,还是在编译用到TI-RTOS7和BLE5堆栈的CCS工程时,根据当前的配置写入的?
2、在TI-RTOS7出现之前,我用的之前的BLE simple peripheral工程,其中用的是TI-RTOS6,那么在ROM中的应该是TI-RTOS6,在使用TI-RTOS7和BLE5堆栈的CCS工程时…
如图,我导入了singgle channel adc的example,将其烧录进单片机后,我在哪里能够看到图中红框中Dispaly_printf打印的内容,具体步骤是什么
simple_peripheral_oad_onchip应用程序使用的CCS12.5.0和simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24,persistent和bim_onchip使用的CCS10.4.0和simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52。另外simple_peripheral_oad_onchip应用程序还用到了Sensor Controller Studio(版本是2.8而不是最新的2…
关于CC2652R1有一些问题咨询,感谢回复:
1、CC26X2R1是车规级的吗?
2、使用LAUNCHXL-CC26X2R1做RTLS测试的时候,钥匙responder原地旋转会导致rssi值变化最大约10db,这是否正常?是不是可以通过修改天线布局来减少波动?
3、LAUNCHXL-CC26X2R1适不适合做PEPS…
我们现在有一个应用场景是,在主处理器中使用SPI接口和普通GPIO初始化完成一个外部设备后,在协处理器中使用同样的这几个引脚去进行这个外设的控制,后续还会参杂着主处理器对这个设备控制权的抢占,但是我发现在调用协处理器初始化引脚后,主处理器无法控制这几个引脚了,协处理器的SPI也调用异常,请问怎么操作才能让这两个核分时复用共同的引脚外设?或者这款芯片支持这种场景的使用吗?
下图是主处理器的SPI配置:
下图是协处理器的SPI配置:
simple_peripheral工程 NV范围起始:0x48000大小:0x4000(2page)
simple_peripheral_oad_onchip为什么有两个NV,分别用来做什么?
1. 现在新的开发方式,还是会Sensor Controller Studio? 为什么Sensor Controller Studio不跟新了,还是说现在的开发方式直接全部在Code Composer Studio 中开发了?更推荐拿着方式?
2. 当前是使用的2.9.0.208的 Sensor Controller Studio,这块的SDK release 最高到5.4.00.40,宣布了高版本,而我BLE在Code Composer Studio 开发的用的SDK已经是6…
1. 现在新的开发方式,还是会Sensor Controller Studio? 为什么Sensor Controller Studio不跟新了,还是说现在的开发方式直接全部在Code Composer Studio 中开发了?更推荐拿着方式?
2. 当前是使用的2.9.0.208的 Sensor Controller Studio,这块的SDK release 最高到5.4.00.40,宣布了高版本,而我BLE在Code Composer Studio 开发的用的SDK已经是6…
现在在使用CC2652做开发,有ti官方的开发板测试了project zero。后续遇到许多的问题,不知道如何开始。具体问题如下:
ble的开发涉及了rtos7、ble协议栈、syscfg配置导致难度比较大。
1. rtos7的一些说明文档是不就只有simplelink 里面的介绍和api的介绍,有没有其他相关的资料?
2. 在ble的例程中任务创建有的用的是rtos7的方法、有的是posix的方法,到底哪个为准?
3. syscfg能配置ble的一些参数…