• CC2652RB: BLE蓝牙连接不稳定,超出5m范围连接就会断开

    Part Number: CC2652RB

    一款嵌入式产品带有蓝牙连接功能,MCU采用CC2652RB(带BLE功能、RF_P/RF_N管脚)方案,BLE蓝牙Balun电路设计如下图;

    PCB Layout布线如下图;

    *上述电路设计和PCB Layout设计方案以前均做过P板实机测试过,结果OK,BLE蓝牙连接距离可达25m以上稳定性没问题)

    近期试作P板时,为了控制Balun电路阻抗保持在50Ω,PCB工厂对Balun电流走线线宽做了调整[13mil(0.33mm)→4.3mil(0.1mm…

  • CC2652RB: 无法使用Log_info0函数进行串口打印

    Part Number: CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    我将UartLog.c和UartLog.h文件复制到了simple_central对应工程的对应文件夹,并添加了include路径,在main函数中加入了UART_init();  UartLog_init(UART_open(CONFIG_DISPLAY_UART, NULL));初始化串口,并将程序内的display在sysconfig中禁用。以上步骤完成后,工程能编译通过…

  • CC2652RB: 两块cc2652rb蓝牙连接

    Part Number: CC2652RB

    您好,我有两块cc2652rb,请问怎么样将其中一块作为主机,另一块作为从机进行蓝牙连接并传输数据

  • CC2642R: 问题描述如下:

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

    Dears

    请帮忙看看如下问题如何解决:

            1.CC2642R1/CC2652R1 Development kit  ROM   Rev:C  FW: SDK3.402303

    1. 从TI网站注册用户,下载和安装了simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23__win ,IAR for ARM 8.30
    2. 在IAR中打开portableNative_LP_CC2652RB_tirtos7_iar…
  • CC2652RB: VDDR, DCOUPLE电压输出异常问题

    Part Number: CC2652RB

    电路板为我们自行设计的电路板,用上了cc2652rb的芯片,电路板上所有的电压3V3都正常,但是板子上的VDDR和DCOUPLE也都是3.3V,想问下这种情况可能是芯片没有焊接好出现的情况嘛,或者出现这种情况的原因是什么,该如何排查问题?

  • LP-CC2652RB: SmartRF Studio 7 两个LP-CC2652RB做收发,没法接收到包。

    Part Number: LP-CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

      用两个LP-CC2652RB,一个发送一个接收,发现接收不到对应的包。两个板子直接跑例程是可以收到包,但就是在SmartRF里面收不到。

  • CC2652RB: cc2652rb存sd卡实验报错

    Part Number: CC2652RB

    您好,我目前想要实现cc2652存sd卡的功能,但是现在遇到了一些问题,这是我自行设计的板子

    我使用了sdk中的fatsd例程,并将对应管脚改成了我自己的板子对应的管脚 ,但是在烧录完成,程序运行过程中还是看到串口有报错 想问下该如何解决这个问题, sd卡也是fat32格式

  • CC2652R: cc2652通过蓝牙连接电脑需要pin

    Part Number: CC2652R

     在和电脑连接时需要输入pin,请问初始的pin是多少

  • CC2652RB: 关于CC2652RB实现50us的精准定时时,调试模式和正常工作模式的区别

    Part Number: CC2652RB

    TI工程师以及各位达人师兄:

    我们采用CC2652RB进行开发的时候,需要进行50us的精准定时,并且在定时中断里面做简单处理,比如IO口输出电平反向。

    我发现在连接开发板进行调试运行的时候,精准定时出来的波形很完美,几乎没有误差

    但是当断开调试器,正常运行的时候,却发现定时误差非常大,发现定时的周期非常不稳定,波动在10us ~ 120us之间

    请问,调试模式和正常工作模式的区别在哪里呢?

    我们可以通过相关的配置来解决嘛?

  • CC2652RB: 关于CC2652RB实现50us的精准定时的问题

    Part Number: CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

    TI工程师以及各位牛兄:

    我们采用CC2652RB进行开发的时候,需要进行50us的精准定时,并且在定时中断里面做简单处理,比如IO口输出电平反向。

    以前采用 CC2640R2F 进行开发的时候,能够很完美的实现该功能,

    但是现在将程序全部移植到CC2652RB上之后,发现定时的周期非常不稳定,波动在10us ~ 120us之间,

    如果改成100us定时,基本上不会出问题…

  • CC2652RB: 如何开启外部32.768K的晶振

    Part Number: CC2652RB

    TI工程师以及各位牛兄:

    我们采用CC2652RB进行开发,硬件上增加了外部32.768KHz的晶振

    文档里面说需要在ccfg.c文件中进行配置, 因为使用的.syscfg方式进行外部设备配置,里面找不到相关的选项

    请教这种情况下如何进行设置?

    另外,我们可否设置将Timer的时钟源设置为外部晶振?

    烦请解答,谢谢!

  • CC2652RB: 通过UART串口升级固件

    Part Number: CC2652RB

    我想通过UART串口升级固件,请问有相关的文档和例程吗?

  • CC2652RB: 定时器触发时间间隔设置

    Part Number: CC2652RB

    如何将定时器的触发时间间隔设置到1ms以下 目前能设置的最低间隔为1ms,若输入0.5则会报错。如果想要0.5ms触发一次计时器请问应该如何操作

  • CC2652RB: 如何利用CC2652RB/P等器件实现非广播信道的广播通信broacaster

    Part Number: CC2652RB

    我需要使用CC2652RB(或者是其他器件)实现一个发射器和多个接收器,接收器分布在空间中不同位置,同时接收发射器传送的数据。

    我的理解是,这种情况下需要使用广播

    我在TI官网上看到有Broadcaster模式,能够实现非广播通道的数据传输。但是simplelink貌似仅提供peripheral和central的例程。

    >>>请问我应该去哪里找broadcaster的例程?

    >>>如果没有,个人开发者能否通过API实现broadcaster功能…

  • CC2652RB: 如何设置蓝牙单个通讯周期内的传输次数

    Part Number: CC2652RB

    我想测试CC2652RB的最大传输带宽,已经将通讯间隔在ccs中设置成最小的7.5ms,CC2652RB的单次最大传输数据量为247个字节,请问怎么设置一次通讯中蓝牙传输的次数(即一次通讯中能完成多少次247字节数据传输)

  • CC2652RB: 蓝牙传输最大带宽测试

    Part Number: CC2652RB

    我在自己的电路板中设计加入了CC2652RB芯片并能正常工作,想问一下怎样才能将蓝牙传输的带宽设置到最大,目前测量的带宽只有38KB/s左右,但是理论上是否是能达到1MB/s。目前的部分蓝牙设置如图所示:

  • CC1352P7: CC2652RB移植到CC1352P7时找不到CC1352P7的PIN.h

    Part Number: CC1352P7
    Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB,

    我有一份CC2652RB的代码,我在SDK中CC1352P7的例程中逐个加入原项目的代码,编译时程序报错 ,在CC2652RB的sdk中包含了PIN.h,在CC1352P7的SDK中没有包含PIN.h,请问应该如何处理,解决报错

  • CC2652P7: CC2652RB移植至CC2652P7

    Part Number: CC2652P7
    Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC1352P7

    您好,我目前有一份CC2652RB的代码,想要将其移植至CC2652P7芯片上,想问下需要进行哪些操作

  • CC2652RB: 蓝牙透传

    Part Number: CC2652RB

    你好,想问一下有没有关于蓝牙透传功能 的示例,即两个蓝牙开发板之间的透传,CC2652RB开发板

  • CC2652RB: ccs设置如何设置烧录地址

    Part Number: CC2652RB

    如何在CCS中指定生成的hex文件烧录的位置。

  • CC2652RB: uniflash烧写问题

    Part Number: CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    想问下通过uniflash烧录时,烧录的位置如图0x90是如何设置的呀,我有两份相似的代码,有一份是有一些改动,但是对于地址之类的信息都没修改,然后老版的代码会烧到0xd0位置,能够正常实现蓝牙功能,新版的代码烧到0x90位置,但是却无法扫描到蓝牙,这是什么原因呀

  • CC2652RB: CCS烧写

    Part Number: CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    CCS烧写代码时报错(Error -1170 @ 0x0)

  • CC1352P: 代码移植问题

    Part Number: CC1352P
    Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, , SYSCONFIG

    在CC2652RB上的蓝牙代码想要移植到1352P的板子上,原程序包含oad部分,出现如下报错要怎么解决

  • LP-CC2652RB: 蓝牙和电脑端无线实时通信

    Part Number: LP-CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, CC2652RB

    CC2652RB开发板与自制版ADS1299相连,之前是通过串口传输数据,现在想要通过无线连接传输数据。有没有好的建议,或者说有没有CC2652RB开发板和电脑无线实时通信的示例

  • CC2652RB: 蓝牙连接和开发板和电脑数据传输

    Part Number: CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1299,

    如何将CC2652的开发板和电脑连接?我烧录的项目为project—zero,通过电脑发现蓝牙时需要PIN,不知道如何找到PIN码?并且如何电脑无线接收CC2652的开发板的实时数据?

1 2 3 4 5 »