• CC2640R2L: Power consumption anomaly

    Part Number: CC2640R2L
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640

    The CC2640R2L enters low-power sleep with a normal current of 1.5ua, the same procedure and operation, batch TI 368, TI 388 power consumption of 100ua+

    TRANSLATE with x
    English
  • CC2640R2F: 需要进行KC认证,需要跳频发射,间接发射,改如何实现。

    Part Number: CC2640R2F

    如题,实现

    之前做FCC认证,定频实现是 HCI_EXT_ModemTestTxCmd(HCI_EXT_TX_UNMODULATED_CARRIER,0);

    不知道KC咋实现的,希望告知下。

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan Hmong Daw Romanian
    Chinese Simpl…
  • CC2642R: 如何通过JTAG对Flash进行Mass Erase从而将CCFG区设置为默认值?

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    您好,我目前有一个文件在CCFG区域设置了对Sector0与CCFG区域设置了读保护,这导致我在执行sector擦除时擦除失败。我查看了Reference Manual,其中表明进行mass erase或对CCFG区域进行擦除可以接触读保护,但由于我的CCFG区域设置了保护导致对该区域的擦除无法进行。并且,我在Reference Manual中并没有找到关于mass erase的相关信息…

  • CC2642R: CC2642connection monitor用户指南相关问题

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640

    我使用TICC2642的开发板三块,分别烧写host_test和 simple_peripheral和connection_monitor的demo ,烧写后按照connection_monitor的用户指南执行监控连接流程

    是在CC2642平台运行的,但是脚本使用的是CC2640的SDK提供的npi_cm_host.exe,因为CC2642并未提供相关工具,

    但是运行中出现了错误…

  • CC2640R2L: 通过BLE间隔10ms通过Notify发送一包数据,存在丢包情况

    Part Number: CC2640R2L

    使用BLE的Notify功能,通过定时器每隔10ms向手机发送一包数据,每包数据20字节,发送大约4000包后出现丢包情况,每次丢1包,再次发送大约2000包后再丢一包,这种情况是为什么呢?

    当前的连接间隔:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    // Minimum connection interval (units of 1.25ms, 80=100ms) for automatic
    // parameter update request
    #define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CC2640R2L: 如何保证蓝牙可连接的情况下关闭返回包

    Part Number: CC2640R2L

    普通simple_peripheral的例程,需要将返回包关闭,同时保证蓝牙是可连接的,如何修改蓝牙初始化配置参数?

  • CC2340R5: uart驱动程序Line-break相关功能的操作接口在哪里?没有UARTBreakCtl()

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640,

    你好,如何访问uart外设的Line-break功能? 我们需要使用它来实现LIN总线的break信号

    未在#include DeviceFamily_constructPath(driverlib/uart.h)等uart相关API中找到关于break相关的硬件操作接口,如 UARTBreakCtl(),没有相关接口

    能指点一下吗?

  • CC2640R2F: stack编译不过,报错如下

    Part Number: CC2640R2F
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640


    C:/Users/ /Desktop/2640sh/../_BLE_SDK_3_30_00_20/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search
    C:/Users/ /Desktop/2640sh/_BLE-CCS8-SDK3.30/ _SW_BLE-CCS8-SDK3.30/_BLE_STACK…

  • CC2640R2F: 新建的simple_peripheral例程无法使用,程序卡在Pin_init

    Part Number: CC2640R2F
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640, SYSCONFIG

    使用CC2640做的小板子,在CCS下载了simple_peripheral后编译通过烧录后无法正常运行,程序卡在

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    /*
    * ======== CC2640R2_LAUNCHXL_initGeneral ========
    */
    void CC2640R2_LAUNCHXL_initGeneral(void)
    {
    Power_init…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CC2340R5: 修改MAC Address

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    我該如何修改CC2340的MAC Address變成我自己要的?

  • CC2640R2L: CCS调试连接断开

    Part Number: CC2640R2L

    CCS启动调试点击运行之后,几十秒后连接断开,报错信息如下:

    Cortex_M3_0: GEL Output: Memory Map Initialization Complete.
    Cortex_M3_0: GEL Output: Board Reset Complete.
    CS_DAP_0: Power Failure on Target CPU: (Error -180 @ 0x0) The controller has detected a target…

  • CC2640R2L: 串口“部分返回”功能,返回方式疑问

    Part Number: CC2640R2L

    在使用2640串口时,配置为回调方式并开启部分返回功能接收不定长字符串,正常情况下2640串口收到一个字符串,可以一包收到,但是当发送方发送的字符之间延时稍大,2640的接收就会分包,这个应该是部分返回功能导致的,我想知道部分返回功能是什么原理,是超过一定时间没有接收到下一个字节就会返回吗?还是有其他判断方式进行部分返回?

    代码如下:

    Fullscreen
    1
    2
    // Callback function
    static void UartreadCallback(UART_Handle…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CC2340R5: sem_wait的tick單位

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640

    想問一下 我想讓sem_wait()等待30ms之後就跳出來 我該怎麼設定?
    我看了一下原本是semaphorePend(obj->sem, portMAX_DELAY);
    #define portMAX_DELAY 0xffffffffUL
    這是以 System Clock 1/48M 去算的嗎?

  • LP-EM-CC2340R5: 如何將 OAD 專案轉檔成單一隻燒錄檔?

    Part Number: LP-EM-CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

    您好, 我目前使用 OAD 範例專案開發.

    開發過程,都是使用 UniFlash 並個別燒錄三個檔案.

    想請問,

    (1) 要如何將此三個檔案 結合成一隻 生產用的燒錄檔, 像是 (JTAG / SWD) 燒錄?

    (2) 要如何將燒錄檔寫入保護? 

    ~~ 以上問題,謝謝!! ~~

  • CC2340R5: CC2340R5 RTC

    Part Number: CC2340R5

    Where is CC2340R5 RTC sample in sdk or anywhere?
    And How to config RTC in CC2340R5?

    like this web to teach to config RTC【BLE-CC2640】CC2640之RTC_cc2640 rtc-CSDN博客

  • CC2640: 初始化过程种,在Watchdog_Open()中死机

    Part Number: CC2640

    CC2640WatchDog初始化中,在Watchdog_Open()中死机。原代码及死机位置如下。

    Watchdog_Handle handle = NULL;
    Watchdog_Params params;
    uint32_t tickValue;

    void WatchDog_Init()
    {
    Watchdog_Params_init(&params);
    params.callbackFxn = watchdogCallback;
    params.resetMode…

  • CC2640R2L: 使用内部的RC晶振后建立蓝牙连接保持一段时间后会自动断开

    Part Number: CC2640R2L
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640

    工程文件为:simple_peripheral_5.1 

    协议栈版本:simplelink_cc2640r2_sdk_4_30_00_08

    按照官方手册《在无 32kHz 晶体的 CC2640 上运行低功耗 Bluetooth》上使能了内部RC,并按照 针对信标/广播设备应用的更改 要求修改配置参数。

    修改后,功耗正常,但建立蓝牙连接后只能保持15s左右的连接时间,然后自动断开连接…

  • CC2640: 我用CC2640F128做从机广播情况下,不让PC或者手机连接?

    Part Number: CC2640

    我用CC2640F128芯片模块,一个做主机,一个做从机进行简单通信。是否有办法可以让从机广播时候,不让PC或者手机连接?

  • CC2640R2F: CC2640R2F LDO和DCDC选择

    Part Number: CC2640R2F
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640

    手册上说DCDC的效率比LDO高,但是在VDDS小于2V的时候LDO效率高。能提供下,这两个供电方式的具体功耗吗?我想评价下,如果我使用2.5V供电,那两个效率差多少,是否可以接受。

  • CC2640: 上电出现死机问题

    Part Number: CC2640

    你好,我当前用CC2640F128做一个遥控器,采用充电电池供电。我的芯片除了会对电池电压采集之外,并没有对电池做电源管理电路部分。现在出现这样一种情况,插着电池,对其充电的时候,充完电会出现不工作,重新插一下充电,又可以开始工作了。我尝试把电池去了,用一个外界的小电源,直接接到电池连接口,通上电的是时候,大部分场景下都是可以正常工作的,但是偶然性也会出现不工作的情况。且遥控器正常长期供电的情况下,并没有出现死机现象。请问这种死机可能原因有哪些?

  • RE: CC2640:如何设置使得透传发送的字节数大于20

    Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2640

    另外,目前我使用的SDK,如果做透传,单次可以发送20个字节,如何设置,可以让我单次发送的字节数大于这个?我记得好像有文章写道,可以设到200多字节。

  • CC2640: 关于使用CC2640F128去搜索从设备,想读取从设备的名称。

    Part Number: CC2640

    我现在用CC2640F128模块做蓝牙主机,用它扫描连接同样是CC2640F128的蓝牙从机。想通过对从机用特定的名称开头来识别区分,从而让主机开始配对的时候,优先去连接这个设备。如何做?

    如何从扫描到的清单中读取到从设备的名称?

  • CC2640: CC2640F128做高速透传,速率能做到多少?

    Part Number: CC2640

    你好,我现在需要用CC2640F128做串口的高速透传,速率能做到多少?如何设置相应的参数?我当前用的是ble_sdk_2_02_01_18这个SDK,好像单次发送字节不能超过20个?这个可以在哪修改?

  • CC2640: CC2640频繁连接断开问题,重新烧录固件有时好,有时不行,但是行了一定可以。不行肯定就不行。

    Part Number: CC2640

    我目前在基于CC2640F128做一个蓝牙遥控器项目,一个模块做主机,一个做从机。经常有这种现象。原先两个设备正常烧录可以正常配对和绑定,也可以正常通信。但是如果将从设备重新烧录固件,一模一样的固件。出现二者不断连接,又断开。提示REASON 22的错误。并且两个设备重新断电重启都没有用。然后将主机或者从机重新烧录或者随便改一点无关的代码,重新烧录就又大概率的OK了。这种原因大概什么呢?由于这种现象很随机,并且,一模一样的固件,或者固件稍微改点又行了。但过一会重新烧一下又不行了…

  • CC2640R2F: CC2640R2F cap array调整问题

    Part Number: CC2640R2F

    在做SRRC测试认证时,测出射频频率偏低。

    然后,按照论坛里的方法调整如此下的宏:

    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD              0x0        // Apply cap-array delta
    //#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD                 0x1        // Don't apply cap-array delta …

1 2 3 4 5 »