低于 1GHz

低于 1GHz

低于 1GHz 论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
低于 1GHz 论坛
  • 话题 7915 个讨论
常见问题
  • [FAQ] EnergyTrace用户指南

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE EnergyTrace™技术是CCS的功率分析器工具,可测量应用程序的电流消耗。CC13X2和CC26X2系列LaunchPad上带有板载的电流跟踪芯片,用于测量和显示应用的电能系统配置并帮助优化应用以实现超低功耗。 EnergyTrace使用方法: 1.下载需要测量应用程序到LaunchPad中 2.确保此应用程序未处于调试状态,然后单击EnergyTrace按钮,如图所示: 3. 会弹出一个对话框…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 获取芯片版本的三种方式

    Annie Liu
    Annie Liu
    1、 API读取 TI提供了可读取芯片版本号的API——ChipInfo_GetHwRevision,位于chipinfo.c中,此文件在C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_4_20_00_04\source\ti\devices\cc26x0r2\driverlib 【CC13XX/CC26X2也类似】 2、 通过smartrf flash programmer读取 把设备连接到smartrf flash programmer,界面左下角会自动显示芯片版本号…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 使用wireshark及launchpad抓取TI 15.4 数据包

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 一、 前期准备 1.1、 首先请下载并安装packet sniffer 2,里面有提供firmware供烧录。下载地址: https://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER 1.2、 请按照packet sniffer用户手册进行wireshark的安装及其他操作: http://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 使用map文件

    Annie Liu
    Annie Liu
    1、什么是map文件 CCS编译后会生成后缀为.map的文件,此文件映射了所有的程序、数据及IO空间 2、map文件有什么用 程序开发的时候需要分析内存使用情况,查看是否溢出等,map文件可以直观地展现项目的内存使用情况 3、如何生成map文件 3.1、CCS一般是默认生成,build后一般位于workspace下项目的debug文件夹下。 3.2、IAR按照下图设置 4、map文件跟.out文件有什么区别 常常有客户咨询没加多少功能,为什么生成的.out文件这么大。CCS编译生成的.out文件大小不代表下载进芯片的程序有这么大…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] CC13XX切换传输速率

    Annie Liu
    Annie Liu
    CC13XX切换传输速率 使用CC13XX开发产品的过程中,经常会遇到切换速率的场景,比如此刻使用50Kbps速率传输,下一时刻使用500Kbps速率传输,那么如何有效的在各个速率之间切换,这里提供两种方法: 一、 使用RF_control来切换速率 二、使用RF_close来切换速率 将RF关闭,然后重新初始化RF,再打开RF,就切换到新的速率了,具体使用方法如下:
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] CC13XX/CC26XX的晶振选择及cap array调整问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 晶体振荡器频率取决于晶体的电容负载值。一般晶振手册上都会列出该晶振的最佳负载电容--- CL,该总CL通常包括外接负载电容以及布局和封装产生的寄生电容。使用外部电容获得正确的频率意味着必须将内部电容设置为最小值。 打个比方,一个应用可以使用大约2 pF的最小片上电容和7 pF的片外电容器来获得总负载电容9 pF。 CC13XX/CC26XX有内部配置的capacitance array,通常情况下不需要外部负载,直接调整内部的就够了…
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC1310: CC1310 无RTOS 有片内OAD吗? 0 已锁定

    659 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 未回答

    BOOSTXL-CC1120-90: The conduction output power of CC1120-CC1190 BoosterPack is much lower than the datasheet 0 已锁定

    455 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 已回答

    CC1101: CC1101读取寄存器问题,只返回状态码,不返回数据 +1 已锁定

    580 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 F T
  • 建议的答案

    CC1354P10: 关于WISUN通信 0 已锁定

    997 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    LP-EM-CC1354P10:Host_test procedure 0 已锁定

    427 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 未回答

    CC1312R: CC1312R Display_printf函数 0 已锁定

    347 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    CC1354P10: SPI控制 0 已锁定

    567 视图
    4 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC1312R: CC1312R Questions 0 已锁定

    498 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    CC1310: CC1310在设计PCB中,发现接收数据没有问题,发送数据有问题,PCB设计,根据自己能力实在找不到问题,希望大家能指导指导,谢谢大家了 0 已锁定

    751 视图
    5 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    CC1312R: spi外设裸机demo 0 已锁定

    327 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 未回答

    CC1101: 支持CC1101调试,和SmartRF Transceiver Evaluation Board “TrxEB”配套使用的EVM模块 0 已锁定

    422 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC1310: 单独使用定时器或PWM功能正常,同时使用定时器和pwm功能时,初始化就死机。请问可能是哪个地方出问题? 0 已锁定

    301 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 已回答

    CC1310: 关于CC1310 已经验证好的最小系统,为什么就是不能被上位机软件识别到??? 0 已锁定

    613 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 未回答

    CC1310: 24MHZ晶振不起振,我要使用内部匹配电容。 0 已锁定

    822 视图
    6 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC1310: 寻找参考电路图元器件的BO文件 0 已锁定

    356 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    CC1352P: 烧录报错:-242 0 已锁定

    400 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1101: 调频接收会导致通讯距离变短吗 0 已锁定

    529 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 W
  • 建议的答案

    CC1310: 测试功耗时手指靠近其射频电路部分会明显降低功耗,为什么会出现这种现象呢? 0 已锁定

    295 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    CC1310:   CC1310:cc1310HSM模式如何设置连续tx发包 0 已锁定

    526 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1310: 烧录出现 这种情况 c int000 at boot_cortex_m.c:98 Ox00000018 (c int00 does not contain frame information 0 已锁定

    1458 视图
    12 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
<>