Other Parts Discussed in Thread: CC2541
关于TI CC1310遇到一个问题,就是会出现长时间掉线的情况,我这边初步判定是程序跑死看门狗没起作用,测试发现,看门狗没起作用,不知道是我这边配置有问题还是有什么限制
如图,别人的板子天线用的是0508贴片天线,但是没有找到具体型号,他的天线也没有方向,不知道这里应该用什么天线,我把他的天线放到自己的板子上,效果不是太好,电路什么的都是照着人家的画的,不知道是什么原因,板子厚度是0.6MM
外部32.768khz晶振因焊接问题,导致外部晶振失效,重新焊好之后发现单片机并没有重新使用外部晶振,是否是进入了内部晶振模式?如何恢复呢?
非常感谢!
Hi 各位大神,
我这边在用CC2541设计一款产品,但TI的参考设计天线尺寸较大,我这边产品小型化用TI的天线 放不下,有没有更小一些天线设计资料,对天线设计不太熟悉
内容如标题,,求助ti大神,,,之前看过一个是观察者加从机的,,,觉得应该会有观察者加广播者的。。项目上急用,,现在用的协议栈是1.4.0的。。跪求大神现身说法。。。。。
我利用CC2541的Keyfob板作为从机与lightblue通讯,发现一个奇怪的问题就是
每次从机(keyfob)收到主机(手机)的数据之后,在SimpleProfile_SetParameter中调用GATT_Notification给通知主机时。
主机会收到两次数据,请问TI的大神们这个是怎么回事呢?
void GAPRole_Init( uint8 task_id ) 函数中应该如何设定 gapRole_profileRole,宏定义只定义了以下四种啊:
#define GAP_PROFILE_BROADCASTER 0x01
#define GAP_PROFILE_OBSERVER 0x02
#define GAP_PROFILE_PERIPHERAL 0x04
#define GAP_PROFILE_CENTRAL 0x08
使用CC2541 proprietary protocol模式,配置参数按照SmartRF Studio设置
两个模块通信时,100%CRC错误,但是接收到的数据又是正确的
如果用SmartRF Studio的Packet TX方式发送,另一个模块接收,这种方式就是完全正常的
如果用SmartRF Studio的Packet RX方式接收,另一个模块发送,也是100%CRC错误
请教下有可能是什么原因导致的?
谢谢!
CC2541的 BLE to Uart Bridge在LightBlue中显示No services,但程序中已经调用了bStatus_t SimpleProfile_AddService( uint32 services )这个函数。
CC2541 怎么实现矩阵按键 ?
然后 用蓝牙输出到连接 的设备上 ?
求大神指点;
另外怎么 把 PIO的 设定为输出 ?
我尝试过 P0DIR 置为输出以后 ,
用 #define P0_0 0 这种格式去初始化 ,
但是还是输出不能为低 ;
如题,现在使用CC2541 proprietary protocol模式,卡在数据收发这里,有没有类似的DEMO可以参考下?
执行RFST = CMD_TX;后
RFIRQF1.TXDONE(bit5)能够被置位,也能进中断;
但是RFSTAT在执行RFST = CMD_TX后一直为0,
RFST = CMD_TX;
while(!(RFSTAT & 0x02));//会一直卡死在这里,RFSTAT .TX_ACTIVE(bit1…
有没有抓包程序,求提供,谢谢!
大家好。请问CC2541做一个蓝牙门锁靠谱吗?
如果已经进行了加密,使用抓包工具抓包,然后人为复制伪造的通信信息开锁这个可能吗?
最后想问一下协议栈里面那个工程用到了加密,哪里能看到加密API的示例?
请问,使用贴片天线,这两个电容和电阻如何取值(图中C252、C251、R251)
我用CC Debugger来往CC2541芯片烧录程序,现在已经被我弄坏了两个了,一直都找不到原因在哪里。尝试启动boot loader,但红灯不会闪烁,希望能有大神帮帮忙是什么原因导致的。短路会对CC Debugger造成影响吗?
各位技术社区的朋友,
1 SmartRF Packet Sniffer 有Linux版本吗?
2 SmartRF Packet Sniffer可以进行二次开发吗?
3 CC2541可以烧写“sniffer_fw_cc2540.hex”吗?可以象CC2540一样,配合CC Debug进行抓包吗?
请不吝赐教!
我使用simplePeripheral工程作为我的工程基础,想区分长短按键,该怎么区分?