• CC1101: 信号调试方式

    Part Number: CC1101

    请问,C1101不同的信号调制方式的的区别,如果将FSK调制方式改为ASK的方式,除了在SmartRF Studio中修改配置,还需要自己修改编码和解码的程序吗?

  • CC1101: 如何判断发送或接收已完成

    Part Number: CC1101

    433MHz,可变包长的发送与接收,目前能收能发,但有些问题。

    相关设置如下:

    IOCFG0设为0x06,即发送完毕会触发中断,收到包完毕也会触发中断。

    遇到问题:

    发送与接收确实会触发中断,如果是发送,中断触发后发现状态机的状态是TX,然后变为IDLE或TXFIFO_UNDERFLOW;如果是接收,中断出发后发现状态机状态是RX,然后变为IDLE或RXFIFO_OVERFLOW。

    按照我的理解,接收完成状态应该是RX_END,发送完成应该是TX_END。

  • CC1101: 可变包长的发送与接收

    Part Number: CC1101

    环境:esp32+cc1101,spi接口,433MHz,38.4kbps, 2-FSK, fredev 50kHz

    其它设置:包长可变,GDO0为IRQ,配置0x6,上升沿触发,Asserts when sync word has been sent/received, de-asserts at end of packet

    遇到问题:

    1)在发送函数中,先进入idle(确定已进入),装填TXFIFO,延时30us,再进入tx状态(也确定已进入),GDO0的中断即触发…

  • CC1101: CC1101,在100KV以上的高压环境中的通讯效果

    Part Number: CC1101

    请问,C1101在100KV以上的高压环境中,通讯会受到影响吗?要如何避免高压环境对C1101通讯的影响

  • CC1101: CC1101,一个主机交替接收两个从机的信号

    Part Number: CC1101

    请问,采用分时的方法,使用C1101实现一个主机对两个从机的双向通讯,,让主机给在时间1从机1发送命令,然后接收从机1的数据,时间2给从机2发送命令,然后接收从机2数据的方式实现。这样做对C1101的通讯距离会有影响吗?还有没有其他方式实现一个主机交替接收两个从机的数据。

  • CC1310: cc1101接收不到CC1310发送的数据

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101,

       以下是CC1101的设置

    RF_WriteReg(CCxxx0_FSCTRL1, 0x06);        
        RF_WriteReg(CCxxx0_FSCTRL0, 0x00);

        RF_WriteReg(CCxxx0_FREQ2,   0x10);
        RF_WriteReg(CCxxx0_FREQ1,   0xB1);
        RF_WriteReg(CCxxx0_FREQ0,   0x3B);
        
        RF_WriteReg…

  • CC1101: WOR模式唤醒

    Part Number: CC1101
    Other Parts Discussed in Thread: CC1100

    您好,最近在研究CC1101,但是在低功耗部分遇到点问题,想就此问题请教一下

    配置完CC1101后,在中断中进行处理。不进入WOR模式时,可以收到并处理数据;当进入WOR模式后,按照此前一样的条件进行数据发送,但是无法触发中断进行相应,想问一下进入WOR模式的具体流程和处理应该是怎样的

    下面是现在进入WOR模式的配置


    CC1101_Write_Reg(CC1101_MCSM0…

  • CC1101: 一个接收端对两个发射端通讯

    Part Number: CC1101
    Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI

    使用C1101实现一个接收端 ,两个发射端 通讯,请问如何才能正确的把两个信号分开,避免相互影响呢?

  • CC1101: BWsignal该如何确定

    Part Number: CC1101

    在TI的CC1101的应用文档中(CC11xx Sensitivity Versus Frequency Offset and Crystal Accuracy)有描述关于接收带宽的选择和计算规则。如下图所示,图中公式中的BWsignal是如何确定的呢?

    FSK条件下,BWsignal应该是和数据率,频偏有关的的吧?具体是什么样的对应关系呢?

    OOK条件下,BWsignal应该只和数据率有关吧?具体是什么样的对应关系呢?

    谢谢!

  • CC115L: cc115L与cc1101通信

    Part Number: CC115L
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101, , CC110L

    大家好!

    我们正在进行cc115L和cc1101的通信对接,我们使用Setup_SmartRF_Studio_7-2.30.0配置了相同的expert mode,选择的Generic 868MHz的第四个,也就是Data rate:2.4kBaud,Dev:5.2kHz,Mod:GFSK,RX BW:58KHz,Optimized for sensitvity…

  • CC1310: CC1101 connect to CC1310 failed because of the cc1101 receive the wrong data

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101, , CC1350

    With the CC1310 and 1310 communication data being normal, and the 1101 and 1101 communication data being normal, in non-Manchester encoding mode, the data received between CC1310 devices…

  • CC1101: CC1101 接收端在信号好时仍然不能接受,重启才能开始接收

    Part Number: CC1101

    你好,我现在是一个收一个发的模式,发送端一直发送,接受端在远离发送端后,无法接收到信号,但是我把接收端接近发送端时,接收端还是无法接受信号,像卡死了一样,重新上电又可以接受了,我怎么才能让他在有信号时,就还可以接受呢

  • CC1201: CC1201技术问题

    Part Number: CC1201
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101, , CC1311R3

    Hi TI team,

    :我们原来的产品是用CC1101设计发射和接收,用的是MSK调制 250K速率,只有一个频率433.92mhz但是分了16个频道,只是每一个频道的码不一样而已,                              

    :现时我们设计一款新的产品要在433MHZ频段内要分出32个频道,频道率要不一样,要和我们之前的产品兼容,而433M频…

  • CC1101: RSSI LQI讀取為定值,但是CC1101可以正常通訊

    Part Number: CC1101

    讀取暫存器資料RSSI 與LQI一直為定值,只有在特定無法收訊的時候會產生值得變化

    讀取方式有使用過直接讀取對應暫存器 0x33 [0xF3] 0x34[0xF4] 
    也有採取開啟暫存器設定  0x07:PKTCTRL1為0x05後讀取與BUFFER後的兩位
    讀取暫存器資料RSSI 與LQI一直為定值 ,沒辦法獲得RSSI 與LQI 的數值從而沒辦法知道天線的好壞

    我是否需要在特定的時間點讀取RSSI和LQI的值,例如在接收到一個包之後?
    我是否需要配置任何特定的寄存器或設置才能正確讀取RSSI和LQI…
  • LAUNCHXL-CC1352P: 如何获得通信过程的LQI(链路质量指示)

    Part Number: LAUNCHXL-CC1352P

    我想利用LQI值进行一些数据的处理,但是没有找到这个值的位置,请问哪些示例里面有这个值的应用呢?

  • LAUNCHXL-CC1310: CC1310

    Part Number: LAUNCHXL-CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

    最近调试CC1310接收 CC1101的发送的出来的数据,接收的数据会出现CRC校验错误,有时还会输出一段数据,实际只发送了7个字节的数据,请问下这个是什么问题

     这个是CC1310的配置参数

  • CC1310: CC1310不做rfePatchFxn配置就不能跟CC1101通讯。

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101

    因为CC1310内部的FLASH资源不够用,不能有太多的程序代码和const数据,

    以下配置:rfePatchFxn,会占用比较大的程序const(FLASH)空间。

    请问,rfePatchFxn这个有什么用?在哪里有相关文档?不配置为什么就不能跟CC1101通讯?

    程序就差4K左右的FLASH空间,怎么优化都优化不了了。怎样精简这段代码?

    谢谢!

    -------------…

  • CC1310: CC1310与CC1101和CC430之间通讯距离过近问题

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101, , CC430F5137

    公司原来的产品主要是采用CC1101或者CC430系列开发的,目前测试发现一个现象,CC1310做RF接收,CC1101或者CC430做RF发送(增益为5dBm,波特率38.4K),他们间的有效通讯距离才只有5米多点,但是用一个CC1310RF接收,另一个用CC1310做RF发射,或者是用一个C1101、CC430RF接收,另一个用C1101、CC430做RF发射…

  • CC1310: CC1310的rf收发频繁切换几个小时后,RF接收不了数据了,但是RF发射数据还是正常

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1101

    微基站CC1310程序初始化后,设置为433.2M信道接收模式,接收到rf数据后通过串口转发出去,同时如果串口接收到数据,则把串口接收到的数据通过433.6M信道发出去,发送完成后再次切换433.2M信道接收。实验:利用433.2M信道标签定时500MS发送RF数据,微基站、调试工具和TTL转USB相连,定时1s向微基站串口发数据,然后串口调试工具打印微基站收到的433…

  • CC1101: 使用矢量网络分析仪进行驻波测试时,出现设置某一频点,该频点范围内驻波会出现跳动

    Part Number: CC1101

    使用矢量网络分析仪进行驻波测试时,出现设置某一频点,该频点范围内驻波会出现跳动,例如使用900频段模块时,设置频点为875MHz时,在875MHz的一个范围内,驻波会在1.1到2.3跳动,使用400频段的模块,在400频段范围也会有相同的情况。

  • CC1310: 发射时电流问题

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2500

    // Parameter summary
    // RX Address0: 0xAA
    // RX Address1: 0xBB
    // RX Address Mode: No address check
    // Frequency: 433.92032 MHz
    // Data Format: Serial mode disable
    // Deviation: 5.000 kHz
    /…

  • CC1310: 发射时电流的问题

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2500

    // Parameter summary
    // RX Address0: 0xAA
    // RX Address1: 0xBB
    // RX Address Mode: No address check
    // Frequency: 433.92032 MHz
    // Data Format: Serial mode disable
    // Deviation: 5.000 kHz
    /…

  • CC1352P: DN507 FEC Decoding 解码结果与编码(DN504 FEC Implementation)不一致

    Part Number: CC1352P
    Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1101,

    1. 参考DN504 FEC Implementation 我们将源数据(0x01 0x02 0x03 0x04 0x05)进行FEC编码,得到:4C F0 30 10 C8 7C C3 23 40 34 7C E3;

    2. 参考DN507 FEC Decoding 对上述编码数据进行解码,得到结果是:0x01 0x02 0x73 0x04 0x05与源数据不一致…

  • CC1101: PLL Lock Detector Output PLL lock detector output is not 100% reliable,怎么解决?

    Part Number: CC1101

    1.PLL LOCK 检测的方法,是否按照下述进行配置,就可以了?那如果是频繁检测到引脚的电平变化,接收几次数据就跳变,这个可能会是什么问题??

    1.Program register IOCFGx.GDOx_CFG=0x0A and use the lock detector output available on the GDOx pin as an interrupt for the MCU. 

    2.出现PLL LOCK  detector时候,怎么处理…

  • CC1101: 发送函数的问题

    Part Number: CC1101

    用这个函数是一定要是字符串类型吗,我用的整型浮点型接收端都是收到框

1 2 3 4 5 »