为什么我在调试时总是出以下警告(复位引脚与调试器未连接,连接时搜索不到CC1310芯片)
Warning:Failed to halt at ox00004828 after bootloader, forced stop at ox1000048
为什么我在调试时总是出以下警告(复位引脚与调试器未连接,连接时搜索不到CC1310芯片)
Warning:Failed to halt at ox00004828 after bootloader, forced stop at ox1000048
1.以pinStandby_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs为例,例程是怎么配置时钟的,哪里配置了分频数,以及各个时钟的频率?
2.sleep()和Power_sleep()在使用时有什么区别?
3.当单片机进入standby之后,是怎么唤醒的?没有看到对RTC的配置?
CC1310 ccs如何生成用于批量生产的hex文件?需要哪些设置?
out文件能否用于批量生产?
CC1310 LBT发射功率能通过软件改变吗?如果是固定的,发射功率是多少dbm?
请问CC1310在high speed mode下,如何将输出功率配置在-10dBm与0dBm之间。
我在smartrf studio7中只找到了-10dBm与0dBm对应的16进制.txpower setting。
Arabic | Hebrew | Polish |
Bulgarian | Hindi | Portuguese |
Catalan | Hmong Daw | Romanian |
Chinese… |
CC1310F128这款芯片的一些问题:
1. 使用EasyLink应用层在调用EasyLink_transmit函数发送无线数据时,可不可以指定发送的时间总长,比如说固定一个相对于发送开始的时间节点结束发送这个操作,如果可以的话,应该如何配置或者修改呢?
2. 在使用两套同样频段的收发设备同时在做通讯测试,接收端会有偶发的数据接收错误情况发生;但是单套收发设备测试是没有这个问题的,想问一下这个问题可能会是什么原因导致的呢?如果可能是同频收发有干扰的话,有什么方法可以避免呢…
使用SmartRF flash Programmer 2 对cc1310下载程序以及设置次地址时,好像有冲突问题,我先将次地址设置为 00 00 00 00 00 00 00 01并且写入CC1310,在将程序下载到CC1310,这时,我再次读取次地址又被恢复为FF FF FF FF FF FF FF FF
我注意到hsm的默认发射功率为:“.txPower = 0x23F,” 我有几个问题想请教一下:
1:我不清楚这是多少dbm,我在smartRF中查看了不同功率下并没有与0x23F对应的值。
2:因为我希望使用hsm模式时通过减少发射功率来降低功耗,是否可以直接使用smartRF中对应的值来替换
CC1310F128RSM的芯片第5,6引脚搭配的晶振,从官方开发板看是32kHZ晶振,这个32k晶振能否用32.768kHZ晶振代替,起振电容可以按照32.768Khz晶振匹配吗
这是rfpacketRX例程,我想在未实际接收数据时进行一些其它操作,但我发现主函数中的while(1)并不会执行,例如在while中点灯失败,代码放在rf_runcmd命令前则可以执行,我不太明白这是为什么以及如何去实现
刚接触软件不久,也没使用过TI的单片机,如果我提的问题不是很专业,还请见谅,我在rfWsnConcentratorOadServer_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs的基础上修改,用串口发送指令的方式替代按键功能,去掉了display,在使用oad_write_bin.py脚本时,窗口显示ser.read()超时,也可能单片机UART_read()就出问题了,debug模式下在运行脚本后报错,无法进一步调试,使用串口助手配合debug模式可以正常运行…
像标题所说的我希望多组设备一对一传输,多个发送端放在一起,多个接收端放在一起(在同一块电路板的尺度上),在High Speed Mode下以约3.2mbps速率进行连续的数据传输,
1:我想了解这种使用情况是否能稳定传输;2:我该如何减少每组设备间的干扰;
我了解到在使用High Speed Mode模式时是8-fsk,3:那么他的信号带宽bw是多少,我该如何使用rfpacketER例程来调整SmartRF_settings中的相关参数来使用hsm呢。
注意到hsm下有效数据速率取决于数据包中的有效数据长度…
芯片(更具体型号是CC1310F128RSM)进入休眠状态后(比如standby),该怎么操作能够重新给芯片烧录程序,需要用什么工具。
能否通过内置bootloader,使用UART串口烧录?如果可行操作方法和步骤是什么,需要用什么工具。
通过GPIO唤醒芯片,是在idle、standby、Shutdown模式下都可以唤醒吗,比如我使用DIO_4引脚,拉低后能唤醒芯片吗。
使用rfListenBeforeTalk例程,在调用 RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdNop, RF_PriorityNormal,&callback, 0);会执行发送。可是我的模块存在外部PA和LNA,在执行LNA检测的时候,应该通过IO把LNA打开,PA关闭,然后再发送的时候需要关闭LNA,打开PA再延迟几个毫秒,执行发送,请问应该怎么实现这个功能?
是因为sram空间不够导致的吗?请问如何解决?
报错如下:#10099-D: program will not fit into available memory, or the section contains a call site that requires a trampoline that can't be generated for this section. run placement with alignment fails for section…
使用rfWsnNodeIntFlashOadClient_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs例程,是否可以同时使用NVS_FLASH实现掉电保存,为什么我配置好HAL_IMAGE_A和HAL_IMAGE_B以及NVS_REGIONS_BASE的地址之后,NVS_open()之后合并bin文件烧录成功后,无法实现NVS功能?
rfWsnNodeIntFlashOadClient_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs例程,单步调试时分别在display_open()函数前后打断点,会出现停顿,多执行几次可以,但正常运行时只执行一次,就会死在这,看上去就是打开失败的现象,换成UART也是一样的情况,我在rfWsnNode例程中使用不存在这个情况,是哪里的配置出现问题了吗?
1. cc1310 LBT如果RF_cmdCountBranch.counter倒计数到0了检测信道仍不空闲,是会强制发送还是就不发送了?能否倒计数结束不管信道是否空闲都发送?
2.LBT每次检测信道,中间有无延时?延时能否赋随机数?这样可以进一步减少碰撞
CC1310 低频 32.768KHZ晶振频率不准确,导致休眠计时不准确,修改负载电容也无法解决,频率始终都是在31KHZ左右,晶振没有问题,我是按照TI推荐采购的晶振,有什么解决办法吗?
现在项目是这样的,多个传感器需要向同一个接收器发送数据,为了解决发送时的冲突,某个传感器发送之前先检测空中RSSI,如果有RSSI,则暂不发送或延迟发送,但检测RSSI,需要sniff进入接受,如果收到合适的数据包,就起来接受完整个数据包,这样功耗就上去了,能否只接受RSSI,即使有合法的数据包也不启动接受?
或者针对以上场景,能否有更好的办法?
谢谢
我想用CC1310做一个无线系统的开发,在我们的系统中可能有很多个CC1310,例如32发送 32个接收,一对一的发送和接收,我们可能会使用大约3.2MBPS的数据传输,请问在保证这个传输速度的情况下,能实现在同一个空间多个无线数据的接收和发送么?是否可以在CC1310的代码里能够实现某个CC1310和另外一个CC1310固定配对,其余的也固定配对。
参考rfWsnNode和rfWsnConcentrator例程,采集器将接收到的数据通过串口发送到串口助手,节点代码将发送函数改为CCA发送函数,两个节点通过一个拓展坞同时上电,就会大概率出现只有一个节点的数据,本想通过用串口助手观察节点日志,但是一打开任意节点的串口,数据就会恢复显示,有猜测是信道冲突,或者休眠的,但是无法调试和打印日志,现在无法定位问题,是否可以提供一些方向或方法?
cc1310 怎么设置能使得ad检测不受供电电压影响?或者能检测供电电压吗?
当使用同一个硬件串口时,UART和Display的API好像不能同时存在,可以给我一个明确的回答吗?我需要用串口接收数据,但是想显示字符串,用不了占位符的话,转换数据就很麻烦,有其他方式吗?