• CC3100: CC3100在STA模式下,与服务端通信,一段时间后异常

    Part Number: CC3100
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3120

    TI工程师好:

    我用cc3100与stm32通过SPI连接,配置成STA模式,mcu为客户端,mcu通过AP连接到服务端,TCP一直发送数据,一定时间后进入_SlNonOsMainLoopTask()函数里死循环,TCP也不返回send失败,请问怎么排查问题?

  • CC3220SF-LAUNCHXL: Error importing project: Not a vaild project archive

    Part Number: CC3220SF-LAUNCHXL
    Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH, CC3235SF, CC3220S, CC3120, CC3220S-LAUNCHXL

    购买了CC3220SF-LAUNCHXL准备学习一下wifi_doorlock.zip实例。将wifi_doorlock,zip保存于C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL…

  • CC3100MOD: 例程Lab_cc3100例程错误

    Part Number: CC3100MOD
    Other Parts Discussed in Thread: CC3100, , CC3135, CC3120, CC3200, CC3120MOD, BOOSTXL-CC3120MOD

    板子是MSP432P401R,用的例程是Lab20_cc3100,在运行时,configureSimpleLinkToDefaultState函数,返回数值-100

  • [FAQ] SimpleLink Wi-Fi 开发指南

    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

    这些指南旨在为使用 TI Wi-Fi 连接产品的所有开发阶段提供参考。

    这些指南包含以下主题:

    0 步:了解技术

    1 步:挑选器件

    2 步:下载必要软件

    3 步:开始软件开发

    4 步:深入了解文档

    5 步:设计硬件

    6 步:认证和生产

    另请参阅末尾的“常见开发问题”!

    不确定要选择哪种技术?请查看《无线连接技术选择指南》

    0 步:了解技…

  • CC3120BOOST: CC3120评估板下载服务包error:ret:10289,ex-err:2633

    Part Number: CC3120BOOST
    Other Parts Discussed in Thread: CC3120

    CC3120评估板下载服务包出错

    Operation failed:Error:SLImageCreator.exe:

    fs_programming error:ret:10289,ex-err:2633

    -FS_WRONG_SIGNATURE 

    连接信息:

    下载到95%出错:

    这是什么情况呢?

  • CC3120: 自己设计的PCB板,现在下不进去服务包,提示超时

    Part Number: CC3120
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

    自己设计CC3120PCB板,现在用串口UNIFLASH下载服务包到Sflash,提示:operation failed:slimagecreator.exe:bootloadererror,timeout reading data

    电路如下:

    1.电源3.3V供电正常

    2.pin32 nRESET引脚  100K//0.1uf阻容复位

    3.pin2 nHIB引脚  100K上…

  • CC3120: CC3120芯片如何下载SDK到sflah中,外部MCU如何通过SPI接口与CC3120通信

    Part Number: CC3120
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    CC3120芯片如何下载SDK到sflah中,除串口外,硬件上还要设置哪些;用一个外部MCU,国产的一个ARM单片机,如何通过SPI接口与CC3120通信呢,通过指令还是什么方式,还是要加载什么驱动呢

  • cc3200 接哪个蓝牙 SimpleLink MCU SDK 简单一些

    Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120, CC3200, CC2560

    原来是用MSP432P401R(MCU) + CC3100(WIFI)+CC2560(BLUETOOTH), 但是MSP432的例程仅支持cc3120,而CC3100例程仅支持TIVA,新手,编程经验不是很丰富,时间也很紧。所以想改用CC320加蓝牙,不知道蓝牙选哪个更好,可以直接和CC3200通讯,不需要很多编程的。

  • CC3120 Simple Studio示例工程缺失FTD2XX.dll错误

    Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120, UNIFLASH

    我这儿有一块BOOTSTXL CC3120MOD Demo板,按照《SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 Internet-on-a-chip™ 解决方案   SDK 入门指南》这个文档中的说明,安装了以下这些软件,其中Visual Studio安装的不是2015版本,而是2017版本。

    最后按照第6节“SimpleLink…

  • CC3100和CC3120的区别

    Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100

    CC3100和CC3120有什么区别

    TI wifi模块带USB接口么

  • 双十一好事不落单 —— TI store双周特惠火热进行中!

  • TI SimpleLink MCU无线平台及软件开发套件常见问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC3120, CC3200, CC2640R2F, CC2530, CC2650, CC2640, CC1310, TIMAC

    TI SimpleLink MCU无线平台及软件开发套件常见问题

        

    1、Q : 开发套件包含哪些硬件?

    A : 包含很多,像MSP432, CC3220, CC3120, CC2640R2, CC1350等等。等一下PPT里面会介绍。

    2、Q : CC3200的协议栈应该怎么学习?

        A…

  • uniflash V4.1 烧写CC3220SF问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200, UNIFLASH, CC3120

    TI的工程师们,您好!

       我遇到的问题描述如下:

    1、我之前使用CC3200芯片,但是遇到RAM不够使用的情况,现在更换成CC3220SF芯片;

    2、我使用uniflash V3.41烧写CC3220SF芯片,发现uniflash V3.41不支持CC3220SF,就下载了uniflash V4.1。

    3、系统连接图如下:

    4、可以电脑可以正常检查USB转UART设备…

  • 如何让CC3120 可以自动接收数据

    Other Parts Discussed in Thread: CC3120

    你好:

    我在调试CC3120的例程  : simplelink_msp432_sdk_wifi_plugin_1_30_00_03 目录下的  network_terminal_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs,  

    这个例程中,当CC3120 想接收数据时必须用串口工具输入“recv”命令才可以。串口检测到recv命令,才进入接收模式。

    如何让CC3120实现可以随时接收AP发过来的数据…

  • CC3120 Demo程序 network_terminal_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs 有些问题

    我从IDK中导入这个例程,在调试时在 Tera Term 串口软件中输入wlanconnect 命令,可以连接到Ap, 但是约1分钟后自动断开,提示:
    [WLAN ERROR] Device disconnected from the AP: FLESTATION2,
    BSSID: 6c:88:14:cb:67:8d on an ERROR..!!

    在使用send 命令时 也反馈错误:  [line:1029, error:-111] Socket error, please refer "SOCKET…

  • 请教如何开始CC3120调试

    Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3120BOOST

    我现在在用MSP432P401R和 CC3120 结合做一个应用,MSP432 采集一些数据后通过CC3120 的WIFI上传到数据库,也接收一些从数据库传过来的数据。因为没有网络知识的经验,请教一下WIFI功能如何最简单的实现,程序太复杂不知道如何开始。多谢指点。

  • CC3135从死机状态恢复的方法

    Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3200, CC3120

    尊敬的TI团队,

    请问一下,是否在某些情况下,CC3135模块会无法回应Host MCU的任何指令,然后有什么解决方法?

    我了解到CC3120和CC3200有跟CC3135一样的NWP,所以如果有CC3120和CC3200关于以上问题的回答,我也会很感激!

    谢谢各位!

  • RE: CC3120 作为AP建立TCP server, 客户端连接之后,如何判断客户端主动断开连接?

    你好, sl_IfRead实际指向的是底层SPI通信调用的sl_spiRead。好像不能解决我的问题。
    我想请教的是,是否有应用层的函数可以查询TCP连接状态?
    谢谢
  • CC3120 作为AP建立TCP server, 客户端连接之后,如何判断客户端主动断开连接?

    如题,最近在测试CC3120MOD模块,从目前手中的资料中未能找到相关判断客户端连接状态的函数或说明。

    请帮忙解答,谢谢!

  • RE: MSP4320401R LaunchPad 实测CC3120MOD最大通信带宽3MHz, 请问如何提高带宽?

    msp432的问题建议发布到这边子论坛:e2echina.ti.com/.../
    若是后续有关于CC3120的问题,请再发布到WiFi板块
1 2 3 4 5 »