• CC2530: 当发射功率过大时,无法收到信息

    Part Number: CC2530
    Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2592

    您好,

    我使用TI官方的RFBasic程序,当我使用两个CC2530进行分别作为发射机和接收机进行通信时,近距离的情况下,接收机可以收到发射机的每一条消息,且我使用CC2531 USB Dongle也可以正常的抓取到数据包和ACK。之后我在发射机中加入了CC2592,我发现接收机无法收到发射机的绝大部分消息,且USB Dongle也无法正常抓包。后来我将发射机的CC2530的发射功率由4…

  • CC2530-CC2592EM-RD: 无法组网

    Part Number: CC2530-CC2592EM-RD
    Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530, CC2592

    我们本来用的是买的开发板的CC2530+CC2591,是可以组网和通信的。

    新的版本里,我们把放大芯片换成了CC2592,并使用了官方推荐的电路:https://www.ti.com/tool/CC2530-CC2592EM-RD

    软件里,我把对应的en引脚也做出了修改,OBSSEL4  -> OBSSEL0 :

  • CC2652P7: CC2652P7 使用外部PA方案

    Part Number: CC2652P7
    Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2530, CC2591, CC2592, CC2650

    诸位好,

    应用场景:使用CC2651P/CC2652P 功耗不讲究,ZC+ZR方案,无zed。后期会考虑把ZR 用OTA方式切为BLE设备。

    项目催的急,受限于物料交期等原因(105摄氏度以上的rf switch太难找,且交期长)

    故此,我出了俩方案:

    一是完全基于TI的方案,使用内部PA方案

    二是基于CC2530的经验…

  • CC2538: CC2538+CC2592的板子,如果协调器坏了,更换协调器,以前的网络数据怎么恢复到新协调器上呢。

    Part Number: CC2538
    Other Parts Discussed in Thread: CC2592

    各位老师,大家好。我用的CC2538+CC2592的板子,有个问题想请教大家。如果协调器坏了,更换协调器后,想不动以前的网络,以前的网络数据怎么恢复到新协调器上呢?谢谢!

  • CC2538: CC2538+CC2592的板子,进入PM3模式后,通过按键唤醒,发送数据,协调器收不到数据。

    Part Number: CC2538
    Other Parts Discussed in Thread: CC2592, Z-STACK, CC2530

    CC2538+CC2592的板子,进入PM3模式后,通过按键唤醒,发送数据,协调器收不到数据。

    同样的程序,不用POWER_SAVING,一切正常。通过调试跟踪,确认数据确实已经发出。我用的是Z-Stack 3.0.2,

    编译选项:

    BDB_REPORTING
    ewarm
    CC2538_USE_ALTERNATE_INTERRUPT_MAP=1
    F…

  • CC2530: 需要继续上次的问题,加了CC2592,不能连接天线

    Part Number: CC2530
    Other Parts Discussed in Thread: CC2592, , Z-STACK

    还得继续上次的问题,CC2530+CC2592,在连接天线后,设备不能正常工作,没有天线的时间是正常的。这个上次出现后,换了CC2592后正常,现在换了也不好用。

    请教这个问题应该是哪里出现的问题,如何分析,如何测。

    谢谢。

  • CC2530: 加PA后,感觉不稳定,再次请教

    Part Number: CC2530
    Other Parts Discussed in Thread: CC2592

    做了两个测试板,感觉并没有达到想要的效果,起色不大。原来的理解是按手册对应了管脚后,再在代码中启用PA,其它的就不需要处理了。想请教一下:

    1,使用时,是不是只在hal_board.cfg.h中,打开HAL_PA_LNA就可以了;

    2,对增益之类的控制,是CC2530进行的控制,还是需要代码进行控制;

    3,读取的RSSI(value-0xff),只2530时,大约在50左右,加PA后…

  • CC2530: 请教一下,在正常运行中功耗、距离及抗干扰的问题

    Part Number: CC2530
    Other Parts Discussed in Thread: CC2592,

    现有设备描述:

    板上芯片焊接,无PA,无屏蔽,外罩金属壳体,通过IPEX转出5DBI天线,在实际测试中,楼道内距离能超过50米,但有墙体或转角,衰减严重。在客户现场测试,终端与协调器不超过10米,协调器的下方有一台设备,导致信号几乎不能连接,后加了一个路由才算解决。

    现在我改动了设备,加了PA,目前还没有拿到样板,加了PA后,距离会增大,对近距离的墙壁穿透是否也能有所提升,比如原来60米…

  • 请教zstack3.0 建网的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2591, Z-STACK, CC2530

    之前一直用的ZStack-CC2530-2.5.1a,没出问题,因为要用CC2592,之前的协议栈不支持所以干脆换到3.0上,运行官方那几个coor例程,发现都无法建立网络,用Packet Sniffer抓不到数据,电路板没有按键,请问需要怎么修改?我尝试修改的地方:zdapp.c       devStates_t devState = DEV_HOLD;更改为devStates_t…

  • zigbee3.0入网设备cc2530+cc2592的发射电流与官方手册中数据不符?

    Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

    设备为cc2530+cc2592,协议栈中对应的PA宏定义和引脚我都改动了,但是通过万用表上发现设备最大电流就30-40ma左右与官方手册中有出入。

    设置发射功率的函数:

    macRadioSetTxPower(0xF5); 
    macRadioUpdateTxPower();

    ZMacSetTransmitPower(TX_PWR_PLUS_19);

    测试方式:入网后,就开启一个5ms的发送数据任务,接着通…

  • CC2530+CC2592方案,CC2592的输出端匹配增加上拉,求解释

    Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

    CC2530+CC2592方案,CC2592的输出端匹配增加上拉,求解释

  • 关于CC2530+STM32 画板的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530, CC-DEBUGGER

    你好,我画了一个CC2530模块+STM32的板子,现在发现了一个问题:如果有STM32的话,CCDebugger识别不了CC2530,但是J-LINK可以识别STM32,如果单独把CC2530模块拿出来就可以识别,我想问下,关于CC2530模块+STM32设计是需要注意什么吗,这里的CC2530使用的是CC2530+CC2592的模块

  • CC2530+CC2595走线问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2592

    1、如下这两个芯片间信号线为差分线吗,具体特性阻抗应该控制多少;

    2、CC2592规格书中对GND要求“Only terminals 9, 11, and 12 should be shorted to the die attach pad on the top PCB layer“

    ,但是其他GND脚没有说明,参考设计里是全部与低部PAD相连了,我们按照参考设计即可吗

  • CC2530+CC2592组合设计中,两根差分线间的电感的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

    CC2530+CC2592组合参考设计中,两根差分线间的电感有什么作用,电感的焊盘不会引入一个阻抗不连续点么?

    另,关于两根差分线,在论坛里和SWRA465已经有说明最好是复制参考PCB,而不是说明匹配阻抗。但在SWRA465 中“CC2530-CC2592 Reference Design”指向的链接无效,哪里可以找到其PCB?

    如果改用双层而不是四层的话,关于这对差分线能否告知一些有指导意义的意见和数据…

  • CC2530 + CC2592有时Data Request不能发送出来

    Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

    CC2530配合CC2592,15s一次data request,CC2592 HGM一直设置为高电平。

    正常的发送和接收的控制引脚是这样的,黄色的波形是LNA_EN,蓝色的波形是PA_EN。

    有小概率发不出来,发送不出来的的图片如下:

    请问各位大神有没有遇到过这样的问题,为什么会丢失data request?

  • Z-Stack Home 1.2.2a.44539 , cc2538 ,cc2592

    Other Parts Discussed in Thread: CC2592, Z-STACK, CC2538, CC2591, CC2590

    请问:

    Z-Stack Home 1.2.2a.44539 协议栈自动控制 CC2538+ CC2592吗? 想找一个 PA 模块,基本都是CCCC2538+CC2592.

    但是协议中代码只支持 CC2590, CC2591, 但是模块卖家说支持 CC2592 很困惑?

    /* ---------------------------------------…

  • CC2530+CC2592

    你好,咨询你个问题,CC2530+CC2592不用协议栈,可以驱动吗?谢谢,有例程吗

  • cc2592 cc2520

    Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2592, CC2591

    Hi,I want to know if there is some reference design for cc2520 + cc2592,

    thanks a lot

  • 调试cc2530+cc2592阻抗匹配遇到的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2530调试时遇到两个问题,希望大家能解答原因 1.达到同样输出功率的板子,只是匹配的结构不一样,但会造成两块板子之间不能通信,注意不是距离近。 2.相同匹配的两个板子,一块板子cc2530平衡端之间没有串联电感,另一块有,两块板子之间通信丢包率严重。 请问是什么原因? 谢谢!
  • CC2530加入PA

    Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2592, CC2530, CC2590

    请教大神们:

            萌新求问:公司购置的芯片型号E18-MS1PA1-IPX,怎么加入PA?我看见IAR工程上,对于开放宏只有CC2590和CC2591的定义选择,然而我发现E18-MS1PA1-IPX芯片是CC2530+CC2592的,先附图:

            

           然而芯片是:

            

    那么,我在工程上是定义HAL_PA_LNA还是HAL_PA_LNA_CC2590还是别的…

  • CC2530+CC2592的模组无法组网的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

    我用ZStack-CC2530-2.5.1a配置CC2530+CC2592的模组遇到了问题,不知是哪里不对,请给予指点?
    我遇到的问题是:使用CC2530+CC2592的模组作为协调器(TI的标准连接方法),修改相关的宏定义及引脚定义后,不打开PA时正常,打开PA后却无法正常组网,跟踪发现打开PA后请求建立网络的回调函数ZDO_NetworkFormationConfirmCB( ZStatus_t Status…

  • CC2591和CC2592有什么区别?应该怎么选择?

    Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2592, CC2591

    我想用来增加CC2530的无线传输距离,应该选择CC2591还是CC2592?各有什么优缺点?

  • 求解mesh exp5438使用PA cc2592

    Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2592

    程序一直死在读取SO。

  • 请问有没有cc2520+cc2592的参考设计

    Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2520, CC2592

    好像没有找到cc2520+2592的资料。mesh里面是用cc2591,2590,exp5438开发板的无线模块座子连接pa的那三根线是悬空的。协议栈里是用的cc2520的io去控制cc2591

  • CC2520频率切换时间

    Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2592

    您好!

    我们正在设计一个基于CC2520+cc2592的自动跳频系统,

    但手册中未找到执行''CC2520_REGWR8(CC2520_FREQCTRL, MIN_CHANNEL + ((channel - MIN_CHANNEL) * CHANNEL_SPACING));"后, 多久新频率会稳定?

    执行 STXON / SRXON 命令后是否或自动等待频率稳定后再启动收/发动作?

1 2 3 4 5 »