Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK
目前以cc2650为zigbee终端节点,发送50字节的数据到协调器cc2530
协调器CC2530接收50字节数据并以uart传输至电脑
电脑的串口可以接收到数据。
但是当cc2650要发送100字节数据时,电脑串口并不能收到数据。
请问是否是接收数据量过大导致?接收数据的字节数最大为多少?
请问zigbee协调器接收数据量大小是否是自己配置的?怎么修改配置文件…
Hi Kevin,
另外我在貴公司的網站上有看到 CC2540EMK-USB 產品, 如下
https://www.ti.com/tool/CC2540EMK-USB?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware
有幾個問題請教
問題1. CC2540EMK-USB 是否也可以當成抓 ZigBee 封包的設備…
你好,
我要購買 LAUNCHXL-CC2650 來當成 ZigBee 的設備,
也想要把 LAUNCHXL-CC2650 當成可以抓 ZigBee 封包的設備,
問題1: 請提供 programming guide 和 source code 下載的網頁
問題2: 要當成 ZigBee 的設備和抓 ZigBee 封包的設備, 請問是否須要 compile…
协议栈版本 zstackhome 1.2.2a
ZStackCore-EndDevice
RFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE
SampleSwitch_SmartRF06
static void zswWriteParameters(void)
{
zstack_sysConfigWriteReq_t writeReq = {0};
…硬件:cc2650
协议栈版本:z-stack home 1.2.2a
ZStackCore-EndDevice
SECURE=1
MODULE_CC26XX_7X7
xZDO_API_ADVANCED
ZDO_API_BASIC
CC26XX
FLASH_ROM_BUILD
USE_ICALL
TC_LINKKEY_JOIN
HAL_ASSERT_SPIN
x…
cc2650有类似cc2530的《Power Management For The CC2530》文档,说明如何在zigbee 协议栈中开启休眠。
请问2650能否使用像CC2538那样,使用basic_rf方式进行点对点的无线发送呢?谢谢!
CC2650的用ZIGBEE模式的最大通信距离是多少?是不是相比较CC2530差很多?谢谢
TI-MAC 使用CC2650中调试,协调器无法在任何时刻发送数据消息,使用MAC_McpsDataReq() 。
任何时刻包括没有终端设备入网的情况下,协调器可以发送广播、点对点直接消息。
1.//ssi config is right because CPU can read and write ssi bus through the 'board_spi_write'and 'board_spi_read'
void
board_spi_open(uint32_t bit_rate, uint32_t clk_pin)
{
uint32_t buf;
/* First, make sure the SERIAL PD is on */
ti_lib_prcm_power_domain_on…
IAR编译器,用的最新的TIMAC协议栈,在icf文件中定义define symbol RAM_END = 0x200027FF; 没有ICALL_RAM0_ADDR定义,我现在想增大可用RAM,ICALL_RAM0_ADDR这个值可以自己修改吗,改这个值有什么注意事项,最大不能超过多少。
在利用TIMER1的timerA和timerB组合控制pwm波输出的时候(timerA为PWM输出,timerB为PERIODIC,当timerB中断时更新timerA的占空比),
发现timerA和timerB的不同步,它们的重载时间不一样,利用了IT的timer库中的计数器同步后,还是会在一定的输出次数后出现不同步的情况。
猜想应该是timer的计数器每次重载的时间不一致,以致当一个timer重载时,另一个timer已经在计数。
请问一下,有没有方法可以将timer的计数器清零的方法。