导入官方例程,我想直接修改原专用rf协议为802.15.4,直接在syscfg中修改,然后在mainthread中修改对应的结构体名称
运行时程序卡在runcmd,调试发现一直等待pendcmd中的wait for semaphore函数中,
是否修改协议还需要在其他地方修改,postcmd能够发送,但改为postcmd后每次运行之后只发出一个数据包
麻烦帮我找一下原因或者修改协议还有什么需要修改的,感谢
导入官方例程,我想直接修改原专用rf协议为802.15.4,直接在syscfg中修改,然后在mainthread中修改对应的结构体名称
运行时程序卡在runcmd,调试发现一直等待pendcmd中的wait for semaphore函数中,
是否修改协议还需要在其他地方修改,postcmd能够发送,但改为postcmd后每次运行之后只发出一个数据包
麻烦帮我找一下原因或者修改协议还有什么需要修改的,感谢
Hello, I noticed that the SimpleLink Low Power F3 SDK (v9.11.00.18) provides the function ZB_ZCL_DECLARE_CUSTOM_ATTR_CLUSTER_ATTRIB_LIST() for declaring custom cluster attributes. However, I cannot find corresponding functions for binding…
您好,我看SimpleLink Low Power F3 SDK (9.11.00.18) 有声明自定义集群属性的函数
CCS 20.2.0
SimpleLink Low Power F3 SDK (9.10.00.83)
本人是zigbee新人,想做一个协调器下发指令,终端定时回传发送不定长数据的demo
目前自定义了终端和协调器的集群属性,但不知道要用哪个函数实现终端和协调器的互发互收。
SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_02_01
I am currently working on a Zigbee door lock project using the CC2340R5, where the Zigbee module acts as a node, and the gateway is provided by the customer. In the .syscfg file, I have set the poll period to 3000 ms. After succe…
如何使用配置文件中 display 设置日志打印,打印到控制台显示。希望给到具体的在 onoff_switch 中的实例代码的demo 。
设置的是测试 终端节点
TI介绍zigbee开发程序指南我没找到,求大佬告知一下。或者有中继,终端如何加入网络指南也可以
请问一下为什么我买的Zigbee模块组不了网,我用的是Zstack2.5.1,我把我自己的程序烧录在其他的Zigbee的板子上面都可以正常组网,就是烧录在这个ZIgbee的模块上面组不了网
cc2340r5现在支持zigbee了吗?谁能告诉我怎么使用呢?要怎么进行开发?谢谢
如题,硬件为CC2652P7的router,频繁切换信道是否会影响flash的寿命?
需求:
实现信道自适应,ZR需要频繁切换信道,检索ZC发的消息。
(对应协议栈simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24)
感觉频繁切信道会影响flash,反复擦写应该不合适吧?
终端节点以timer1的休眠时长进行休眠,唤醒后向父节点发送数据,收到父节点的数据确认帧之后,再发送Data Request数据请求,父节点在发送给终端指令,直到终端接收到这个指令之间,
实际上是有timer1这样一个时间间隔,如果终端的休眠时长很长的话,那么这个时效性就很差了,而且这个时间内的电流会一直处于8ma左右而不进入休眠.
Hi,
sdk版本: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48
设备类型:enddevice
在设备通信时,有概率出现data request停止发送的情况,enddevice也不会触发lost parent回调,如下图所示,
5560行之前设备data request都是正常的,5560行之后,抓包器没有在抓到data…
我现在有10个路由器,全部使用cc2652r这个芯片,sdk版本是 3.10 。现在我的协调器断电,我抓包发现我的路由设备会一直不停的发 network status 这个报文,有时候有的路由设备就工作不正常了。 link status 这个报文都不会发了,我确定协议栈应该是工作异常了…