跌倒的数据从软件开发的程序哪里可以得到?
在ccs中导入了两个项目,如何看懂里面的程序????有没有函数说明文档???在mmwave_Demo_Visualizer演示的数据在代码中哪里能看到?在mmwave_SDK_users'guide中并没有函数说明文档???
在ccs中导入C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labs\out_of_box_demo\68xx_mmwave_sdk_dsp这个工程,编译时找不到
"C:\\ti\\ccs\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 4 clean -O
DEL /F "xwr68xx_mmw_demo_mss…
我尝试运行Long Range People Detection这个demo时,发现官方提供的cfg文件中,使用了beamforming技术的people_detection_and_tracking_100m_2D_advanced.cfg只能探测到2维平面上的点云。同时,我发现不能简单地仿照另外两个cfg文件将探测维度从2D变成3D。但是我希望既能使用beamforming,又能获取3维点云,请问我应该如何做?
您好!
这个问题已经困扰我好几天了,查找资料无果,程序烧写成功后,运行GUI 端口 user port did not open 需要怎么处理?
另外就是烧写程序时候 成功次数只有偶然 请问具体应该如何烧写?
我是用Uniflash烧写
我从SDK里面下载了multi_gesture_68xx的工程,在CCS里面导入板子打了断点,但是DSP核一直处于sleep状态没进中断,请问是配置有问题吗?
我是6843ISK-ODS板接了boost板和DCA1000EVM,扫频应该是有的,DCA板DATA_TRAN_PRG灯一直是亮的
我在User’s Guide 60GHz mmWave Sensor EVMs这个文档中发现6843存在多个版本,有的板子还标有Deprecated,所以存在以下疑问:
1、 xWR6843AOPEVM Rev F和 IWR6843AOPEVM (Deprecated)有什么不同?具体哪些方面?哪个更适合现在学习使用…
首先我以前使用DCA1000成功采集过数据,有两个月没用采数板了,今天在使用mmwave studio配置完成后,点击DCA1000 ARM 按钮后,采数板DATA_TRAN_PRG灯长亮,并且无法得到数据,查看 output界面如下图,从点击MSS load下载成功后,以后的每一步配置都报错,我使用开箱工程单独测试了IWR6843ISK-ODS板是没有问题的,新换了一台电脑出现同样的问题,请问是DCA采数板坏了吗?
The devices I use are iwr6843isk ODS and mmwaveicboost. How can I get 3D radar point cloud data for subsequent processing?
您好!
使用IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST烧写\mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labs\vital_signs\68xx_vital_signs\prebuilt_binaries\vital_signs_demo_68xx.bin,
修改功能模式后,可以使用VitalSignsRadar_Demo.exe测试呼吸和心跳…
3D People Counting demo点云里的坐标与target里的坐标关系是怎么样的?
点云里有很多点,每个点的 range, azim,elev...转换成xyz坐标后,与targets里直接得到的很多点,其中也有X Y Z ,不用转换
它们是什么关系?不能直接用target里面的xyz吗?
3D people counting mmWave Fall Detection GUI跌倒状态没有绿色红色显示
看了官方的演示,提示跌倒时有红色方块显示,我运行的GUI界面,可以接收数据显示,但是就是没有绿色红色显示,奇怪?怎么解决?
1.请问有没有相关的 mmwave demo的串口输出接到mcu串口,进行通讯的数据流解释的demo,比如类似可以解释获取度坐标值XYZ值?
2.或者有没有在mmwave demo里,从点云数据提取出坐标值速度之类的demo例子参考?
1.拿到开发板,烧录了3D people counting demo,打开PC的可视化软件GUI,加载配置文件,点击send config,电路板才正常进入检测。(这个配置文件是每一次演示都要执行一次吗?)
2.我们开发的产品不能连接PC,所以第一步是,我如何修改,在demo里执行我要配置的参数?
3.执行完配置后,我如何启动传感器的start,开始工作?
4.如何在demo里面修改,有没有一些教程之类的指导?
IWR6843 RAM 为2MB, 是否有外接SRAM/DRAM接口, 如果要增加RAM,如何设计?
我公司已购买了一块传感器板IWR6843ISK和一个底板BOOST,开发遇到了困难,不知道怎么改3D people counting 里面的代码
看了你们的演示demo,可以在板子上直接输出一个跌倒信号,led闪烁,数据已经在板子上处理,不是在上位机处理,可以帮我要这个demo吗?请看附件最后led会闪(附件是你们的演示视频),谢谢
附件:【【合集】最新7个现成毫米波雷达应用案例…
您好,我在IWR6843ISK-ODS介绍的文档里面发现了一份应用手册“动态位置人员生命体征监测的系统实现方法”,请问这个应用是已经开发出来的吗?如何下载相关的应用程序?
最近入手了一块TI的IWR6843ISK-ODS板卡。想问一下除了俯仰角探测范围不同之外,IWR6843ISK和IWR6843ISK-ODS具体有哪些区别
我现在有一块IWR6843ISK-ODS的板卡,对于industrial toolbox 4.8中的手势识别例程只能识别左右上下滑,想使用支持IWR6843ISK的左右上下摆手势的例程,请问支持IWR6843ISK的左右上下摆手势的例程能下载到IWR6843ISK-ODS上并正常运行吗
想做体征检测,通过雷达采集的bin文件在matlab读出了信号,得到了目标的距离速度角度,但是网上找不到提取距离维信息的代码。我需要提取目标的相位才能进一步分析。
IWR6843ISK-ODS+MMWAVEICBOOST 工作 :连接5V,4A电源后,只有MMWAVEICBOOST板子亮一个红色电源灯