按标记浏览

  • RE: Tps63060的焊接温度是多少

    根据数据手册封装说明,MSL等级/回流焊峰 等级为 Level-2-260C-1 YEAR

  • Tps63060的焊接温度是多少

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

    Tps63060的焊接温度是多少?手册中并未注明,请支持,谢谢

  • RE: 开关电源输出端并联两个电阻,图中圈起来的电阻有什么用

    Hi
    一般这样连接是为了增加假负载或者输出快速放电。
    TPS63060不需要假负载,所以可能是为了关机时快速放电。
  • RE: TPS63060输出5V给H桥逆变电路供电问题

    1、你设计的输出是多少伏
    2、单独带负载,不跟逆变电路连接,工作是否正常。
  • RE: TPS63060输出5V给H桥逆变电路供电问题

    Hi
    你需要确认TPS63060这个是否最大负载能力是否满足H桥的峰值电流需求, 一般电压被拉低都是负载过大造成的或者是供电芯片电路设计导致负载能力降低。
    所以建议你分开测试,先确认TPS63060最大输出电流,再确认H桥最大峰值电流需求。
  • TPS63060输出5V给H桥逆变电路供电问题

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

    我现在想通过TPS63060输出5V左右的电压,输入电压为(4.3V-8V)。负载由于是给H桥逆变电路供电的,所以暂时在开关电源上看到是输入为6.6V时电流为440mA;现在的问题是空载的情况下一切正常。一旦加入上述的逆变的负载的时候当输入电压小于6.8V的时候电源芯片输出为4.3V。芯片暂时能工作。但是一旦输入电压大于6.8V,芯片就停止工作。有时候上电工作几秒后停止工作。这是为啥?

  • RE: TPS63060输出电压异常

    Hi
    在回复框下面选择:使用高级编辑器编辑文本,然后进入回复版面,看版面上的操作,有图片插入的。
  • RE: TPS63060输出电压异常

    渠道没有问题,我之前一个线路板上,前后换了三个芯片。这几天又重新焊接了2个线路板,都是不太对,现在看不是芯片的原因。怎么加图片呢,我想把我原理图和PCB图给发上来,这样就能更方便的帮我解决问题了。
  • RE: TPS63060输出电压异常

    Hi
    看起来芯片有点问题,使能高,输出偏高。使能低应该无输出。
    请问你的芯片那里买的?如果是TI授权代理商,换一块芯片试一下,建议开始时用电源供应器软开关控制输入。
  • RE: TPS63060输出电压异常

    还有就是我测量了一下FB引脚的电压,居然有0.8V左右
  • TPS63060输出电压异常

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

    我最近用TPS63060芯片执行12V转5V,输入端是3节3.6V电池串联。在控制引脚为高电平时,输出7V,控制引脚为低电平时,输出1.7V左右。

  • RE: 关于TPS63070电压输入范围问题

    Hi
    TPS63060 可以的,或者直接用升压芯片来做。
  • RE: 关于TPS63070电压输入范围问题

    你好,非常感谢你的回答,我仔细看了datasheet的确是如此描述,是我疏忽了,如果我用TPS63060替换,是否可行,我看了TPS63060的datasheet上面写的Minimum input voltage for startup:2.5V
  • RE: TPS63030 峰值电流 ,电压拉低的问题

    HI answer,有用数字电源在2.5 到4.2V进行供电,电流一大,电压还是被拉低。会是什么问题,项目很赶。
  • TPS63030 峰值电流 ,电压拉低的问题

    Dear:

        在使用TPS73060 升降压一体的芯片时候,会出现电源拉低的问题。

        电源输入:3.7V 锂电池  实验操作是用直流电源2.5-4.2V。实际测试 2.5-12V 空载输出是正常的。

       电源输出:3.3V .给NB IOT 和MCU  待机的时候是50uA左右,启动峰值是 200MA左右。

       问题在于NB IOT启动会有200MA电流,会立马把3.3V输出拉低到2.7V-3.1V  。造成NB IOT不能启动,输出端加入一个大的电容也不行。

       封装是在官网下载的。电感选用的是顺络的3015…

  • 了解如何让您的汽车电池更稳定、运行时间更长

    汽车系统需要承受高温差、极端输入瞬变和其它多种干扰的影响。汽车中几乎所有的电子产品都需经过严格的测试,以符合汽车电子委员会(AEC)规定的质量体系标准和组件资质。大多数汽车系统采用12V铅酸电池,并且您可能知道,电池的电压几乎在您可以想到的每种情况下都会发生变化:环境温度、负载条件、使用年限等等,不胜枚举。

    正常工作条件下,电压的变化范围可达到9V-16V。在某些工作条件下,甚至会更大。启动内燃机时,12V铅酸电池必须为起动电机的绕组提供足够的能量,在短时间内提供大量的电流,导致电池电压急剧下降…

  • TPS63060 恒流输出问题

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

    用TPS63060做恒流驱动,输入3.2V, 输出驱动单个LED,  LED偏置电压2.8~3.0V, 想把驱动电路设定在600mA左右。

    按照应用手册Different Methods to Drive LEDs Using TPS630xx Buck-Boost Converters, http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva419b/slva419b.pdf

    实际测试了A, B, C三种电路…

  • RE: tps63060 带载电压不正常

    建议将电感换个封装大的试试。从名字上看,如果你现在用的是0402封装,那么这种体积的电感电流很难做大。