• 2019-8-8

    封装天线设计简化毫米波在楼宇和工厂中的感测

    作者:Prajakta Desai;Keegan Garcia;Osamah Ahmad 传统的传感技术已被用于解决人数统计、运动检测、工业区域扫描和检测目标并避免碰撞的机器人技术等具有挑战性的问题。 随着越来越多的工业应用向自动化方向发展,传感对于生成和处理各种数据变得尤为重要,这使得系统可以变得自主并做出实时决策。德州仪器(TI)高度集成的毫米波(mmWave)雷达传感器内部可进行大量数据处理,从而实现边缘智能化。 TI毫米波传感器可在室内、室外的各种环境和照明条件...
    • 2019-7-18

    边缘智能传感可实现更智能的自主机器人

    在我的 上一篇博文中 ,我讨论了德州仪器(TI)毫米波(mmWave)传感器如何为工厂中的机械臂提供边缘智能。现在,我想讨论毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能,使传感器能够做出实时决策,以减缓或停止机器人,并确保其在工业机器人应用中的持续性能。 TI毫米波传感器可用于旨在帮助工业机器人避免碰撞的系统中,解决同人类和其他物体相互作用的机器人协同互动的关键问题。若边缘需要额外的机器学习处理,毫米波传感器可与工业级处理器(如Sitara™处理器)无缝协作,以提供...
    • 2019-7-17

    城市的脉搏:使用毫米波传感器获得智能交通系统的智能检测和追踪功能

    作者:德州仪器Prajakta Desai 正如我们用传感技术来测量个人的 呼吸和心率 ,实际上城市也从同样的技术中受益。智能城市的一个关键要素是配备有传感器的智能交通系统,可监控城市的“健康” - 跟踪交通数据和停车计时以实施执法,红绿灯优先事项和事件管理,如图1所示。 图 1:智能交通系统通过路口监控和停车位检测来帮助监控城市的“健康” 智能传感器作为智能交通系统的核心,可以追踪交通拥堵并保持交通畅通,特别是在十字路口和高速公路上。这些传感...
    • 2019-7-8

    基于Sitara的Ali-IOT边缘网关设置方法

    作者: Denny Yang, Hu ZongQi 简介:本文介绍了基于Sitara AM5749 平台的ali-iot边缘网关的配置方法。TI的新一代处理器平台 AM5749 是多核异构结构的SOC,片上有两个ARM核(ARM CORTEX-A15),两个DSP(C66x)核,两个EVE AI加速模块。 AM5749 处理器是高度集成的器件,可用于实现高性能和多媒体应用。板载加速器提供加速视觉和深度学习功能,支持多个工业以太网协议和视频处理。对比AM57XX家族其他产品, AM5749 支持完善的memor...
    • 2019-4-25

    C6000 DSP代码进行板级在线编译及下载的方法介绍

    传统的C6000 DSP软件是通过CCS在WINDOWS PC上进行编译调试,测试完毕把编译好的可执行文件烧录到FLASH中。通过设置DSP启动模式从FLASH启动,上电即可实现DSP正常运转。当前ARM处理器性能日益增强,在很多应用中系统中会有ARM+DSP的方案。本文提出一种新思路,通过ARM来在线编译DSP的代码,在线下载DSP的程序,并启动DSP运行。这种方法可以带来以下好处: 1、可以动态更新DSP的代码。通过集成不同的DSP库文件可以实现DSP应用和支持库分离,在DSP运行时才进行库...
    • 2019-4-25

    TI毫米波传感器CQ2数据的含义和使用

    作者:Chris Meng 本文基于xWR1642 OOB例程里接收通道饱和检测的功能,介绍了CQ2数据的含义及使用。相关的CQ2数据的信息也适用于其它TI毫米波传感器芯片。 一、CQ2数据简介 CQ2是chirp quality数据里的一部分。主要提供的是每个接收通道(RX)的ADC/IF的饱和的信息。CQ2数据的监控是在ADC采样时间内以时间片为单位进行的。在每个时间片内,饱和事件会被记录和统计,所有使能监控的采集通道都会一起统计。统计数据的每个bit都表示一次饱和事件。每个时间片内统计事件...
    • 2019-3-14

    AMIC110 ETHERCAT slave DEMO介绍(DDRless & NoneOS 版本)

    AMIC110 是TI最新推出的支持ETHERCAT Slave的新一代SOC。它通过PRU-ICSS支持多种工业总线协议。本文介绍了ETHERCAT Slave demo,此软件不需要DDR仅在片内RAM上运行,且不需要RTOS。此DEMO软件可基于 AMIC110 ICE板进行测试。 一,编译DEMO源码,准备烧写BIN文件 说明:本文涉及的软件源码请联系TI技术支持申请下载。 1,获得DEMO软件包后,需要自行到ETG官方网站上下载SSC5.12代码 https://www.ethercat.o...
    • 2019-2-13

    77Ghz单芯片毫米波传感器可实现自动停车

    作者:德州仪器Kishore Ramaiah 您是否曾经花时间在购物中心或杂货店寻找停车位,且希望可在入口处下车并自行停车,尤其是在下雨或天气极度炎热的恶劣天气时?若您不必四处寻找停车位,将会节省多少时间?(或者,如果无需支付代客泊车服务,又可以节省多少钱?)。自动停车将会迅速成为现实,汽车制造商们正在采用毫米波(mmWave)雷达传感器实现自动停车。 您可能想知道:环绕式摄像头和超声波传感器是否已具备实现停车的能力?今天的传感器可提供停车辅助,换言之,驾驶员仍然必须根据传感器给出的反馈做出判断...
    • 2019-1-9

    AWR1642: 在现有mmWave SDK demo中增加I2C驱动支持

    作者: TI 工程师 Wesley He 在一些特殊的使用场合,有需要使用 AWR1642 对PMIC的输出电压进行调节,或是读取PMIC 内部的工作状态,此时需要I2C接口对PMIC进行读写操作,本文介绍了在现有的mmWave SDK demo中集成I2C接口驱动所需的步骤及操作。 本文的测试环境如下: 测试软件版本:mmWave SDK 2.0.0.4 测试硬件: AWR1642BOOST EVM 1. 在mmWave S...
    • 2019-1-9

    DCA1000EVM使用指南

    作者: TI 工程师 Chris Meng; Yide Fang 一、开发环境 1、硬件 AWR1243 /xWR1443/xWR1642BOOST(本文以 IWR1642BOOST 为例) DCA1000EVM 5V/2.5A(电流要求不小于2.5A)电源适配器1个或2个 micro USB线2条 RJ45网线1根 60引脚Samtec连接线( DCA1000EVM 自带) mmWave Studio(以mmWave Studio2.0.0.2为例) MATLAB...