• 你知道可以用一个单芯片实现电感邻近度感测吗?

    电感邻近度传感器可用于LC传感器附近金属的非接触式检测。这些电感式感测解决方案可以实现存在检测和工厂组装线上的任务计数,而不会受到油、水、污垢或尘土的非电感材料的影响。也许有一点你没有意识到,那就是超低功耗MSP430FR6989微控制器 (MCU) 包含一个集成式扩展扫描接口 (ESI) 外设(可用作模拟前端 (AFE)),以便与PCB线圈直接连接,从而实现低成本和低功耗电感邻近度感测。

    LC传感器通常用于与电感感测有关的应用。在用短脉冲为电容器充电后,LC传感器振荡,并且信号电压降衰减。由于金属内涡电流导致的能量吸收,金属物体会使得信号衰减得更快。这个更加快速的衰减可以实现传感器附近金属的检测。这个TI Design参考设计TIDM-INDUCTIVEPROX显示出需要在单芯片电感式邻近度感测实现方式中充分利用高级ESI外设时所需要的硬件和软件。这个解决方案能效也很高,只需要几微安的电流。在这配置中,集成式模拟前端被用来仿真LC传感器…

  • MSP MCU I2C入门指南

    这是一份介绍性指南,指导你如何用超低功耗MSP微控制器 (MCU) 开始一个与I2C通信有关的项目:

    简介

    I2C(或称为I2C,集成电路总线)是一种两线制通信形式,主要用来在短距离、电路板间的应用中,实现微控制器与外设IC之间的低速通信。由于其采用范围很广,所以学习使用I2C与MSP MCU之间的通信已经在帮助工程师开发应用方面变得十分必要。通过使用一个超低功耗MSP MCU来访问和控制IC器件,这份指南提供了理解I2C协议并执行这一协议所需的工具与资源。

    器件术语

    驱动SCL时钟线路的器件被称为主器件,而对其进行响应的器件被称为从器件。在大多数应用中,MSP MCU为主器件,而外设IC为从器件,虽然有时候MSP器件是其它MCU或处理器的从器件。

    物理总线

    I2C总线由两条线路组成,SCL和SDA。SCL是用来将所有数据传输同步的时钟线路,而SDA是实际的数据线路。还需要第三条线路,即普通接地,不过通常不被提及。由于两条线路都是…

  • TI LaunchPad™ 中引入Sidekick基本套件

    针对TI LaunchPad™ 开发套件的Sidekick基本套件现在已对外销售,你正好可以在设计下一个项目时使用它。来自Seeedstudio的Sidekick系列套件用市面上很多常见微控制器开发套件,为用户提供了一个评估定制电路的快速方法。借助于所包含的Breadboard BoosterPack™ 插入式模块,这个常用面包板组件的扩展套件与TI LaunchPad匹配的非常好。Breadboard BoosterPack通过LaunchPad连接器为面包板提供所有IO,从而实现易用且可重复的电路生成。这个Sidekick是针对教室、工作台、实验室、编程马拉松和创客空间的出色电子元器件原型设计附件。

    这个套件包含松散组件、电线,以及一个可以充分发挥TI LaunchPad开发套件优势的面包板。这将实现对电阻器、电容器、开关、LED、蜂鸣器、二极管、移位寄存器、晶体管、电位计、温度传感器、以及更多其它器件的轻松访问…

  • “触碰”电网基础设施空间

    不知你想过没有,电容触摸会在电网基础设施领域内的高压和高功率应用中发挥重要的作用?

    虽然常见的人机接口系统 (HMI) 主要用于个人电子设备和家电市场,不过,在电网基础设施中,由于电容触摸技术变得必不可少,所以对于此类系统有着实实在在的需要。

    让我们从最大的电网基础设施细分市场入手,即智能电表应用;在这些应用中,公共事业部门感兴趣的是如何尽可能降低配电损耗,以及最大限度地回收用电资金。在这个市场内,智能预付费电表增长迅猛,并且正在使用小键盘来实现数字或令牌输入,以进行购电验证。

    图1.智能电表示例

    在这些应用中,用电容触摸替代机械按钮能够解决很多问题:

    • 大型数字键的密封问题(尘土、水、抗潮湿等)
    • 排除了Taser® 枪的放电,或其它已确定的攻击(电弧故障),以及电表人为破坏和盗电
    • 部署室外时,暴露于电网内的嘈杂环境下

    借助于我们MSP430™ 微控制器 (MCU) 上的CapTIvate™ 技术…

  • TI在2016年创客嘉年华上推出互联网篮球

    Launch Your Design with TI

    近期是不是打算创造什么大事件?听我的,仔细看一看TI的创客和DIY社区就够了!用TI的低成本、在社区内提供技术支持的开发平台来开始你的设计。用我们基于微控制器的LaunchPad套件、由Sitara™供电的BeagleBoard和SimpleLink™ 无线连通性SensorTag,在数分钟内开始快速原型设计。

    TI在2016年创客嘉年华上推出互联网篮球

    2016年创客嘉年华(湾区)的倒计时已经开始,能够在TI展位上演示德州仪器 (TI) LaunchPad™ 开发生态系统令我们激动不已!我们将在此次创客嘉年华2区的展厅内与BeagleBoard.org的展位比邻而居,相互配合,使整个活动更加精彩!

    为了展示出TI LaunchPad生态系统与BeagleBone电路板的完美融合,我们共同开发出一款支持互联网连接的篮球街机游戏。你也许还记得…

  • 如何充分利用MCU内集成式ADC的灵活性,使你的设计从激烈的竞争中脱颖而出—第一部分

    你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。近期,我们在模拟接线 (Analog Wire)博客内,深入研究了如何通过对MSP432™ MCU内的14位ADC进行过采样来提高ADC性能。

    今天,我将着重谈一谈被称为ADC14的MSP432P401R MCU 14位ADC的几个主要性能特性;这个ADC14提供了可以对你的应用进行定制的灵活性:

    • 性能特性:
    • 基准选项
    • 按照通道选择单端或差分输入
    • 可编程的位数

    基准选项

    针对ADC14的可选基准选项可以灵活地为不同的应用提供最佳的基准电压。这个基准电压必须大于最大输入信号;不过这个电压值越接近最大输入信号值,ADC的分辨率越佳,这是因为步进尺寸将变小…

  • AT&T主持以SimpleLink™ Wi-Fi和MSP432 MCU为特色的物联网开发实验室 (IoT DevLab)

    Launch Your Design with TI

    近期是不是打算创造大事件?听我的,仔细看一看TI的创客和DIY社区就够了!用TI的低成本、在社区内提供技术支持的开发平台来开始你的设计。用我们基于微控制器的LaunchPad套件、由Sitara™供电的BeagleBoard和SimpleLink™ 无线连通性SensorTag,在数分钟内开始快速原型设计。

    AT&T主持以SimpleLink™ Wi-Fi和MSP432 MCU为特色的物联网开发实验室 (IoT DevLad)

    亚特兰大、芝加哥和达拉斯的移动与嵌入式开发人员有机会在AT&T的IoT DevLab内学习到与物联网 (IoT) 相关的全部内容。这些在全美各大城市举办的活动为AT&T开发人员项目的成员提供与移动开发有关的专业化培训。在这些开发人员中,一个非常受欢迎的话题就是IoT,以及将硬件设备与智能手机应用集成在一起…

  • 学习如何将无线固件升级应用于 MSP 430 微控制器

    随着物联网 (IoT) 内器件的互联程度越来越高,并且客户需求也使得固件和软件升级变为重要的产品要求,这一切都使得针对这些更新的架构搭建成为前沿产品设计中的一个关键组成部分。虽然能耗比较高的应用往往包含一个伴随处理器,连同一个诸如MSP430 MCU的低功耗MCU,所使用的机制有所不同;但是在使用低功率器件的环境中,到MSP430™ 微控制器 (MCU) 的Bluetooth® 或USB连接成为提供无线 (OTA) 更新的必然选择。

    这篇博文以一篇短小的技术论文为重点;这篇技术论文主要介绍了MSP430 MCU与其它现成可用的片上系统 (SoC) 进行对接,通过一个将2个处理器连接在一起的SPI通道,提供MSP430固件升级。在使用SoC的情况下,Wi-Fi® 连通性被启用,这样的话,用户应用程序软件可以在其连接至局域网 (LAN),或者通过一个Wi-Fi直接传输时,直接访问器件。升级MSP430固件的方法是让用户启动一个到SoC的直接文件传输…

  • 享受无线自由,让您的交流电子设备摆脱有线烦恼

    要接上难以拔出的吸尘器电线,并插上厚重的交流电源插头,真令人烦扰,有时可能会非常危险。而使用无线电动工具和园艺工具在过去只不过是一个奢侈的梦想,但随着锂离子电池变得越来越流行、更廉价,这个梦想终于得以成真!

    使用锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂(LiFePO4)化学物的明显优势是,它们与传统电池相比,在容积(按照电池大小所能获得的电量)和重量(按照电源重量所能获得的电量)的能量密度方面都表现良好。因此,即使没有笨重的大型铅酸电池,您也可获得较高的电量。如果您想让电动工具或园艺工具依靠锂电池运行,则是一个理想的选择。然而,这些化学物并不完美,会出现欠压(UV)、过压(OV)、过热和过电流(OC)等安全问题。而这些问题都会加速电池性能退化,并可能导致出现热耗散和系统故障。

    随着锂离子电池组的使用人数越来越多,以及这些化学物质的使用范围越来越广,电池组本身的大小在不断增长,这就要求具有更高的电量。许多正在生产的电池也是如此。随着普及范围不断扩大…

  • TI Bluetooth Smart的新意何在?快来2016年蓝牙世界大会上一探究竟

    Bluetooth® Smart技术正在经历重大改进与提升,而这将实现大范围的物联网(IoT) 应用,从联网住宅到联网汽车,再到工厂自动化,以及资产和人员定位与跟踪。这些全新的改进与提升,其中包括更长的范围,网状网络互连,更高的数据吞吐量和安全性,当与支持蓝牙技术的移动设备的庞大安装基数组合在一起时,就为Bluetooth Smart技术提供了史无前例的优势,从而在IoT应用中发挥极其重要的作用。在蓝牙世界大会上,德州仪器 (TI) 将展示很多产品,并演示这些产品的应用;这些产品使用了公司针对网状网络互连、住宅自动化、个人电子设备、智能卡片,以及工业自动化应用的SimpleLink™ Bluetooth Smart CC2640无线微控制器 (MCU) 平台。此外,参会人员还能够体验TI全新的双模Bluetooth CC2564模块,它使得开发人员能够更快速且轻松地将简单、低功耗连通性解决方案推向市场。

    2016年夏天的早些时候…

  • 楼宇自动化博客为你展示MSP MCU上运行的KNX协议

    你是不是正在开发一款楼宇自动化产品,但是又不能确保这款产品能够与楼宇自动化系统内的其它组件连接或通信?如果是这样的话,你应该阅读我们最新的博文,其中专门介绍了MSP微控制器 (MCU) 上运行的KNX通信协议的工业应用方面的强项。KNX软件能够在不同厂商的楼宇自动化设备间实现互操作性。

    如需阅读更多内容,请单击这里

    此外,还可以下载我们针对有线KNX恒温器的最新TI Design参考设计。

    原文链接:

    http://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2016/04/04/building-automation-blog-showcases-knx-protocol-on-msp-mcus

  • 干脏活时需要帮忙吗?TI的CapTIvate™ 技术能助你一臂之力

    想象一下这个场景,你正在车库干活,突然闻到了厨房中新鲜出炉的饼干的香味儿。你迫不及待地想尝一尝,你冲到了门前,抓住了门把手,进到了厨房里。哎呦,你的门把手变得油乎乎的了。与此同时,你的老婆满手都是黏黏的饼干面团,正费力地打开厨房的水龙头。在无人驾驶和免提通话的时代,我们为什么不能让门或水龙头自动打开,而无需用手来操作呢?如果我们在水龙头前挥一挥手就能控制水温的话,是不是更棒呢?

    进入到我们的CapTIvate™ 技术中来吧—世界上能耗最低的邻近度和手势解决方案。通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。此外,这些传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度和手势感测。…

  • 66AK2L06 SoC能够实现测试与测量设备的最小化吗?

    你知道吗,所有电子产品都有着与其测试和测量设备密切相关的设计、开发和生产过程?对于所有电子产品来说,测试与测量设备的目的是一样的—保证产品质量和可靠性。正是有了这个设备,电子产品已经成为我们生活不可缺少的一部分。目前,从消费类电子产品、企业和电信,到航空航天和国防、工业与医疗,几乎每个行业都使用测试与测量设备来验证质量和可靠性。

    测试与测量设备行业需要发展得更快,使其测试与测量设备在功能性方面要强于电子产品,并且在技术方面要始终处于领先地位。根据TechNavio公司的全球测试与测量设备市场2011-2015年报告,测试与测量设备厂商正在朝着最小化方向而努力。最小化将会在尽可能提高便携性的同时,最大限度地降低生产成本。在部署阶段,电子产品将依赖便携式和手持式测试与测量设备进行现场测试。这一趋势也使得技术供应商使用不同的方法,以支持最小化趋势。此类解决方案中的一个就是TI在近期发布的DSP+ARM® 片上系统 (SoC…

  • 真实环境中的长距离Sub-1 GHz连通性

    你是不是正打算将设备连接至25km以外的物联网 (IoT)?或者,IoT到你设备的距离甚至超过100km?

    然后,你可能打算要将Sub-1 GHz技术添加到产品中,以实现这个连接。长距离、低功耗、软件灵活性和在不太拥挤的频谱上运行,所有这些组合在一起使得Sub-1 GHz技术成为这些长距离IoT应用的理想选择。

    TI的Sub-1 GHz解决方案,在169 MHz, 315 MHz, 433 MHz, 470MHz, 500 MHz, 868 MHz, 915 MHz和920 MHz ISM波段内运行,用已经验证的100km以上距离提供最长的真实环境RF范围。在长距离的情况下,另外一个要求就是稳健耐用性。我们的Sub-1 GHz窄带产品用最低功耗来满足所有开发人员对于网络距离和稳健耐用性的需要。这意味着,这些器件能够以最低功耗,透过混凝土、穿过城市,在更长的距离上进行数据传输,而不受其它源的干扰。最后,TI的窄带解决方案能够满足标准长距离网络需要…

  • 低功耗Wi-F i®:应用属性如何影响能耗

    有很多时候,通过正确配置系统属性,尽可能地减少浪费能量的操作,我们可以极大地改进基于Wi-Fi® 的系统的能耗。

    其中一个可以被轻松优化、且浪费电能的运行方式就存在于很多家庭自动化产品中,虽然它们是静止的,并且始终与同一个家用网络相连,但是它们每隔一段时间就搜索已知网络,为重新接入这个Wi-Fi网络做好准备。在这个情况下,一个能耗更加优化的方法就是让器件自动连接至最近一次连接的网络,而只有在非常少的情况下,这种连接尝试才会失败,也只有在失败之后才搜索已知网络。

    SimpleLink™ Wi-Fi CC3100/CC3200器件,设计用于低功耗IoT应用,提供一些能够帮助你配置系统属性、根据应用需求来优化能耗的特性,而且可以轻松地通过直接API调用来访问这些器件。请继续阅读,后面有与属性相关的更多内容,你可以轻松配置这些属性来优化能耗。

    Wi-Fi层属性:

    快速连接—这个特性将器件配置为,与它最后连接的接入点…

  • 低功耗 W i - Fi® :环境属性如何影响一个应用能耗

    在真实条件下,环境属性会对应用的能耗产生巨大影响。这些因素包括,比如说接入点 (AP) 运行方式、网络性能、网络容量和负载,以及链路质量。虽然对于环境相关的运行方式的控制通常是有限的,不过我们的SimpleLink™ Wi-Fi® 器件采用高级算法来学习且适应环境,以便在仍旧保持系统稳健耐用性的同时提高性能,并降低能耗。此外,我们已经用超过200个AP测试了SimpleLink Wi-Fi CC3100和CC3200器件,以确保稳定性和最优性能。以下的博文介绍了AP和网络运行方式是如何对应用能耗产生影响的。

    接入点运行方式对能耗的影响:

    Wi-Fi连接序列—每一个AP的连接完成时间(以及由此产生的能耗)也许都是不一样的。对于那些频繁与AP连接和断开的应用来说,这会成为总体解决方案能耗的很大一部分,比如说传感器应用。对于那些与接入点保持连接的应用来说,这些能耗可以被忽略不计。

    闲置连接模式(“信帧接收…

  • 低功耗Wi-Fi®:如何测量Wi-Fi应用的能耗

    对于应用能耗的测量使你能够评估产品的能量使用寿命。Wi-Fi® 应用需要测量系统的单个使用周期以及整个使用寿命内,未激活低功耗(也就是静态)和激活(即动态)模式下的能耗。因此,静态测量工具不足以满足要求,而需要更加先进的测量工具。在这篇博文中,我将讨论测量应用能耗的不同选择。

    应用能耗计算背景知识

    一个系统的应用能耗配置描述了系统在不同工作模式下的能耗。此配置还包括在不同系统模式之间进行转换时所消耗的能量。消耗的总电能是使用时间内从电源汲取电流数量(测量单位为安培)的积分:

    或者,消耗的电荷量可计算如下:

    通常情况下,使用的是一种更加简单、分段式的能耗线性逼近描述方法:

    或者,消耗的电荷量可计算如下:

    一个电池的容量表示出它能够储存的电荷数量。可以用安培小时额定值来指定电量,这个值与电荷量相等。应用电荷消耗量与电池电量决定了应用的使用寿命。

    应用耗电量计算示例

    每个耗电量使用情况是动态(瞬变…

  • Genie公司的创新型车库门控制器开启了通向智能住宅的大门

    作者:Steve Janas,Genie公司零售副总裁&总经理

    智能住宅和住宅自动化是IoT革命的主要推动力,而门禁系统成为这一领域内的突出应用之一。其中一个经常用到的住宅入口就是车库,而这也使车库成为添加无线连通性、并由此获得更多控制功能的理想场所。为了对智能车库这一商机有更好的了解,我们向Genie公司了解了他们的创新型新产品—由SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200无线微控制器实现的Aladdin Connect。

     

    1. 1.            Aladdin Connect是一款什么产品?

    Aladdin Connect是一款车库门控制器,它使用户能够通过一个智能设备,在远程监控车库门,并且改变车库门的开/关位置。Aladdin Connect控制器可以使个人更加安全和方便地控制车库门的开关,或者在其它诸如度假屋或上年纪父母的家中进行远程控制,这一切都可以通过一个智能设备完成…

  • 我们的多房间音频解决方案让你能够聆听到每一个节拍

    随着越来越多的人青睐物联网 (IoT),音频应用将继续成为开发人员和用户所关注的一个领域。流媒体音乐在过去数年间受到了广泛的关注与喜爱,其中的很大原因就在于用户现在在他们的住所内有多个可供使用的联网设备。

    虽然无线音频不是一个全新概念,不过多房间音频解决方案的设计会带来几个全新的设计挑战。Wi-Fi® 同步就是创建无线音频解决方案时的一个关键因素,而我在上一篇博文中已经讨论过这一话题。多房间音频系统的主要挑战在于如何无线分布多个音频扬声器,这些扬声器有可能位于住宅热点覆盖范围的边缘,或者完全在覆盖范围之外。

    通常情况下,当一组无线扬声器在同一房间内,并且开始回放时,房间内的一个扬声器将负责将内容分配给其它扬声器,并且使它们同步(也许还需要从一个在线音乐流媒体服务中下载内容,或者从移动设备中获得内容)。这个扬声器将发起一个对房间中每一个扬声器的单播流,将合适的音频数据发送给这个扬声器。虽然这个音频流(处于IP层)是单播的…

  • 工业用IoT—就像1、2、3那么简单

    你仍然在工业设备中使用电缆吗?

    无线连通性技术已经存在了有一点时间了,虽然针对用户市场的应用随处可见,还是有很多充分利用这一技术的其它商机。目前,这些商机也将触角延伸到工业市场领域,这是因为全新平台可实现对工业物联网 (IIOT) 传统思路的重大变革,从而不再像过去那样需要使用电缆。

    全新的Sitara™ AM57x处理器系列,在与WiLink™ 8 组合连通性模块组合在一起使用时,会在无线工业应用领域产生巨大变革。在将两个器件组合在一起时,你可以得到一个高性能平台,这个平台能够实现:

    • 无缝云端连通性
    • 高无线数据吞吐量
    • 集成式双模式Bluetooth®/Bluetooth Smart和Wi-Fi® 连通性
    • 统一的编程体验,以实现对系统的控制

    工厂自动化是这两个器件完美结合的典型示例。我们WiLink 8器件的工业温度能力和精准时间同步特性,在与Sitara AM57x处理器的高性能组合在一起时…

  • 工业应用正朝着嵌入式处理迈进

    工业应用领域正在不断增长,工业生态系统也始终需要更高的性能和更多样化的处理能力。而这正是Sitara™ AM57x处理器系列成为业内众多应用理想处理器解决方案的原因之一。凭借其独特的内核以及一个位于中央的高性能ARM® Cortex®-A15,该处理器系列为工业市场提供了一个拥有高性能和高灵活性的解决方案。

        

    多核处理器是很多工业应用的理想选择,其中就包括可编程逻辑控制器(PLC)。PLC上的工业和可编程I/O选项需要处理器来实现与多种工业电机驱动器和工厂自动化设备的对接。由于网络互连与目前工程设计领域的融合度越来越高,可编程实时单元工业通信子系统(PRU-ICSS) 使得设计人员能够利用任何工业网络中的PLC。PLC对于任何用于标准I/O控制的复杂工程自动化系统而言都是必不可少,就好比驱动控制也是工业实时控制应用所必需的。目前的计算机数字控制(CNC)需要兼备高性能、实时控制以及由单个嵌入式处理器所实现的网络访问…

  • 适合智能电网应用的 AM57 x 处理器

    智能电网和能源行业正在不断发展,变得越来越高效,不过这些高效率也带来了特定的处理器需求。嵌入式处理技术可赋予智能电网“智能性”,因为我们要使用比以往任何时候都多的逻辑来监测和控制电力分配。在当今这个技术变革的时代(被称为工业4.0时代),欲满足智能电网应用的需求,TI的Sitara AM57x处理器是最合适的处理器,这应归功于它们功能强大的内核组合。此类全新的处理器作为灵活的嵌入式解决方案,是保护继电器、变电站以太网交换机、变电站网关和变电站控制器(RTU)等诸多智能电网及能源应用的理想选择。变电站自动化是智能电网行业的重中之重,而AM57x处理器因具有芯片上可用的特殊内核和外设,所以非常适合于那些面临变电站特有挑战的设计工程师。现在,我们将对一些这样的外设以及它们具备的优势展开深入探讨。

    保护继电器的智能化程度现在比以往任何时候都高;数字信号处理器(DSP)用于分析时收效甚佳,这也是众所周知的。就该器件而言…

  • AM57x处理器在手,何愁没有一种内核能满足您的需求?!

    随着嵌入式领域的不断扩大,应用也变得日趋复杂。因此,对特定处理器内核(面向特定任务)的需求正在迅速增加。在我们生活的世界里,一种高性能、单架构处理器称霸天下的情况已不复存在。在单个处理器中实施多种内核的理念开始获得推崇,我们也开始看到地球上最复杂的应用可凭借单个处理器来完成计算。

    TI最近发布了全新的Sitara™AM57x处理器系列,这些处理器的设计目的是迎合嵌入式行业对处理器(能符合各种性能要求同时保持足够的灵活性以满足多种应用的需求)的特定需求。配备了多达两个ARM®Cortex®-A15内核、两个C66x DSP内核、若干视频/图形加速器、一个四核可编程实时单元(PRU)以及两个ARM Cortex-M4内核,Sitara AM57x处理器非常适用于那些不只需要单核性能的嵌入式应用。这类集全部功能于一体的处理器赋予了灵活性全新的意义。AM57x处理器没有几乎相同的内核,而是让设计人员能从各种内核中进行选择…

  • 对于ARM开发人员的好消息:MSP432现在完全CMSIS兼容了!

    嗨,ARM开发人员们,大家好;现在你可以快速开发更加便携、可重复使用并且与编译器无关的代码了。MSP432™ 微控制器 (MCU) 现在完全CMSIS兼容了!

    MSP432 MCU软件生态系统将根据CMSIS内核进行升级。到www.ti.com/msp432cmsis内看一看这一变化会对你造成哪些影响。

    采用CMSIS内核的MSP423 MCU软件
    Cortex微控制器软件接口标准 (CMSIS) 是针对Cortex-M处理器系列的通用软件抽象层,并且定义了普通工具接口。CMSIS可实现持续的设备支持,以及到外设和处理器的简单软件接口,从而简化了软件复用、降低了微控制器开发人员的学习曲线,并且减少了新设备的上市时间。CMSIS的目的在于实现多个中间件供应商的软件构件之间的组合。这些都是CMSIS技术规格内的数个构件,其中的很多构件由MSP432微控制器软件和工具架构提供支持。请在这里进一步了解CMSIS构件。

  • 小型蜂窝基站长期演进软件中的挑战

    预计移动通信量在未来几年将大幅增加,这会给从终端到内核的整个网络(特别是给小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分覆盖与容量重担。

     

    小型蜂窝基站必须包含宏蜂窝基站的功能。然而与终端相似的是,其价格点须比宏蜂窝基站的价格点低,旨在实现大量的部署。这就需要更高的硅芯片和软件集成度、更低的功耗以及高水平的互操作性测试。

     

    LTE版本10的全新功能可部署大量小型蜂窝基站,但这意味着支持版本10的产品所需的GOPS大约是支持版本9的产品所需GOPS的10倍以上。这需要TI的TCI6636K2H等具有全新架构的片上系统(SoC)来提供该处理能力。

     

    在软件方面,物理层(PHY)和协议栈(Protocol Stack)的开发与部署中均存在挑战。运营商需要载波聚合及增强的上行链路(UL)/下行链路(DL)多天线传输功能(这两种功能都可显著提升PHY软件所需的性能…