• 小型蜂窝基站长期演进软件中的挑战

    预计移动通信量在未来几年将大幅增加,这会给从终端到内核的整个网络(特别是给小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分覆盖与容量重担。

     

    小型蜂窝基站必须包含宏蜂窝基站的功能。然而与终端相似的是,其价格点须比宏蜂窝基站的价格点低,旨在实现大量的部署。这就需要更高的硅芯片和软件集成度、更低的功耗以及高水平的互操作性测试。

     

    LTE版本10的全新功能可部署大量小型蜂窝基站,但这意味着支持版本10的产品所需的GOPS大约是支持版本9的产品所需GOPS的10倍以上。这需要TI的TCI6636K2H等具有全新架构的片上系统(SoC)来提供该处理能力。

     

    在软件方面,物理层(PHY)和协议栈(Protocol Stack)的开发与部署中均存在挑战。运营商需要载波聚合及增强的上行链路(UL)/下行链路(DL)多天线传输功能(这两种功能都可显著提升PHY软件所需的性能…

  • 单个软件平台能使 150 多种 TI 处理器实现统一

    凭借全新的处理器软件开发套件(SDK),TI 已经统一了开发并简化了迁移过程,范围覆盖了最新的 Sitara 处理器和数字信号处理器系列。所有受支持的器件均可共享一个具有图形导航、工具和实用程序的通用开发环境,这让开发人员更容易找到参考软件、工具、文档和培训信息。

    高级操作系统(OS)支持也是通用的,所有受支持的器件都享有专为常见主线长期稳定型(LTS)Linux®内核、U-Boot、Yocto Project™兼容文件系统和Linaro™工具链等嵌入式器件而优化的稳健基础。对Khronos OpenCL™的全新支持使您能把任务轻松分配到异构处理器中的不同核心(无需深入了解这些不同内核)。

    借助20余年来在多种嵌入式应用里部署的高效开源内核,TI-RTOS支持也可用来实现最佳实时性能。面向所有受支持器件的组件驱动程序库能提供对外设和硅芯片上存储器接口的直接访问,不管用不用操作系统均可进行性能调优和系统分析…

  • 低功耗Wi-Fi®:如何优化应用的功耗

    你想不想知道在应用中如何实现低功耗Wi-Fi®?我们的SimpleLink™ Wi-Fi 器件系列提供易于使用且高效的方法来优化应用功耗,从而实现更长的产品使用寿命。请继续往下读,看看我们是如何实现的。

    Wi-Fi是目前最普遍的无线互联网连通性技术。其功耗和复杂度曾经是物联网 (IoT) 开发人员所面临的主要障碍。SimpleLink器件减少了低功耗Wi-Fi实现方面的很多障碍,并且使Wi-Fi能够集成到新兴IoT应用和电池供电的设备中。

    应用中的主要耗电方

    在设一个专门基于802.11协议的低功耗网络互联系统时,一个设计人员应该考虑与网络互联子系统电源管理相关的几个主要方面:

    针对IoT应用的常见电源系统配置

    常见的Wi-Fi应用主要分为3个活动系统配置:始终连接、断续连接和收发器模式。我们的SimpleLink Wi-Fi CC3100与CC3200器件在每个活动系统配置中都提供一个简单的工作方式…

  • Bluetooth Smart的新应用、新时代

    您可曾见过瑞士军刀?那种袖珍型金属器具小巧玲珑、无危险性,在一个真正紧凑的刀身内荟萃了众多创新性工具解决方案,并非如名所示仅仅是一把刀。笔者对它青睐有加的原因是:这种小工具带来的解决方案适用面极广,确实是一种多功能神器。它对各种创新、精巧小装置均具有启迪意义,现在则可为开发套件提供灵感。该万能刀具用途很多、使用简单且人人皆宜。

     

    相当于瑞士军刀的无线技术产品是具有相同属性的东西。它们体积小巧、操作简便,并且可为很多挑战(比开发人员能想到的挑战更多)提供解决方案。以“低成本、易于使用”的理念从方方面面对无线物联网(IoT)流行用语进行规范 —— 将攻占市场的公认主要开发工具套件不正是这样的吗?

     

    请允许笔者简要介绍一下两个看似伪随机的无线通信市场 —— 在那里这种相当于瑞士军刀的无线技术产品简直像在其它任何地方一样如鱼得水。

     

    为什么说Bluetooth…

  • 深入探讨医疗应用的未来发展趋势

    医疗器械行业对开发人员来说充满了新的机遇,因为高级患者监护和远程护理服务在美国各地的人气正迅速攀升。开发人员孜孜以求,想找到一种可持续发展的医疗保健解决方案,目标是惠及更多的患者并借助当前可用的人力资源提供更好的护理服务。医疗保健专家预测,通过为患者提供世界一流的护理服务同时让他们享受身处自己家中的舒适惬意,我们可解决整个行业的许多老问题。高级患者监护系统能使医生更容易地进行诊断;通过在家庭护理行业采用类似的监护技术,我们正开始建立更有效的医疗监护基础设施。

    让医疗器械平台既可监测大量生命体征同时又能被连接到医疗网络的超前愿望正在变成现实。随着新市场的出现,医疗器械行业正面临着必须应对的独特嵌入式处理挑战。高级患者监护开发领域所用的处理器必须具有高性能,旨在不断进行患者状况分析;还要有足够的灵活性,以便在单个平台上提供诸多监护服务。幸运的是,TI的全新Sitara AM57x系列处理器似乎是一种理想的解决方案,可满足快速发…

  • 为什么我们的双模蓝牙(Bluetooth)堆栈是您全新的关键软件解决方案?三大原因可释谜团!

    或许您专门攻读过工程学,也或许使用电子产品进行工作只是您的一种爱好,无论如何,每个人都有他们用于项目的关键器件和软件。今天,随着无线连接被融入到大多数技术,我们发现自己的项目正在越来越多地集成Bluetooth®经典和低能耗技术,如让音乐以无线方式从手机“流动”到耳机或从心率监测器发送快数据。当要借助Bluetooth进行工作时,由于目前市场上有太多的选项,因此选择恰当产品的任务会令人望而生畏 —— 尤其在必须考虑可用配置文件、协议、可靠性和性能的情况下。TI的双模Bluetooth堆栈提供了可在任何项目(从无线喷淋系统到便携式Bluetooth扬声器)中开始使用Bluetooth的万能型无应力软件,您将永远不需要其它用于Bluetooth的软件开发套件(SDK)。

     

    1.最灵活

     

    大多数堆栈都是为特定主机而开发的,当凭借Bluetooth进行创造、开发和创新时,极大地限制了人们才能的发挥…

  • 使您的产品组合与天线具备分集功能

    建立逼真的无线通道模型要考虑多径传播的影响。由于被发送的信号会在墙壁、其它物体表面等上发生反射和折射,所以在接收节点处将看到相位和振幅各异的信号。使用不止一根天线允许对不同的多径情况进行评估,以避免或减少衰减和干扰的影响。人们用分集来描述一种为发送或接收射频(RF)信号选择最佳路径的策略,旨在最大限度地增加数据包将被正确接收的可能性。

     

    我们的WiLink™ 8模块能通过使用外部双极双投(DPDT)开关在5GHz频段支持两根天线来实现天线分集。这种开关可在下面的WiLink 8模块(WL1837和WL1807)上找到。

     

    考虑到上述原因,用WiLink 8算法能研究和分析最佳信号路径,从两条用于发送和/或接收RF信号的路径中选择更好的一条,以便最大限度地增加数据包将被正确接收的可能性,并提高吞吐量。该决策机制依据的是接收信号强度指示(RSSI)水平。

     

    产品具有5GHz天线分集功能,我可从哪些方面受益…

  • 何须再为Bluetooth Smart设计苦恼彷徨?10个步骤即可让您轻松搞定

    眼下,我们正在TI忙着(以一种良好的方式)改进自己的Bluetooth® Smart产品并进一步发展壮大其阵营。用户对我们的产品兴趣盎然,特别是对最新的SimpleLink™ Bluetooth Smart CC2640无线微控制器(MCU)更是情有独钟。为帮您简化设计过程,我们的应用工程师团队基于客户经常咨询的问题编写了这个列表,里边的十个步骤可完成您的CC2640无线MCU设计,欢迎在此处查看它。

    笔者将在这里给您介绍一下其亮点以及一些内部小贴士:

    首先,选择您的无线连接技术。笔者暂时假设您选中了Bluetooth Smart —— 或许是因为您想通过把自己的产品直接连接到智能手机、平板电脑或普通电脑来实现内容丰富的UI(用户界面);也或许是因为您正在打造一个信标,对吗?

     

    接下来,您需要获得一种开发套件。这里的内部小贴士是:不妨试用SimpleLink Senso…

  • DSP用在何处?它们为什么在数学方面表现得如此出色?它们如何与开源API一同工作?

    很多工程师、用户、甚至是我们的同事都会问到相同的问题。在我们最新的一期DSP休息时间视频系列中,Arnon和我讨论了这些问题。

     在开始时,我们讨论了在哪些应用类型中,DSP适合用作处理解决方案。想一想流数据或运行在受限环境中或者。。。地雷侦测器应用?而你的应用也许很有可能适合使用DSP。

    然后,我们谈到了开源API(OpenCL、OpenMP和OpenCV)是如何与我们的DSP一同运行的。目前已提供相关技术支持!下载免费的多核软件开发套件 (MCSDK) 或者查看我们的在线MCSDK用户指南,以获取更多信息。

    Arnon还简单分析了是什么原因使DSP架构在数学运算方面表现得如此出色,以及它与其它类型处理器的不同之处。这可比使用大量的复用器强多了—虽然它们也会有所帮助。

    请一定在我们的梦想DSP页面中查看我们之前一期的DSP休息时间视频,看一看我们还回答了哪些问题。 在这个页面中,你开可以找到与TI DSP相关的最新文档和信息…

  • SimpleLink Wi-Fi模块能使Wi-Fi认证易如反掌

    在物联网(IoT)市场正飞速发展的同时,许多发布新产品的公司想知道它们如何能使客户确信自己已选择了能轻松安全地连接到因特网的优质产品。

     

    Wi-FiAlliance®已推出了全新的成员资格类别 —— Implementer Membership级别。这种成本较低的全新成员资格类别针对的是智能家居和IoT等新兴市场上并非专门致力于连接设计和开发的公司。Implementer Membership允许这些公司通过借助之前认证的模块(如我们的SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100/CC3200模块)进行设计来使用Wi-Fi CERTIFIED™标识。

     

     

     

     

    这对我的产品和客户有什么好处?

     

    在向设计添加连接时,互操作性和安全性是最重要的两大基石。在一款产品上使用Wi-Fi CERTIFIED标识能让最终用户确信该产品包含了与Wi-Fi网络进行互操作所需的全部软硬件功能…

  • 如果有人用一半的数据速率为你提供同样的视频质量,你会接受吗?

    这是因为有希望实现高效视频编码或HEVC。也被称为H.265,它是H.264/MPEG-4高级视频编码 (AVC) 标准的后续标准。HEVC提供同样的视频质量,但是将数据带宽减少50%。这使得HEVC不但非常适合于传输标清 (SD) 内容,而且适用于更高分辨率和帧速率高清 (HD) 和超高清 (UltraHD) 视频,其中包括速率为60fps的4K视频。

    HEVC是一个高效,但是处理密集的视频标准,此标准编码复杂度是H.264的5倍至10倍,解码复杂度是H.264的2倍。这意味着需要巨大的处理能力,并且必须在针对商用和消费类系统的可行功率包络幅度内实现。TI TMS320C6678 8个内核DSP能够以仅仅10W的功率在很长的距离上传送320GMAC和160 GFLOP,而又不会增加功率预算,从而缓解了性能问题。

     

    另外一点需要注意的是,诸如针对H.265而定义的标准通常规定了解码过程,但是不规定编码是如何实现的。这就需要编码系统设计人员去考虑性能…

  • 了解免许可LTE

    虽然小蜂窝市场在发展初期经历了巨大的困难,我们仍然相信,在未来两年内,它的规模将不断扩大。与此同时,对于更高数据速率和带宽的不断增长的需求也催生出对异构网络 (HetNet) 架构的需求,从而使网络经济学成为一个更加难以解决的问题。

    从定义正确的访问点技术规格开始,到最终确定有效部署策略,以找到合适模型来实现投资的货币化,我们经历了一个巨大切漫长的求知之旅。然而,有一点很明显—从操作员到网络供应商的每一个人,都希望他们的小型基站接入点设计在提供最高性能和灵活性的同时,功耗和成本尽可能的低。这个“理想”情景不但能够使他们获得投资的全部回报,而且通过提供随行业发展由软件实现的差别化、升级和重新校准的功能,来使接入点始终处于技术领先的地位。升级当前小型基站接入点,以支持免许可频段内的LTE和许可辅助访问 (LAA),这只是德州仪器 (TI) 正在实现小型基站行业发展和增长的一种方法。

    目前,由于无线行业已经达到了一个饱和点…

  • 基于云的多功能开发工具——适用于 TI MCU 和无线连接产品

    作者: JohnS

    今年早些时候,TI推出了其基于云的开发工具门户网站:dev.ti.com

    自那时起,可从该门户网站获得的工具就已发展并演变成了一个多功能的开发平台。使用基于云的软件工具的主要优势保持不变:易于入门。您只需插入您的电路板、到一个统一资源定位地址(URL)就能开始开发。然而,您能用基于云的工具完成的开发工作量却在不断变化。

    当您着手开发时,要有很多必需的东西才能开始工作。您需要像LaunchPad或SensorTag这样的开发套件、某种类型的开发环境、驱动程序库、示例和文档等。查找和设置所有这些东西会花费大量时间。当您的新套件送到时,您最不想做的事情就是找到并安装所有这些其它东西。您希望一打开盒子就开始使用新套件。这正是基于云的工具出类拔萃、能让您称心如意的地方。

    门户网站dev.ti.com可提供的开发工具目前包括资源管理器(Resource Explorer)、Code Composer Studio…

  • 天作之合:模拟部件与msp 432

    微控制器与模拟部件心心相映。在几乎所有应用中,它们都需要依靠对方来使信号路径变得完整—诸如医疗、消费类和能源等应用。我们需要用于信号处理的模拟部件,以及一个用于控制、数据存储和系统通信的处理器。这一点可以通过使用微控制器内的独立模拟或集成模拟部件来实现。

    集成与独立模拟组件分别具有哪些优势?

     

    MSP已经成为微控制器领域内的领军人物,不过它是嵌入在芯片内的模拟外设,帮助你实现所需功能,但是不能减少系统成本,以及加快上市时间。集成模拟外设被设计成在多种功率模式下运行,从而实现一个高功效系统解决方案。很多模拟外设具有根本就不使用CPU的工作模式,这样可实现低功耗,并且减轻CPU负担,实现并行运行。下面的信息突出显示了开始评估的每个模拟集成外设,以及推荐器件的主要特性。

     

    如需了解与MSP模拟集成、优势和应用相关的更多信息,请访问模拟集成网页。

    原文链接:

    https://e2e.ti.com/blogs_…

  • 创客们的可穿戴设计照顾年长者的生活,并使他们生活能够自理

    当你想到可穿戴产品时,浮现在你脑海中的是什么样的景象呢?也许是一个年轻女性在长距离奔跑中随时跟踪跑步的英里数。也许是一个中年人在健身游戏中随时查看下一个动作。或者是一名独自生活,想要生活能够自理的年长者。你是不是对最后一个情景感到有点儿惊讶呢?

    在考虑老年人看护方面的其它可替代选择时,可穿戴技术表现出大量的商机。在认识到这一需求和商机后,Chris Skalka将他的创客才能付诸实施。用于年长者看护的老年人资产跟踪器 (EAT) 在老年人的运动速度突然加快,或发生“自由落体”时进行侦测,并且通过文本信息通知预先设定的亲属。此外,这款设计在器件的侧面特有一个按钮,自动唤醒系统,并将GPS坐标发送给设定的号码。图1中显示的这个可穿戴设备在使老年人亲属安心的同时,也使得年长者的生活能够自理。“我觉得这个设备不同于大多数目前的资产跟踪器,这是因为它使得用户能够提供他们自己的SIM卡/手机套餐,并不是通过资产跟踪器来强制定制一个服务套餐…

  • 用MSP432根除软件故障

    调试大型软件程序始终是一项具有挑战性的工作;通常情况下,很难知道从哪儿入手!MSP432低功率和高性能微控制器 (MCU) 为MSP系列MCU提供了一款高级调试工具:串行线输出 (SWO) 跟踪。这款工具有助于调试复杂项目、跟踪多个事件、分析应用性能统计数据、并且跟踪大幅的数据流程图。

    MSP432 MCU特有一个ARM® Cortex®-M4F CPU,而ARM硬件提供了可被用于调试用途的模块。特别是,有两个组件—数据和观察点跟踪单元 (DWT) 和指令跟踪宏单元 (ITM) –可被用来在不同的函数被调用时,找出特定存储器地址内的运行情况,或者中断是如何出现的。这些事件发生时,数据通过串行线输出 (Serial Wire Output) 被输出,这也是这款工具名称的由来。

    TI的Code Composer Studio™ (CCS) 提供3个易用函数:统计函数性能分析、数据变量跟踪、和中断性能分析…

  • 设计一种可持续数十年的电池供电型楼宇自动化系统

    作者:Shailesh Thakurdesai

    我们的低功耗MSP微控制器(MUC)设计目的是应对开发楼宇自动化应用过程中遇到的诸多挑战。TI的MSP MCU功耗很低;具有极高的模拟集成度,可实现小巧的外形;并包括参考软件和行业标准通信协议。那么,这些优势对您的楼宇自动化设计而言意味着什么呢?

     

    低功耗:

     

    使用MSP MCU,您就无需在楼宇自控系统中牺牲功能或更换电池了。通过将低功耗设计技术与能量采集(Energy Harvesting)功能完美结合,您可在成千上万个远程传感器内减少或消除电池更换工作;当您确实必须更换电池或如果电源中断时,凭借铁电存储器(FRAM)的高速度和耐用性加上我们的Compute Through Power Loss(CTPL)软件实用工具,您的系统状态可得到保持。从本质上讲,您的应用能正好从中断的地方接着运行 —— 无需再校准或硬重启。结合EnergyTrace™技术的实时功耗分析能力…

  • 便利性与高效率,可穿戴技术所带来的增值

    随着物联网 (IoT) 的持续发展,可穿戴电子产品所能提供的价值也逐步增加。传统意义上,标准型腕表是可穿戴设备在发展初期的代表性产品。如今,这些腕表不仅能够显示时间,还逐渐开始与用户周围的环境进行交互。健康与健身领域是可穿戴设备所瞄准的首批市场之一,通过其内置的加速计,这些设备能够分析用户的运动情况。这项技术为可穿戴设备增添了新的乐趣,但是无线连接技术的应用更是进一步丰富了设备的功能,同时也为其带了更多的价值。可穿戴手表与腕带之间可无线连接,用于监视用户的心率。这意味着,可穿戴设备能够帮助用户更深入地了解健身的效果。

    随着联网节点数量的增加,可穿戴设备得以开始发挥更多的奇妙作用。突然间,手表可以用来提醒用户定期为植物浇水,或者在用户饲养的宠物偷偷跑出家门时及时发出警报。现在,虽然可穿戴设备的外形和大小没有太多的变化,但是其功能却在不断地增加。通过近场通信 (NFC) 或蓝牙低功耗(BLE)技术,可穿戴设备不仅可以直接与手机等等具有更复杂节点的设备连接…

  • 工业物联网应用前景展望

    物联网并不是消费应用的专利,随着越来越多的传感器和设备连接到云,物联网将在工业领域发挥更大的潜能,同时提供更多的服务。值得注意的是,物联网和机器对机器(M2M)的概念并不能混为一谈,因为它们之间存在着巨大的差异。M2M通常是基于专有技术构建的封闭环境,而物联网则提供了一个开放的环境,并且能够利用标准网络的连接性以及其服务来运行,就如同我们人类一样。这种开放性可以使气体传感器在检测到问题时直接向操作员报告,而这在M2M系统中并不能够实现。

    通过连接到云,工业市场上的很多应用都可以在IoT领域中发挥巨大作用。

    • 智能制造:制造商已经开始为其产品和生产线添加无线连接功能以改善生产流程。通过集成的无线连接性,制造商可以更好地获知从工厂车间到云系统的信息,以保证在产品出厂之前及时发现并解决出现的问题。同时制造商也希望通过无线连接来搜集工厂设备的相关信息,这些信息能够帮助他们发现系统里的漏洞、监控生产设备,同时还可以实现软件和固件的无线升级…
  • 用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势

    Other Parts Discussed in Post: ENERGIA

    当你需要提升产品性能时,你也许会考虑将你现有MSP430 MCU设计移植到TI全新高性能MSP432 MCU平台上。或者,当你需要降低产品功耗时,你也许会考虑将现有的ARM设计移植到我们全新的低功耗MSP432 MCU平台上。用32位ARM系统进行开发时通常需要立即应对多个操作—在这种情况下,实时操作系统 (RTOS) 会派得上用场。

    MSP432 MCU提供与数个TI RTOS解决方案(其中包括TI-RTOS和ENergia MT)和第三方RTOS解决方案(其中包括FreeRTOS,ARM CMSIS-RIX和Micrium-OS)的兼容性。 

    由于无需从头开始创建基本系统软件函数,RTOS的使用可以加快开发进度,并且可以在更加复杂的嵌入式系统中更好地管理数个资源!  

    对于只使用内核的准系统选项,在开始时只使用4kB的代码,你可以使用许多出色功能…

  • FRAM MCU 如何助力便携式气象站

    海滩风力不足对于我们大多数人而言并没有太大影响,但对于风筝冲浪者,这意味着前往海滩将一无所获。 但借助于记录和传输实时数据的 GSM 气象站,访问 THEWINDOP.com 的一些风筝冲浪爱好者将不再无功而返。 THEWINDOP 创始人希望直接从海滩获得实时高分辨率风速,用于评估是否可以进行风筝冲浪。

    他们创建的此气象站是一种成本优化型解决方案,可收集最短只有几秒钟的时间段内的风力、温度和湿度数据。 而这无需外部电源(利用太阳能电池板和电池)即可实现,并可通过利用蜂窝式调制解调器 (GPRS) 在全球范围内使用。

    那么,目前已收集多少数据呢? 在过去两年间,它已记录了超过 1100 万个数据点。 这之所以能够实现,主要得益于板载 MSP430FR5969 FRAM 微控制器的高写入寿命。 片上 AES 还可即时加密数据以用于无线传输。

    “FRAM 系列可让我们实现超低功耗,以及简化我们固件中的数据缓冲……

  • FRAM 如何帮助您找到自己的汽车

    厌倦了在街区或停车场兜了五个圈,只为找一个空的停车位? 您是否知道电磁传感器可能是消除您困扰的方法之一? 这些传感器可置于地上或路面下,用于检测车辆在停车位的时间。 借助这些传感器形成的系统,您可以获得空车位确切位置的提示。

    现在请想象一下: 先把传感器安放在地下,然后在上面浇灌水泥。  传感器可通过导管或其他一些途径供电,但电池电源也是极其可行之选。 您可能觉得这有些奇怪,因为电池需要时常要换。 但我们的 MSP430FR5969 MCU 和相关器件可大幅提升功效。 这意味着每十年左右才换一次电池。 试想一下今天安装了这种电池,至少到 2025 年都不用担心!  

    因此,这些 MSP430FRx MCU 不但可最大限度减少工作模式功耗 (100uA/MHz) 和待机模式功耗 (<500nA),而且提供各种外设,例如一种 12 位 ADC,其窗口比较器可独立运行,尽可能长时间维持 CPU 关闭。 此外,如果需要更强的计算性能,可…

  • 借助 MSP FRAM MCU 降低物联网的易失性

    随着物联网 (IoT) 的扩张,新连接的设备数有望到 2020 年达到数十亿。 连接这些设备的主要原因之一是要通过数据处理实现更智能的自动化系统。 这些设备收集的数据越多,越有利于作出更明智的决策以及改进整个系统。

    而这正是我们采用 FRAM 的微控制器超越业界其他解决方案的优势所在。 FRAM 是一种非易失性 RAM,相较于其他非易失性存储器技术,可实现更快速的数据存储和几乎无限的寿命。 这意味着传感系统可运用数学和逻辑运算根据给定时间段的更多数据作出决策。 不光如此,高写入寿命相当于延长了器件寿命,因为数据可继续写入多年也不会让存储器性能降级。 此外,基于传感器的系统的这些优势可以结合起来,对于涉及常规电池变化或能量收集的应用,确保在出现同步或异步功率损耗时保持系统状态。

    在过去几周,我们在重点介绍一些独特应用的系列博客中展示了我们使用集成 FRAM 的微控制器系列的独特价值:

  • FRAM 和 LED 照明如何让场馆照明步入新纪元

    2013 年,全球最大的体育赛事因停电而延迟 34 分钟。  出现这种延迟的原因是采用较老的照明技术,这类技术需要一段冷却时间才能继续使用,而且需要一段预热时间才能达到完整输出水平。 这种长时间延迟本可通过采用来自 Ephesus Lighting Inc. 的低功耗 LED 照明解决方案而缩短。这些解决方案以开/关、调光、定序和其他效果提供无线实时控制。

    此类实施对于市场而言相对较新,相较于很多传统系统,从能效和功能性方面来看,具有很多优势,但这些系统有些额外的要求需要考虑。 在赛事报道中可能需要数百台摄像机在整个场馆内拍摄,但这种效果要求数百个无线控制灯具保持低延迟,从而实现快速(起码达到人眼不可感知的速度)开关功能。 此外,这些系统在开启时的能耗比其他解决方案要低得多,而在关掉灯的情况下,超低功耗有助于满足能源要求。 此外,安全性也是一项重要要求,因为这些灯只应由场馆运营团队进行控制。

    在 Ephesus 系统中,Anaren…

  • MSP430FRx MCU 如何实现更高性能

    不久之前,我们发布了全新的 TI Design 参考设计,展示了一种用于无线监控电机状态以确定是否需要维护或更换电机的解决方案。 这种概念非常简单:它监控振动并在电机振动开始超出正常范围时发出无线通知。

    此设计利用了 FRAM 的快速写入速度和高寿命 – 但复杂程度更高。 为了真正优化系统,需要在 MSP430FR5969 MCU 上运行振动数据频谱分析,最大限度减少必须无线传输的数据。 通过利用优化的数学库,MSP MCU 可定期高效运行 4096 点采样 FFT 以比较随时间变化的值。

    如果您需要在应用中执行复杂的数学计算,可使用库来优化计算密集型实时应用中的执行速度、精确性和功耗。 用于 MSP MCU 的 MSP-IQMATHLIB 优化型软件库可通过提供优化型定点函数(包括加法、乘法、正弦和对数)来帮助您缩短产品上市时间。 相较于采用标准 math.h 头文件,这些函数可以实现超过 100 倍的性能…