• 利用MCU实现语音识别?MSP432能做到!

    在万物互联的世界中,越来越多能够理解语音内容的电子设备逐渐进入我们的视线。在智能手机、平板电脑和笔记本等拥有Siri或Cortana应用程序的设备中,语音识别能够帮助用户搜索答案或控制周围的电子器件等。虽然这些应用程序让人眼前一亮,但是它们却占用了大量的处理能力和内存。所以,人们对于微控制器(MCU)因过小而无法识别语音的误解也就不足为奇了。

    没错,MCU的低功耗和小尺寸设计虽然使它不足以理解全部语音内容,不过对于小型低功耗的嵌入式应用而言,也许只需识别几个定义明确的短语就大功告成了,例如“给我的咖啡加热”或“关灯”等。最近,德州仪器(TI)在CES上所展示的低功耗MSP432™ MCU上演示了这个功能。

    TI还发布了一个用C语言代码编写的语音识别器库,这个库使得基于MSP432 MCU的应用能够识别用户个人经常使用的语音短语,在忽略其它语音内容的情况下可识别的短语多达11个…

  • 使用新的认证模块,轻松向现有的MCU添加低功耗蓝牙®

    Other Parts Discussed in Post: CC2650MODA

    通过蓝牙®4.2将产品连接到智能手机,这样就提供了两个明显的优势,便于许多应用进行利用:

    • 丰富的用户界面(手机之外的大多数电子产品没有大型高分辨率触摸屏)
    • 低功耗接近检测和固有云连接(智能手机通常具有互联网连接)

    借助TI的新SimpleLink™低功耗蓝牙CC2650MODA模块,您的产品可以极其轻松地实现这些优势。

    预认证的CC2650MODA模块(有关预认证的完整列表,请参见数据表)包含配备15个通用IO(GPIO)引脚和集成天线的SimpleLink CC2650无线微控制器(MCU)。使用来自TI BLE-Stack 2.2软件开发工具包(SDK)的不同固件配置,TI的这款新模块可以作为控制系统中所有内容的独立片上系统(SoC)或作为无线网络处理器让您向任何现有的MCU添加低功耗蓝牙连接。在无线网络处理器配置中…

  • TI CC2640 无线 MCU 使您的低功耗蓝牙®产品脱颖而出的五大原因

    Other Parts Discussed in Post: CC2640

    对使用TI最低功耗的低功耗蓝牙®无线微控制器(MCU)进行设计感兴趣吗?以下是您应该选择SimpleLink™蓝牙低功耗CC2640无线MCU的5个原因:

    1.业界领先的最低功耗范围。CC2640无线MCU专为从工业网络到连接家庭的无数应用而设计。CC2640专门为需要低功耗和长距离的终端设备量身定制,如全室内覆盖。CC2640解决方案提供了高度灵活的软件可配置无线电,其可编程输出功率高达+ 5dBm,在仅5.9mA Rx功率下,具有出色的-97dBm接收灵敏度。您可以利用CC2640无线MCU的102dB链路预算来创建具有较少重传和更长电池寿命的可靠网络。此外,TI的可扩展平台旨在增加闪存空间,以便在现在和未来为您的系统提供支持。

       

    2.完全认证,功能齐全的蓝牙4.2软件堆栈和多角色。作为低功耗解蓝牙决方案提供商,TI的长期经验是无与伦比的…

  • MCU对健康监测设备的影响

    几年前,腕带尺寸的健康监测器在现场爆炸时,健身产品市场受到了冲击。然后,智能手表出现了,智能手表能够收集更高级的健康相关数据。现在,远程医疗变得日益流行。事实上,有人说很大程度上依靠远程健康监测设备的远程医疗,在未来降低医疗成本方面具有巨大的潜力。

    因此,随着健康监测器市场逐渐升温,需要具有功能和资源特殊结合的微控制器(MCU)来简化产品开发,提供这些设备所需的质量。开发人员“必备”列表首先肯定是高度集成,因为大多数健康监测器是非常小的设备,这意味着MCU和相关电路必须具有非常小的形状。

    包括TI的新MSP430FR2311 MCU在内的新MCU集成比过去典型MCU更多的功能。新集成功能包括具有几个标准运算放大器的模拟前端,能够将非常低的电流转换为电压信号的极低功率跨阻放大器(TIA),一个铁电随机存取存储器(FRAM)的同质块,而不是典型的RAM /闪存架构,以及片上振荡器。对于很小的3.5毫米x 4毫米封装而言…

  • 采用Sitara™ AM437x处理器PoM创建基于物联网的工业网关(IoT-SDK)

    Other Parts Discussed in Post: PROFIBUS

    今天,物联网(IoT)不仅仅是连接设备和无缝通信。新兴的物联网对货物生产方式产生了深远的影响,引发了另一次工业革命——工业4.0。

    工业4.0或第四次工业革命是当前制造业自动化和数据交换的趋势。它基于网络物理系统(CPS),网络机器,以及智能和高度灵活的软件。在工业环境的背景下,当需要分析长时间收集的大量数据时,就会更需要物联网。

    将次应用在工业环境的实践中,物联网主要涉及数据采集、处理和相关控制系统。设备或资产连接到云或本地信息技术(IT)基础设施以收集和/或传输数据。然后处理和分析该数据以提供关于控制系统的见解。控制系统直接作用于实时测量,通常不包括存储。物联网和云基础设施提供了保存在较长持续时间内收集的所有数据的机制。在云上收集的数据可以用于通过统计分析长时间收集的数据来管理控制系统。

    虽然典型的过程控制器基于处理短期纠正措施的实时数据进行操作…

  • 往冰箱上贴一件物联网设备

    Other Parts Discussed in Post: CC3200

    物联网 (IoT)技术在许多行业中不断成熟,为开发者提供了无限的创新机会。这种增长不仅包括其扩展的用途,而且包括将现在物联网设备连接到云的几乎无限的灵活性。

    当我开始进行SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200无线MCU的电泳显示器(EPD)TI参考设计时,我想到了几种使用实例。然而,随着工作的进行,我的关注点转移到最实际的应用——数字便利贴,可以无线更新,用标准AA电池可以持续多年。因为现在谁还想用钢笔写字?

    使用EPD(也称为电子墨水)允许设备利用其低功耗能力与SimpleLink™Wi-Fi® CC3200无线MCU的功能一起使用,将其连接到互联网。

    那么它可以做什么呢?

    在高层次上,基于CC3200的EPD可以无线地接收标题、描述性文本和图标等信息。该数据通过本地网络或通过云网络远程传输到设备…

  • 体积虽小但功能强大

    Other Parts Discussed in Post: MSP430FR2111, MSP-EXP430FR2311

    现如今,随着内存和引脚数的不断增加,我们有时会听到有人问及为什么还要继续开发和推出内存低至几千字节(KB)的微控制器(MCU)。答案其实很简单。有数百项应用可以通过采用低功耗MCU来取代标准逻辑或其他模拟电路而受益。通常这些基于MCU的解决方案能够带来新的功能和灵活性,为设计创造附加值。

      

    例如,我们可以将温度传感器连接到模数转换器(ADC),借助几行控制代码,即可构建一个简单的温度控制器。下图所示的系统中采用了LMT88温度传感器和电位器,通过切换继电器创建一个简单的闭环开/关控制系统,从而来控制加热元件。

    图1:简单温度控制系统的框图

     

    通过将温度传感器改换为紫外光(UV)传感器,我们可以构建一个简单的UV曝光监测器,用于测量特定时段内的UV指数,或者借助简单的湿敏元件,可以通过控制灌溉系统来维持土壤水分含量…

  • 【TI FAE 经验分享】C2000上电引导模式解析

    作者:TI FAE  - Eric Ma

    更多问答详情请参见原帖: http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/22790.aspx

       

       

    在使用C2000的时候,经常遇到工程师说芯片仿真能够运行,但是单机跑却不能跑起来;或者在调试时,复位芯片 > run,发现程序不能跑起来。这其中的原因主要是没有了解C2000的引导模式设置。另外当我们想通过其他方式去引导芯片启动的时候,往往也需要清楚知道C2000的引导是怎么设置的。因此,在这里跟大家分享一下我对C2000引导模式的理解,希望对各位理解芯片从上电到跑到main这一段芯片运行情况有所帮助。

    以C2000 Piccolo系列的引导模式为例,delfino稍微有点区别,concerto系列的引导则更复杂。但理解了Piccolo的引导原理对我们理解后面两个系列的芯片有非常大的帮助…

  • 为什么物联网应用中使用Sub-1GHz

    物联网(IoT)市场继续保持快速增长,越来越多的设备连接到云。

    家居自动化等应用能够让你安装的照明、供热和警报系统实现从移动设备打开电灯、设置温度和接受警报通知的能力。

    随着许多不同的无线连接技术的出现,将低功率设备与云连接成为可能。问题常常变为应当为你的应用选择哪一种无线技术。

    Sub-1 GHz频带通信具有提供最长连接距离、最低功耗整体连接可靠性的独特性能。

    长连接距离:

    • 一半的频率提供双倍的连接距离:频率越低,连接距离越长。信号减弱与波长成正比,因此Sub-1 GHz等低频能够比更高的频率传播得更远。
    • 提供全住宅和住宅附近覆盖:Sub-1 GHz比2.4 GHz具有更好的穿透能力,因为频率越高,信号穿过墙等物体的减弱程度越大。另外,低频率在“拐角”能更好地传播,可以提高室内覆盖。
    • 窄频带功能:Sub-1 GHz解决方案能够以窄频带模式运行,减少了干扰的可能性,增加的链路预算提高了连接距离…
  • 用Seeed Studio BeagleBone Green Wireless开发板解决物联网应用开发面临的挑战

    Other Parts Discussed in Post: AM3358

    物联网(IoT)快速发展,成为了创新的主要驱动力,吸引了来自互联网应用和传统嵌入式设备领域的许多开发者。因为应用常常设计新的、未经测试的产品概念,此类产品的市场仍不确定。因此,使用能够快速做出原型机并进行早期用户接受测试开发方法非常重要。如果产品概念证明成功,就需要快速开发进入市场,以避免模仿竞争。

    传统的嵌入式开发在进行任何用户测试之前首先需要设计制造定制硬件原型。这代表了具有硬件设计能力的公司的大部分时间和成本,尤其是主板需要使用无线连接和传感器增强处理器或微控制器(MCU)。如果你是互联网应用开发者,可能会就此中断,因为你可能无法获得硬件开发资源。虽然评估板可以帮助你开始开发,但是为具体终端应用定制评估板非常困难,几乎是不可能的,而对于涉及数以百计用户的大规模用户测试则可用于部署。

    Seeed Studio的BeagleBone Green …

  • Rico Board在光纤熔接机中的应用

    光纤熔接机广泛应用于光纤通信、光缆施工和维护以及光纤入户(HTTP)工程。具体而言,光纤熔接机主要由大型电信运营商、工程公司、企业和机构的私有网络使用。还可以用于生产一些列用于光纤系统的有源和无源光线元件和光学模块。

    米尔科技开发的Rico Board是采用TI的Sitara™ AM437x处理器,基于ARM® Cortex®-A9内核的高性能单板机。Rico Board新一代解决方案的性能获得提升,充分利用了ARM Cortex-A8内核。其特性包括:

    • 高达1GHz的处理能力
    • 3D图形加速,丰富的图形用户界面
    • PRU-ICSS工业协议
    • 改进的向量浮点(VFP)单元
    • 其他外围设备和接口支持,如Quad-SPI、双平行摄像头和两个独立的8通道ADC。

    Rico Board还有许多适合光纤熔接机应用的特性,例如:

    • 两个摄像机接口
    • LCD显示屏接口和按钮
    • 来自两个2.54m…
  • 让你的智能家居更好地与Wi-Fi Mesh网络进行连接

    几年以前,智能家居的目标人群只是高收入阶层。到如今的2016年,我们可以看到智能家居解决方案价格变得让更多人可以购买,成为了普通家庭日常生活的一部分。智能监控摄像机、无线扬声器、智能门、供水系统等都可以进行通信,创建局部网络,而且几乎从任何地方都可以对其进行访问和控制。

    谈到无线连接,近期的发展主要关于:

    • 更快的数据传输速度
    • 安全、安全和更多的安全
    • 低功耗——电池寿命更长
    • 占用空间更小——尺寸更小,更便宜的产品

    上述这些事情使得物联网(IoT)的梦想成真,但是整个拼图至少还缺少一个主要部分,这就是Mesh网络发挥作用之处。

    在过去的十年里,有几项技术引领了无线市场,每项技术对于物联网都有自己的优势。但是当我们为家居自动化寻找结合最多优势的解决方案时,我们看到许多设计者选择了Wi-Fi®,因为Wi-Fi®:

    • 比其他常用的家居自动化连接技…
  • 物联网、可穿戴设备和其他新型应用为超级敏感传感器创造需求

    物联网以及大量的脱机便携式设备和个人电子产品带来了许多新型应用,对下一代智能感应和测量技术创造了巨大的需求。这些应用有许多共同的要求,例如高敏感性、极低的电流探测与超低功耗——因为许多此类应用使用电池运行,外形尺寸非常小。

    另外,许多先进的传感器和测量设备产生非常低的电流作为输出信号,最终必须进行数字处理。在处理之前,低电流信号必须放大,转换成电压信号,然后由模数转换器(ADC)进行处理,再输出到其他处理器上。大多数情况下,处理器为微控制器(MCU)。

    大多数现成的运算放大器无法放大或转换上述新型传感器产生的低电流输出信号,因此最能满足这些应用需求的是互阻抗放大器(TIA)。不幸的是,许多分立TIA输入漏电流较高,这为TIA能够放大和转换成电压信号的电流设定了最低限制。

    因此,例如许多标准TIA的输入漏电流约为5nA。所以,任何输出电流低于5nA的传感器无法使用这些标准TIA进行转换和放大。着这一问题的一个较有前景的解决方案是通过注意微控制器的低漏电流优化TIA…

  • Bluetooth® 4.2是如何帮助提高产品安全的

    随着新Bluetooth®低功耗软件开发工具包(SDK) BLE-Stack 2.2软件的发布,TI提供了如蓝牙4.2核心规格中所描述的全新的安全级别。但是,这些安全提升到底意味着什么,为什么现在会做出这些提升?

    蓝牙4.2有两个独立的安全升级:

    1. 安全配对
    2. 隐私
      安全配对

      配对是两个需要交换信息的蓝牙设备通过一些定义的关系形式建立连接的过程。在许多情况下,这些信息对于其他在连接交换的射频数据包接收范围之内的其他人而言没有价值。但是随着蓝牙从智能手机生态系统转移到物联网(IoT),物联网中住宅和建筑自动化以及汽车和医疗/健康应用需要进行信息传输,如果信息被攻击者拦截或篡改,可能会导致很严重的后果,因此提供安全的连接通过遵守通用的标准确保数据的保密性和完整性变得十分重要。这就是蓝牙4.2所带来的益处。

      只要共享密钥,对两台设备连接中传输的数据包进行安全加密非常直接。AES-CCM是蓝牙4.2和之前蓝牙标准的加密技术…

  • 空气质量检测器和烟雾探测器的新技术

    空气质量检测器并不新鲜。实际上,我们每个人脸上就有一个。不幸的是,我们的鼻子有时不可靠,因为无法探测无味的有害气体或者附近发生火灾时我们正在熟睡。

    基于微控制器的空气质量检测器和烟雾探测器也已经出现了一段时间,但是现在新一代低功率、高度集成、高性能的微控制器与超级敏感的传感器结合,可以探测出住宅、办公室、工程和其他任何地方的最微弱的要害气体或烟雾微粒。

    对于烟雾探测器等许多应用而言,这些新型微控制器基本上就是一个去掉光管的芯片探测器。对于其他需要连接探测一氧化碳等特定气体的专用传感器的其他应用,这些微控制器的高度集成使其成为成本效益极高的解决方案。

     

      许多微控制器拥有集成存储资源,但是很少具有统一的单片存储器模块,来避免“RAM与闪存”架构的限制。基于FRAM(铁电随机访问存储器)的存储器架构为开发者提供了更多的灵活性与可配置性,简化了将应用程序调整到此平台的方法。

      例如,不会出现闪存空间剩余而RAM空间不足…

  • IoT应用选择Sub 1-GHz的三大原因

    目前,物联网(IoT)市场正处于持续的大幅增长,而越来越多的设备也被连接至云端。

    家庭自动化等应用的发展允许人们可以在房间中装配照明、取暖和报警系统。而借助这个系统,我们能够通过移动设备开关电灯或设定合适的取暖温度。此外,报警系统还能在触发时向移动设备发送通知,例如当有人闯入房间或车库时。

    凭借各式各样不同的无线连接技术,将低功耗器件连接至云端在如今已经成为可能。而随之而来的新问题却是如何为应用选择最合适的无线连接技术。

    利用Sub-1 GHz波段进行通信的独特之处在于,在保证整体链接稳健耐用的情况下能够提供最远的范围和最低的功耗。

    长距离:

    • 在一半的频率下提供两倍的范围:通常来说,频率越低则范围越广。由于衰减与波长是成正比的,所以像Sub-1 GHz等较低频率能够比高频率传输的更远。
    • 提供房屋整体和周边区域覆盖:由于穿墙性会随着频率的增加而衰减,所以相较于2.4GHz,Sub-1 GHz具有更强的物体穿透力。此外…
  • 控制级设计在智能工厂自动化系统中所面临的挑战

    针对工业4.0的工厂自动化系统通常主要包括三个层级的设备,用于驱动实时通信和控制:

    1. 在现场层级,I/O模块、制动器和驱动器负责工厂内的物理运作;
    2. 在控制层级,可编程逻辑控制器(PLC)或计算机数控(CNC)负责从现场级搜集信息并向现场发出指令;
    3. 在操作员层级,人机界面(HMI)设备与操作员交互通信,同时操作员可以发出指令。

    每一个层级都需要经优化的硬件和软件解决方案来解决各自所面临的严峻设计挑战。其中,涉及到控制层级的挑战尤其难以解决。

    由于通过一个控制器所支持的节点数量正在逐渐增加,除了能耗、长电源使用寿命和可靠性要求等与所有工业自动化设计相关的挑战外,控制级设备的设计人员还面临着某些特定的挑战。更多的支持节点数量意味着整个工厂解决方案内所需的控制器数量就应该越少,以创建一个性价比更高的自动化解决方案,或者这些增加的节点都可以在工厂在得以应用,从而实现更高的自动化程度。然而,随着支持的节点数量越来越多,处理器的性能也必须要同比提升…

  • 利用MSP430™ FRAM微控制器实现能量采集

    对于很多人来说,第一次接触能量采集可能是在早期使用太阳能便携式计算器的时候,虽然如今这种类型的计算器已不再是主流,但是它所使用的技术和理念仍然应用于我们的日常生活中。目前,我们在许多的应用中都能看到能量采集的身影,例如传感器节点、风力涡轮机和室内供能应用等。不过,即使对于这项技术的讨论较之前已经有了很大的发展,当涉及到能量采集时,开发人员仍然面临着与数十年前一样的挑战。

    为了在不带来负面影响的情况下产生出所需的能量,通常需要一块物理尺寸很大的太阳能板和一套巨大的热能采集装置,或者是通过设备发出不同频率范围的振动来获得能量,而一切都是由所使用的系统决定。因此,在很多情况下,这个系统的成本甚至会超过取代传统电源所带来的优势。当然,如果由于某些因素必须忽略这些限制的话,也会有例外的情况。例如,在电力线无法到达的偏远地区,风能或太阳能采集可以为电池供电系统提供一个可行的替代能源,尽管这种方法的初始成本会比较高。

    下面让我们来看一看目前能量采集解决方案所面临的几个重大挑战…

  • 构建可由电池供电运行数十年的楼宇自动化系统

    凭借业界领先的低功耗MSP微控制器,德州仪器(TI)一直致力于帮助工程师解决开发和构建楼宇自动化应用的各种难题。TI的MSP MCU不仅拥有极低的功耗,还具备实现小型化的高度模拟集成,同时包含了参考软件和行业标准通信协议。那么,这些优势和特性对于楼宇自动化的设计究竟意味着什么呢?

    低功耗

    利用MSP MCU,工程师无须牺牲楼宇自动化系统中的功能性,或者是对电池充电。通过将低功耗设计技术与能量采集(Energy Harvesting)相结合,可以减少或避免在成千上万个远程传感器中更换电池。在必须更换电池或者电力流失的情况下,由于FRAM和Compute Through Power Loss(CTPL)软件设施所具有的速度和耐久性,系统状态得以保持。事实上,应用可以立即在中断的地方重新连接,无需再次校准或硬启动。借助EnergyTrace™ 技术所具有的实时功耗分布能力,经优化的MSP微控制器可以充分利用应用的全部电量。…

  • Bluetooth® 5发布!解锁SimpleLink™ CC2640无线MCU的隐藏功能

    Other Parts Discussed in Post: CC2640

    日前,蓝牙技术联盟(Bluetooth® SIG)发布了全新的Bluetooth 5,这对于目前的蓝牙核心规格4.2(Bluetooth Core Specification 4.2)而言无疑是一次重大的升级。在覆盖范围、速度和无连接广播能力方面的巨大改进将把蓝牙技术进一步推向住宅和楼宇自动化市场,以及其它的物联网 (IoT)应用领域。凭借Bluetooth 4.2所提供的安全隐私升级,Bluetooth 5将成为低功耗移动个人网络及宽范围楼宇和IoT网络的理想无线RF协议。

    德州仪器(TI)在无线连接领域拥有丰富的经验和宽泛的产品组合。凭借对于行业的深刻理解与洞察,TI能够为任何应用提供跨越所有主要标准和技术的前瞻性产品。2015年,TI推出了全新的高灵活性SimpleLink™ 超低功耗CC2640无线微控制器(MCU),并且在设计时充分考虑了Bluetooth…

  • 物联网简介

    现在,我们经常会听到关于物联网(IoT)的讨论,这背后的原因是什么呢?为什么大家都在关注物联网?

     


    什么是物联网?

    作为一项使能科技,物联网可以影响几乎所有的事物以及我们的做事方式。它将允许人们在一个前所未有的规模上进行决策。如果可以控制工厂内所有的机器设备,或是城市内的所有路灯,操作员就可以做出最明智的决策,从而提高效率,对安全和安保也大有裨益。但在过去,哪怕只是在小规模的工厂或城市,这样的决策都是无法实现的。物联网能帮助原始设备制造商(OEMs)在现有产品和服务的基础上创造更多的收益。在产品投入使用后,OEM厂商可以通过物联网与产品之间建立并保持联系,在了解客户对产品的使用方式后,OEM厂商还可以开发新的服务项目,提高产品附加值。而这只是物联网带给现有的商业模式和战略的诸多改变之一。

     

    物联网是“人联网”概念的延伸。这个概念是由个人电脑和手机与互联网连接的变革引出的。由于互联网被广泛用作为人们提供服务的工具,一扇将更多的…

  • 工业应用中的蓝牙低功耗

    蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy)是蓝牙技术规格的最新成员,它能够使物联网(IoT)产品在仅凭小型纽扣电池供电的情况下运行数年。蓝牙低功耗的设计初衷就是要实现低功耗,通常其覆盖范围只在数米之内,通过间歇式唤醒的方式在高延时下传输少量数据。这种特性对于传感器而言是最佳选择,早在2010年,蓝牙低功耗就开始在各个领域中崭露头角。

    这项技术在一到两年后才以心率监测手带和智能手表的形式面市,随后被应用于iPhone 4S智能手机中。在苹果发布市面上第一款支持蓝牙低功耗的手机后,BLE市场开始快速发展。事实上,对于当时的智能手机用户而言,能够以低功耗的方式将手机连接至各类产品是一种非常新奇的体验。所以突然间,每个制造商都希望他们的产品具备连接智能手机的功能。

    因此,物联网和云端连通性也就自然而然的应运而生了。通过它们,智能手机能够与任何事物相连接,同时任何事物也都可以连接至互联网(云端读取)。在这种巨大的变革下…

  • 借助无线®网状网络解决方案扩展连接边界

    当您听到“网状网”这个词,会想到哪项连接技术?ZigBee®?用您现有的Wi-Fi®基础设施创建一个相似的无线网状网络会怎样——很了不起,对吗?

     

    随着对无线空间需求的不断变化,网状网催生了若干新用例和应用类型,这在以往使用“传统Wi-Fi”技术是无法实现的,因为这些用例和应用类型无需部署更多接入点和电缆即可连接至远程设备,如无线扬声器、智能电表、照明设备或安全摄像头。

     

    传统Wi-Fi部署通常基于星型拓扑,实施起来非常简单,但始终需要一个中央实体,即接入点 (AP),才能在多个设备之间执行通信。由于所有通信量,即使是在两个邻近设备之间,也必须通过AP传递,这在AP上形成了极大的拥塞。此外,范围则限制为接入点范围。

     

     

    然而,由无线电节点构成的Wi…

  • 使用集成模数转换器功能降低功耗的12种有效方法

    在降低设计功耗的过程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模数转换器(ADC)的所有功能?这篇博文将带您了解如何借助集成模数器实现更低的功耗。

     

    在这篇博文中,我们将以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模数转换器)作为示例。低功耗应用,以及减少高占空比应用中的启动时间都是ADC14设计过程中的考量要素。然而,各个应用都有独特的特点,因此,为最大限度地降低功耗,必须谨慎选择ADC14的旋钮或可编程性。

     

    这篇博文重点讲述MSP432™ MCU的一些关键特性,您可以通过这些特性自定义ADC14的功率和性能:

    1. 可选参考
    2. 快速启动
    3. 可选时钟源
    4. 电源模式
    5. 最低电压1.62V
    6. 使用集成DC / DC驱动核心电压
    7. 自动关机
    8. 内部温度传感器,ADC采样时间减少
    9. 8、10、12或14位可选,选择最低位数可提高转换速度,节省电池电量(本系列的第二篇博文)
    10. 窗口比较器发现相关信号之前…
  • 您的嵌入式系统产品有多可靠?

    通常来讲,在复杂的处理器选择中,最初的工程评估主要集中在性能和成本方面。然而,工业设备制造商的可靠性工程师看重的则是一整套不同的产品规格;这些规格主要侧重于避免并管理这些错误。对于诸如航空航天、军事和工业工厂自动化某些应用,超过严格的故障时间(FIT)率(平均故障间隔(MTBF)的相对概念)是完全不能接受的。

     

     

    对于当今复杂的系统,工程师不仅要着眼于满足成本和性能目标的嵌入式解决方案,而且还应关注有助于确保整个终端设备可靠性要求的装置。集成电路在嵌入式系统的性能、尺寸和整体成本方面已经实现重大突破,对各种存储元件的依赖及使用小尺寸硅工艺技术可能产生的永久和瞬时误差对可靠性产生了影响。

     

    将众多存储元件集成到片上(SoC)解决方案有助于改进终端应用的尺寸、重量、功耗和物料清单(BOM),但所需成本更高。因为内存是特别敏感的瞬态误差,当今嵌入式系统中的SoC往往具有严重的故障威胁。甚至常用的包括存储元件的外围设备也是如此…