您好,我想问一下天线的有效面积从哪看。
你好:
我们目前在参考IWR1443BOOST的硬件资料,设计用于自己产品的硬件电路;出于对成本的考虑,有以下两点疑惑:
1:IWR1443BOOST采用6层板的设计,为了降低成本能否减少PCB层数(甚至减少为双面板);
2:IWR1443BOOST有很多盲孔(主要是天线周围从TOP到L2的GND孔),盲孔的加工成本较高,能否改为通孔;
综上,主要是想减少PCB层数和避免使用盲孔…
user6616566 说:1. 3发4收是可以编程控制的吗?比如在某一个时刻指定TX1发射RX1接收其它关闭,下一个时刻指定TX2发射RX2接收其它关闭。还是说控制是受限的?
除了三发不能同时,其他是可以灵活配置。
user6616566 说:2. 如果3发4收是可以编程控制的,那么通道切换的时间是多少?比如从TX1发射切换为TX2发射需要多长时间?
连续的chirp里可以在不同的chirp使能不同的TX,切换时间请参考参数配置的idle time/ADC start time。
user6616566…
关于IWR1443,有几个问题求大神指点:
1. 3发4收是可以编程控制的吗?比如在某一个时刻指定TX1发射RX1接收其它关闭,下一个时刻指定TX2发射RX2接收其它关闭。还是说控制是受限的?
2. 如果3发4收是可以编程控制的,那么通道切换的时间是多少?比如从TX1发射切换为TX2发射需要多长时间?
3. FMCW模式支持哪些?线性调频连续波?步进频连续波?可都支持?
4. 线性调频连续波的线性调频速度是否可调,可调范围是多少…
调试的时候一直出现这个问题,SDK版本选择是2.1.2.0.4是符合iwr1443的版本,但是一直都不行。请问该怎么解决呢?
请问BPM模式下可否三发四收同时使用?如果可以的话,应该怎么配置呢?
你好,
这些文档我都看过了,没有相关示意图,
我的问题跟检测关系不大