我按IWR1642BOOST的设计文件做了一个板子,和boost板子做对比发现功率低了很多,请问一下会有那些原因造成这种情况?焊接不良或焊接温度不对会不会导致这种情况的出现?另外国内有没有那个对外开放的测试机构或实验室能够测试这个77G雷达的发射功率的?
1、我用dca1000+iwr1642获取到了if的信号,并以bin文件形式保存下来,然后用Matlab读取并解析,但是想以实时的方式一个frame一个frame的输出,最好时间能和实际时间近似,这样才能检测出处理算法的实时性,请问有相关Matlab代码吗,或者有什么函数能解决
2、如果1能实现,是不是可以仿真产生目标发射信号,在和回波处理得到if,目前这些都不能以实时的方式实现,只能先生成信号数据,在一次性处理所有仿真产生的数据…
你好,在IWR1642人员轨迹示例中,2发4收情况下,不改变天线数,如何通过算法提高角度分辨率呢?或者有更好的办法提高角度分辨率呢?希望ti工程给予解答,非常感谢!
你好,
在MIMO模式下,TX1/TX2交替发射chrip,以此为例,采样点1就是RX0接收到的TX1的回波和TX1相减后中频的第一个采样点数据。要等到第一个chrip结束,第二个chirp开始,这是是TX2发射,收到的数据就是TX2的回波。
正如您所说,mmwave SDK目前不支持安装在ARM上,请看下面的帖子。
e2e.ti.com/.../linux-mmwave-sdk-installing-mmwave-sdk-on-armv7l-odroid-xu4
您可以尝试联系树莓派公司看他们是否有移植过mmwave SDK。
我想用树莓派连接iwr1642boost使用driver vital signs,来借此测量人体心率和呼吸频率。
之前我已经在pc机上烧录了文件到雷达上,而且用pc上sdk里的gui成功运行了。
但是当我想在树莓派上安装sdk时安装不了,我估计是因为官方提供的linux版sdk是x86的而不是arm版本,所以安装不了?
想问问各位有没有什么好的建议,只能自己在树莓派上重新编代码了吗?
我的树莓派安装的是ubuntu…
是指IQ两路收集的是两个发送的数据吗 ?
因为有金属在旁边,当一个人走过的时候,会误报出现两个人(ghost),这个需要修改算法哪里,或者怎么去优化
因为有金属在旁边,当一个人走过的时候,会误报出现两个人(ghost),这个需要修改算法哪里,或者怎么去优化
TI的工程师你们好
我看到很多toolbox里面的chirpsCfg都是类似这样配置的,一个profileCfg+两个单天线发chirp组成TDM-MIMO
例如:
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 3 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 0 1 0
profileCfg 0 77 500 7 20 0 0 100 1 64 5333 0 0 48
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
frameCfg…