您好,想了解一下pcm1864对输入信号的幅值有要求吗?现在出现一个问题,播放音频很大声时,录到的音频有丢帧的情况,想要了解ic对输入幅值有没有要求,同时我们也会测一下出问题时的输入信号。感谢!
您好,想了解一下pcm1864对输入信号的幅值有要求吗?现在出现一个问题,播放音频很大声时,录到的音频有丢帧的情况,想要了解ic对输入幅值有没有要求,同时我们也会测一下出问题时的输入信号。感谢!
PCM1864内部是有4个ADC,表明可以支持4个音频通道的采样。
但设计为音频单端输入时(VINL1,VINR1,VINL2,VINR2,VINL3,VINR3,VINL4,VINR4)
这4个ADC的音频通道采样可以为(VINL1,VINR1,VINL2,VINR2)吗?
如下图:
{0x06,0x41}, // ADC 1 Input Channel Select (ADC1L)
{0x07,0x41}, // 3 ADC 1 Input Channel…
pcm1864 只有寄存器地址是1,2,3,4的写不进去,其他的寄存器可以写,寄存器地址是1,2,3,4 的 是PGA相关的寄存器,下面的图是我们写的代码,这些寄存器都能读写,按顺序读写,到PAG(寄存器地址1)的时候就写不了。
在终端中打印出如下信息,请问avdd,dvdd,iovdd是必须的吗,在驱动源码中看ASoC: Failed to set DAI format: -22错误是因为设置主模式时检测到没有时钟,这是什么原因呢
[ 2.340523] pcm186x 0-004a: 0-004a supply avdd not found, using dummy regulator
[ 2.348989] pcm186x 0-004a: 0-004a supply dvdd…
Dear developer:
HI~
I have a question about PCM1864 slave address in devices tree. The real slave address should be "0x94" or "0x4a" that I setting in devices tree?
sincerely
Jeper 2023.11.10
我给PCM1864的时钟源是外部晶振 24.576MHZ,请问能配置128K采样率吗?
我看数据手册上只有 8K/16K/48K/96K/196K
如果可以配置成128K,请问应该如何配置对应的寄存器?
两个PCM1864芯片共用I2C总线,配置I2C从地址时是否将两块芯片的从地址配置到同一存储器映射寄存器?图中这种做法是否正确?
您好:
之前我们已经实现了PCM1864做主模式的调试并完成了生产,先有芯片做从的需求需要实现,调试更改后还没有音频输出,需要提示一下在从主模式到从模式硬件和软件需要更改的地方,原理图及已经尝试方法如下
此原理图已实现芯片做主,做主配置如下
车机HU和ECU共用一组MIC,车机HU提供8V的偏置电压给到MIC模组,MIC的信号一分为二分别接到车机HU和ECU。
现在ECU录制MIC信号发现底噪偏大,请教下是否为接地环路的问题,在ECU上是否可以把USB、MIPI、MIC模组的GND断开,MIC信号通过B-的单端接地进行回流?
USB、MIPI和MIC都通过B-回流是否会引入额外的地噪声?
谢谢
PCM1864,使用的是SPI接口,
配置增益寄存器(0x01,0x02),写入和读出不一致,
SPI通讯正常,其他的寄存器读写都正常,唯独0x01,0x02这两个寄存器,写入和读出不一致;
上电读默认值,0x01寄存器读出是2;0x02寄存器读出是4;
两个寄存器分别写入0,读出还是2和4;
0x19寄存器配置成自动,手动都是一样的问题。
是否还有其他寄存器需要配置?
PCM1864开发板软件下载下载权限申请,收到邮件回复是个问卷调查?还是不能下载,应该收到什么回复才能下载软件
PurePath Console (PPC2)
Dear All:
请问PCM1864的驱动在设备树该如何描述呢:
1. 我使用的不是TI的LINUX内核,是另外一款SOC的LINUX内核
2. 我在设备树做了以下描述:
ps7-i2c@e0004000 {
bus-id = <0x0>;
clocks = <0x2 0x26>;
compatible = "cdns,i2c-r1p10";
clock…
现用三片PCM1864实现多路MIC信号实时采集,时钟信号接在一起,数据信号分别接到DM8168的McASP接口的AXn的数据接口上。来做级联是否可以。
使用SPI配置PCM1864,下降沿采集数据,发送读取指令,可是PCM不回数据,我需要怎么确定PCM1864的问题啊
我使用TMS320C6722通过SPI对PCM1864进行配置,用示波器确定SPI数据输出正常,然后使用MCASP-IIS进行采集数据,可是毫无反应,现在不知道是哪的问题啊?
我是采购TI的芯片,和TMS320C6748配套使用,采用SPI通信方式,可以提供简单的操作说明吗?或是驱动代码之类的,谢谢啊
PCM1864音频信号输入到对应I2S数据输出的延迟时间是多少
PCM1864的驱动代码或者Demo程序哪里有?现在想用四通道的模式。