TAS2505是否支持单端输出,即一路接到扬声器,另一脚接地? 若不行,有没有其他推荐型号
Hi,TI同事
我们目前使用了这个IC的内部LDO模式
有以下问题还请帮忙解答
1. 使用内部LDO和外部供电有什么差异吗?有优缺点的对比吗?
比如对噪声,音质之类的影响?
2. 使用外部供电时模拟地和数字地需要区分吗?
3. 使用内部LDO时,还用区分模拟地和数字地吗?
4. 在speaker输出端可以加LC滤波吧?
各位TAS2505-Q1专家你们好:
我使用TAS2505做CLUSTER音频驱动器电路图如下:
现在出现上电时部分芯片的DVDD和AVDD的电压不正常(采用内部LDO,有些输出只有0.58V,有些只有1.5V),导致芯片无法正常工作。请问是电路设计有什么问题吗?还是软件复位时序不对?
順帶一提,範例程式_sineWavePattern陣列,聲音輸出結果,聽起來像長鳴,聲音如下
您好,
我需要在TDA2平台上,透過I2C、I2S 使TAS2505 喇叭發出聲音,
I2S數據格式32BITS、採樣頻率44.1KHZ,頻率已經確認過為正確了,
也將TAS2505依照userguide做初始化、PINMUX初始化,
我錄製了一段*.wav音訊,用ffmpeg將他轉換成PCM(raw data),匯入到程式中並撥放,
聲音聽起來像是雜訊,我嘗試了LE float 32bits、、BE float 32bits…
各位专家好:
我们目前有一个设计,由于host侧的I2S只支持slave模式,需要使用TAS2505的I2S master mode,请问TAS2505是否可以支持master模式?如果可以支持master,请问TAS2505的MCLK是否可以使用一颗cmos晶振提供?频率是多少最好?这样的设计是否可行?