• TAS3251-SW: 电脑重装系统后,没有TAS3251-SW调音工具

    Part Number: TAS3251-SW
    Other Parts Discussed in Thread: TAS3251,

    客服工程师你好!我电脑重装了系统,安装PurePath Console 3软件后,里面没有TAS3251的调音工具。这个是不是电脑重装系统后要重新申请 TAS3251-SW吗?

  • TAS3251: Partybox audio amp selection

    Part Number: TAS3251
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

    Total output power: 500W = Woofer 150W*2 + Tweeter 50W*4

    Can we choose 2*TAS3251+4*TAS5825P ?

    I'm not sure if it makes sense to use 6 devices.

  • TAS3251-SW: PPC3 和TAS3251-SW

    Part Number: TAS3251-SW
    Other Parts Discussed in Thread: TAS3251,

    我们需要使用TAS3251为客户设计一款功放。因此我们想买它的EVM。但是在买EVM前我们需要确定能获得PPC3或者TAS3251-SW(不确定是否是一个软件)。我用我的myTI帐号登录TI网站并申请了这两个软件。但是一直是pending状态。请问一下谁能帮助我们批准一下,以便我们及早购买EVM。

    同时,我们在7月20号申请了TIDA-020033-TD-DESIGN这个文件…

  • TAS3251: TAS3521 原理图

    Part Number: TAS3251
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5822M,

    Hi Ti team,

    请帮忙检查下方TAS3251原理图是否有问题,目前无法工作,Thanks!

  • TAS3251: Can the gain be adjusted.

    Part Number: TAS3251

    HI TI FAE:

    May I ask if the gain of TAS3251 is fixed at 20dB? Can the gain be increased through software, such as 26dB, 30dB.

  • TAS3251: TAS3251DKQR

    Part Number: TAS3251

    申请调试工具

  • TAS3251: TAS3251低噪问题

    Part Number: TAS3251

    Hi Ti Team,

    目前测试TAS3251低噪有点大,请问修改哪些设置可以改善?

  • TAS3251: TAS3251设置

    Part Number: TAS3251

    只用TAS3251不用里面的DSP,不用设置TAS3251,只给II2信号能工作吗

  • TAS3251: 请教一下关于总功率输出的问题

    Part Number: TAS3251

    在TAS3251的数据手册中写到 “THD+N 为 1% 时的总输出功率 ,140W/4Ω,BTL 立体声配置 ;175W/3Ω,BTL 立体声配置;285W/2Ω,PBTL 单声道配置”。

    驱动方式:BTL

    散热器:TAS3251散热焊盘+硅脂+铜条+硅胶垫+铝板

    负载:4Ω 300w的负载电阻

    测量仪器:AP ATS2.0

    测试一:无风扇时的被动散热。

    TAS3251在上述条件下输出到40w的1KHz正弦信号时…

  • TAS3251: 请教一下,MUC对TAS3251配置没有声音出来

    Part Number: TAS3251

    MUC对TAS3251配置不成功

    MCU配置TAS3251的初始化,我对照datasheet的47页进行配置,始终无法出出声音,需要寻求一下帮助希望提供一下初始化代码

    I2C进行了如下配置(I2C的读写是已经正常的前提下):

    TAS3251_SendByte(0x94,0x03,0x11);
    TAS3251_SendByte(0x94,0x02,0x80);
    TAS3251_SendByte(0x94,0x03,0x00);

    电感端的波形如下:

  • TAS3251: Dear Ti:可以帮我申请ppc3软件的下载和使用权限吗?我目前是个人用户。我希望设计高清蓝牙喊话器

    Part Number: TAS3251

    如何才能申请ppc软件呀

  • TAS3251: 您好,tas3251用nrf52840驱动,如果申请下来tas3251软件的话,可以把i2c的设置保存在nrf52840中,用52840控制tas3251吗?

    Part Number: TAS3251

    还没申请下来tas3251的软件,我用的mcu是52840,没有申请试验板(我自己画pcb)可以吗

  • TAS3251: 请工程师帮忙回答关于tas3251的4个问题

  • TAS3251: tas3251 I2S频率问题

    Part Number: TAS3251
    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

    您好,我们计划用tas3251做蓝牙喊话器,因为蓝牙的i2s不是标准频率,lrck=15.625k\31.25k,mclk=4m\8m sck=lrck×16,可以正常驱动tas3251吗,不是tpa3251是tas3251!!!急,拜托了

  • RE: TAS3251 process flows PBTL

    您好,关于PBTL1.0的配置,可参考上述SLAA799A–November 2018–Revised January 2019这篇应用手册process flow1-4,它们应该是相同的。
  • RE: TAS3251 process flows PBTL

    您好,关于PBTL1.0相关寄存器的配置,我这边再确认下。
  • RE: TAS3251 process flows PBTL

    数据太多,后面又没相应的说明,感到是盲人摸象那。
  • RE: TAS3251 process flows PBTL

    您好,我看了下并没有类似 SLAA799A的应用手册关于1.0的配置流程,这样,您可以应用PPC3将PBTL1.0的配置寄存器导出来作为参考。
  • RE: TAS3251 process flows PBTL

    我的PPC3可以在EVM上在线调试PBTL 1.0模式,调节EQ参数有效果。问题是:想在我的PCBA 上用MCU调节EQ参数。但找不到可以参考的1.0配置流程 寄存器对应的地址值。无法单独改变EQ参数
  • RE: TAS3251 process flows PBTL

    您好,SLAA799A文档中是针对了2.0的配置流程,您的这个问题和下面这个帖子类似,您看下使用帖子中的附件方法,能否解决您的问题,如果无法解决,再反馈:
    e2e.ti.com/.../tas3251evm-gui-mono-1-0-pbtl-locked
  • TAS3251 process flows PBTL

    Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

    配置TAS3251 为 PBTL 模式,在PPC3下导出..H文档。但在 SLAA799A–November 2018–Revised January 2019 文档中,找不到相应的 TAS3251 process flows。此文档只包含如图:

    可以看出并不包含1.0的TAS3251 process flows。导致找不到相对应寄存器地址,无法对寄存器单独操作。

  • RE: TAS3251 APP

    很高兴您的问题得以解决。 后续有什么问题,大家可以一起讨论。

  • RE: TAS3251 APP

    试了一下,OK了,非常感谢你的帮助。
  • RE: TAS3251 APP

    您好,您这边收到确认信息了吗,我已经帮您申请,收到回复说已经可以了。您再试试。
  • RE: TAS3251 APP

    好的,谢谢。我这边再次申请了一次。你也帮我确认一下。
1 2 3 4 5 »