你好,请问 我这边使用增益36DB,配置
如图所示,测试发现存在烧功放的现象,这个问题是我配置没有配置正确?
TPA3110D2芯片,在板上,左声道发声正常,右边声道在按键之后发声,会带有一段细微尖锐噪音无法消除,请问怎么处理。
有一款TPA3110的产品存在POP音,所以这几天一直在看相关的处理方法,有2个疑问:
1. 有时候是待机再唤醒产生的POP音,是不是可以归为上电时序的问题
2. 正常工作过程中产生的POP音,是不是输入阻抗匹配的问题,输入阻抗应该怎么改呢?
第一次发帖,求大神不吝赐教
我现在用TPA3110D2做了个电动车的蓝牙音箱,现在在手机音量调到最大,喇叭声音有失真,我用标准的正弦波测试,在10Khz以上频段失真比较严重,现在附上失真的照片和电路图纸,黄色是输入声音波形,蓝色是输出声音波形。各位大神帮我看下那个地方出了问题,谢谢!
我看了 PDF 上面 写的 最小 可以到 2欧姆喇叭 我现在用3个8欧姆并联 2.6-3 欧姆 放歌就开始声音断断续续的保护了
我供电用的16V 电源电压量过 没变化 之前用过TPA3130 可以接 3个8欧姆喇叭 并联 没问题 3110D2 PDF看了比3130更能接小负载啊
输出滤波网络我试过用800R 磁珠 和102 组合 还有 22UH电感1uf 都会跳
3110D2 真的能吃的起 2欧姆喇叭…
TPA3110D2芯片有左右声道输入,现象是:左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音!芯片电压都测过了,没问题,导线全部连接好了,没有虚焊的!
TPA3110LD2和TPA3110D2有什么区别?有没有TPA3110LD2的规格书?
现公司打算小批某型号产品,功放芯片用到了TPA3110D2和TPA3118,现每个型号都不同供应商那里都各自拿有样片,TPA3110D2-68TG4-CKKZ和TPA3110D2-68TG4-CDON这两个末尾后缀不一致,请问下是否都为正品?还有69A89FTG4-TPA3118和6CA593TG4-TPA3118,也是不一致,请问是否都为正品,麻烦TI工程师解答下,谢谢。
你好, 公司现有项目用到TPA3110D2,2.1声道,15V供电,低音电路输出用PBTL形式,输出LC滤波电路用10UH的方形屏蔽电感+105电容下地,工作基本正常,
但中高频部分用的是磁珠串102电容组成的输出滤波网络,发现在功放待机状态就发热(MUTE脚打开)在工作时更是发烫,磁珠选型考滤过饱和电流,选择用120R/0805/2.5A磁珠,与120R/1206/3A磁珠,还是有这个问题,求指导,谢谢。
大家好:
参考规格书设计的15W功率放大器,电源采用额定14.5V/2A(有很高的过流保护点)的适配器,负载6欧姆,PLIMT的管脚电压为3.5V,增益为32db,输入信号为蓝牙模块的模拟输出,当给蓝牙模块800mv是功放会满功率输出,整个音响给电视/DVD设计,当给2V的正弦信号时输出达到19-20W的功率。我想问一下,为什么PLIMT没有在输入超过800mv的时候将功率限制住在15w左右?还是PLIMT有其他的作用?
大家好!
TPA3110D2和TPA3116做立体声线路 发现有同样一个问题, 输入灵敏度稍大一点就会保护、断音。就像喊话筒,用力喊就保护,请问这样的问题有没有办法解决?? 谢谢大家!!
如图,正常情况下设置GAIN0、GAIN1为 1 1 ,fault正常,但是一旦将其设置成00也就是最低增益后,fault脚输出低电平!求助求助