你好,有个问题想请教一下,我们公司的产品使用5号电池供电,现在使用的TPL5010DDCR在电源入口加了个10K电阻,TPL5010DDCR这个芯片在低温环境下 上电会有概率出现无法正常工作的情况(RSTn引脚一直输出低电平),有检测过芯片1号引脚的电压电压是正常的(3.3V),把10k电阻更换为0R电阻后TPL5010DDCR在低温环境下正常工作且问题不再复现,为什么在电源入口使用10K电阻会导致TPL5010DDCR在低温环境下 上电无法正常工作?是什么原因导致的呢…
你好,有个问题想请教一下,我们公司的产品使用5号电池供电,现在使用的TPL5010DDCR在电源入口加了个10K电阻,TPL5010DDCR这个芯片在低温环境下 上电会有概率出现无法正常工作的情况(RSTn引脚一直输出低电平),有检测过芯片1号引脚的电压电压是正常的(3.3V),把10k电阻更换为0R电阻后TPL5010DDCR在低温环境下正常工作且问题不再复现,为什么在电源入口使用10K电阻会导致TPL5010DDCR在低温环境下 上电无法正常工作?是什么原因导致的呢…
DELAY管脚下拉使用47K,按照参考手册应该是6min不喂狗被唤醒,但实际时间为10min左右。
下拉使用30K,理论应该是2min,实际是4min
也尝试在4管脚DONE下拉10K电阻到GND,但没有效果
你好有个问题想请教一下,我们公司现在使用的TPL5010DDCR,配置的169K电阻,想要两小时复位一次,但是发现有四小时复位一次的现象,是什么原因导致的呢.?我很好奇?
Datasheet的7.5中有关于Digital conversion of external resistance (Rext)的功耗,
请问,这个功耗应该怎么理解,和总体功耗有什么关系?
谢谢!
板卡上DC-DC出来的3V3分别给三个地方供电:
1、单片机;
2、tpl5010;
3、温湿度传感器(电源开启受单片机IO控制);
测试中发现:
单片机控制温湿度传感器供电开启的瞬间,3V3波形有抖动,Vmax=4.2V(tpl5010 pin1测得),导致tpl5010 RSTn拉低,单片机复位重启;
其他没有此复位现象的板卡在温湿度传感器供电开启瞬间,3V3也有波动,但幅度较低,Vmax=3.91V;
tpl5010输入电源1.8-5.5V…
目前在电路测试时发现在VDD未供电时,RST管脚存在大概330uA的漏电流,这是正常的吗,此时管脚电压在1.2V左右,导致主芯片无法烧录,需要协助看下是什么原因
项目中需要添加长时间的硬件看门狗电路,目前考虑使用TPL5010,手册中介绍将DONE置为高电平来实现喂狗操作,现在有一个疑问,假如MCU死机时,DONE一直保持高电平,当超过看门狗的设定时间后,MCU会被PL5010复位吗
问:大家好!
我是 TI 的 FAE,现在我的客户遇到了看门狗禁用问题,因此在线上同步向您询问解决方案:
问题描述:客户想使用 MCU 在记录程序期间禁用看门狗功能,以防止 MCU 持续复位。
我们目前进行了以下尝试:1.让 MCU 持续向 TPL5010 的 DONE 引脚发送信号(但 TPL5010 只能识别一个 DONE 信号,因此无法解决问题);2.将引脚 3 (DELAY/M_RST) 拉至 VDD,但 RST 引脚将始终输出低电平,这将影响 MCU…
我公司使用TPL5010DDCR看门狗,原理图如下图所示。
参考手册延时电阻为10KΩ,延时时间为8秒。
使用示波器实测延时时间为10-16秒之间。
这个现象是正常的还是设计有问题?这个延时时间会出现小于8秒情况吗?
1.如果TPL5010发出了俩个WAKE信号,MCU这边没有回复DONE,TPL5010是否就会使能rstn
2.比如时序: ...TWAKE1...TDONE1.....TWAKE2....TWAKE3...
那么TPL5010是否在TWAKE3+20ms才会使能RSTN,还是在TWAKE2就会使能RSTN
3.TPL5010上电后,MCU这边如果一直没发DONE信号,会不会有问题
4.TPL5010 RSTN上如果只有50KΩ的上拉,会不会有问题