• DAC5687CALC: 使用PLL模式,如何配置LPF的电容和电阻?找不到datasheet中提到的calc

    Part Number: DAC5687CALC

    使用DCA5687的PLL模式,找不到datasheet中提到的calc,能不能提供一下?

  • DAC37J84: SYNCB与SYNC_N速率问题

    Part Number: DAC37J84

    在我的使用中,DACCLK由外部提供983.04M SYSREF为3.84M SERDES使用2lane且速率为4915.2M 

    所以我想问一下 SYNCB与SYNC_N速率分别应该是多少?没有在手册里面找到具体描述 这俩的速率和我上面的配置是相关的吗?

  • AMC7812EVM-PDK: 请教AMC7812进行ADC转换后周期读取数据出现漏数据的现象,求助的可能原因。

    Part Number: AMC7812EVM-PDK

    通过DSP SPI寄存器读取数据,并且检测SPI 寄存器标志位情况下,还是出现了转换数据丢失的现象。

    测试条件:通过信号发生器产生数据,进入AMC7812 ADC 通道1,AMC7812在自动模式(默认转换速度应该是500Kbps)单通道下转换后通过DSP SPI寄存器读取数据。

    电路实现图如下:

    我是软件人员,发现电路图中没有进行:注意 ADC-REF-IN / CMP 引脚上需要一个补偿电容器、4.7uF 是建议的典型值。  因为DSP单次进行寄存器读写数据都OK…

  • ADS1285: How the SYNC signal affects the output of the DRDY signal?

    Part Number: ADS1285

    I used three ADS1285s in my PCB. I configured them to sample at 1000SPS. The actual data output rate detected was 976.6Hz, which is consistent with the expected rate. In my previous test, I used the pulse-sync mode, and the chip…

  • ADS131M02: DRDY引脚时钟处于高电平状态,无法得到ADC的输出。

    Part Number: ADS131M02

    我在初步尝试在arduino内进行编程并使用该模块,目前通过串口我可以得到ID号,我想这说明目前的MCU和adc是可以正常进行SPI通信的。但我遇到的问题是,在我利用信号发生器产生一个±500mv的50hz正弦差分信号输入到ADC的通道1后,ADC的输出始终是一个恒定的值。通过示波器和status寄存器我发现drdy引脚时钟处于高电平状态未发生改变,请问这是什么原因。我已经附上了我的寄存器配置值供您查看。我已经验证过目前的寄存器值被正确写入,因为我通过读取寄存器得到了相应的值与我写入的值相符合…

  • ADS41B49: 采集到的数据有毛刺

    Part Number: ADS41B49

    各位好:

    在我们自己设计的采集板上,使用了zynq 7z100和ads41b49,其中zynq 7z100位于核心板上,adc41b49位于底板上,核心板与底板之间通过连接器对插。ADC采样率为166MHz,FPGA与ADC之间使用LVDS接口,FPGA使用的是ADC提供的随路时钟对并行数据进行采样。

    目前我们遇到的问题是FPGA采到的数据总是有毛刺,无论是真实输入的正弦波信号,亦或是测试模式下的0101序列,或者测试模式下数字斜坡,都能看到毛刺。如下图…

  • ADC12D1600: 计算SFDR得出的数值只有30dB,主要是2次谐波太大了,如何消除2次谐波?

    Part Number: ADC12D1600

    采集频率是多少,FFT频谱图可以放上来看看,我解决了此类问题

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan Hmong Daw Romanian
    Chinese Simplified Hungarian Russian
    Chinese Traditional Indonesian Slovak
  • AFE0256: afe5818 test mode

    Part Number: AFE0256
    Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

    使用FPGA芯片接收AFE5818的数据,依据说明书,配置了Lvds测试模式,测试ramp、toggle、prbs这些模式时,用ila抓取fpga中收到的数据,会出现接受的数据错误,帧时钟不是11111110000000。其他的测试模式是正常的,能正常接收到全0、全1、01交替等测试模式。还有一个问题是,目前我们只需要一个通道进行数据传输,需要配置LVDS同步的时钟吗?需要配置TX_TRIG吗…

  • AFE5818: afe5818

    Part Number: AFE5818

    In LVDS test mode, all 0, all 1, 01 alternate, 11111110000000 and custom modes can run normally, but the frame clock captured by configured ramp, toggle, prbs mode and ila will be out of alignment, and the collected data will be…

  • ADS1299EEGFE-PDK: ads1299

    Part Number: ADS1299EEGFE-PDK

     寄存器读出来全是零,使用软件显示这个错误是什么情况啊

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan Hmong Daw Romanian
    Chinese Simplified Hungarian Russian
    Chinese Traditional Indonesian Slovak
  • ADS7138-Q1: 读寄存器值异常,无法成功写寄存器

    Part Number: ADS7138-Q1

    我们团队的开发板拟用ADS7138QRTERQ1芯片作为AD芯片,识别实体按键板的AD值(引脚为KEY_KEY),并通过SOC_I2C1_SDA和SOC_I2C1_SCL,将转换后的AD值传给主控芯片AM62A74UMHAAMBR。

    目前在I2C总线上能够识别到AD芯片设备

    设备树配置如下:

    读取AIN0的脚本内容如下:

    现在的问题是:

    1、直接通过i2cget -y 1 0x13 命令读任意寄存器,值都为0xff。

    2、当按下实体按键时…

  • ADS62P49: 偏移设置,漂移补偿会有什么影响,冻结解释

    Part Number: ADS62P49
    Other Parts Discussed in Thread: ADC3568,

     大家好

    我想请教一下偏移设置,漂移补偿会有什么影响

    还有冻结,应该什么时候冻结,冻结后是不是下次上电后,就不用进行自动校准了

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan Hmong Daw Romanian
    Chinese…
  • ADS124S08: ADS124S08:ads124s08数据采集

    Part Number: ADS124S08
    Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18

    我想咨询一下关于 ads124s08是否能够同时进行多通道数据同步采集与读取?

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan Hmong Daw Romanian
    Chinese Simplified Hungari…
  • ADS1298: ADS1298IPAG底层提供给上层的代码是什么?

    Part Number: ADS1298

    ADS1298IPAG的源码里面底层这边有提供一个接口给到上层这边,一旦导联出现脱落,APP端能收到,并作出提示,那底层这块,是提供哪个接口给到上层的,请确认是哪端代码?

  • ADS1262: ADS1262 DIN引脚问题咨询

    Part Number: ADS1262

    这边利用ADS1262做了一个采集板,在用SPI通信时MOSI实测有数据发出,但是DIN引脚示波器上看不到有信号一直为低电平,导致我想读写寄存器,读写出来的数据不对,其他引脚SCLK DOUT都有波形显示,这是为什么呢,DIN端主要使用了一个驱动芯片SN74LC245驱动了一下,用示波器看ADC_MOSI_1 和 ADC_MOSI_2都是有信号的,一到DIN引脚就一直低电平,是该芯片DIN引脚有什么特殊模式的原因吗?

    TRANSLATE with
  • LMP92066: 输出下拉较慢

    Part Number: LMP92066

    您好,我使用的LMP92066PWPR,在属于方波的情况下,输出的波形如图所示,下拉较慢,我想问问出现这个问题的影响因素都有哪些?或者说输出的波形是正常的波形吗?因为这样的波形会导致高电平时间的增加,是否可以消除这个问题,谢谢

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan Hmong Daw Romania…
  • ADS1299: 通道8噪声干扰大,通道1-7表现正常

    Part Number: ADS1299

    我现在使用ADS1299设计了8通道脑电采集电路板。在测试电路性能的时候,我使用信号发生器输出10Hz、2mV的标准正弦波形,信号发生器的正极依次连接1-8通道,信号发生器的负极与电路参考SRB2相连,以测试每个通道的性能。结果通道1到通道7都输出了标准正弦波形,但是通道8中噪声干扰较大、波形畸变。

    为了避免通道串扰、电磁干扰,我把通道8前端的电阻电容全都挖掉了,通道8前端没有任何元件连接。信号发生器的输出直接接到芯片ADS1299的通道8引脚,结果还是一样噪声干扰很大…

  • ADS8699: ADS8699

    Part Number: ADS8699

    void ADS8699_Init(void) {

    // 设置复位和电源控制寄存器(正常模式)

    //ADS8699_WriteRegister(0x05, 0x0069); // 写入保护键
    ADS8699_WriteRegister(RST_PWRCTL_REG, 0x6900);

    // 设置输入范围为±5.12V
    ADS8699_WriteRegister(RANGE_SEL_REG, 0x0003);

    // 设置SDI控制寄存器…

  • ADS131A02: ADS131A02的初始化配置和读取数据疑问

    Part Number: ADS131A02
    Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

    我现在使用ADS131A02做64K采样率的数据采集。我看网上都是使用异步中断从模式来使用这个芯片的,但是64K的中断频率对于MCU来说太频繁了。我看手册里面提到了支持同步主机模式。我有几个问题:1、是不是可以把ADS131A02当作SPI的主机,AD数据转换完以后自动输出AD数据到做SPI从机的MCU上面去,这样MCU那不就可以使用DMA在后台搬运数据,不用产生中断…

  • ADS1292R: 滤波问题

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

    我的寄存器配置如下:

    ADS1292_REG_CONFIG1,    0x02 //500SPS
    ADS1292_REG_CONFIG2,    0b10100000
    ADS1292_REG_LOFF,           0b00010000
    ADS1292_REG_CH1SET,      0b01000000 //Gain 4
    ADS1292_REG_CH2SET,      0b01100000 //Gain…
  • ADS1115: 配置后间隔50ms读取结果,偶然会出现错误值

    Part Number: ADS1115

    配置后间隔50ms读取结果,偶然会出现错误值
    前面两个字节是配置,后面两个字节是结果
    正常的是1260,偶尔回个0003,很小的值。

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan Hmong Daw Romanian
    Chinese Simplified Hungarian Russian
    Chinese …
  • ADC12DJ3200: 使用jmode0模式,采样率4.8G,采集2.6~4.6G的信号,出现较大杂散。

    Part Number: ADC12DJ3200
    Other Parts Discussed in Thread: LMK04828,

    使用jmode0模式,采样率4.8G,采集2.6~4.6G的信号,出现如下所示的杂散。

    需要进行那些校正才可以较小这些杂散呢,;

    以下是我的配置,我已经进行了sysref的校准,在启动CAL_SOFT_TRIG = 1校准之前。

    Fullscreen
    1
    2
    // 1.
    adc_cfg_rom[00] = 32'h000000B0;…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • ADC12DJ3200: 如果要使用sysref校准,是否有推荐的配置流程呢?

    Part Number: ADC12DJ3200
    Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
    你好,以下是我目前的配置流程以及配置代码;可以帮我看看是否正确呢?
    // 为 ADC12DJ3200、时钟器件和 FPGA 加电。
    // 根据需要配置 LMK04828 以提供 ADC CLK 和连续 SYSREF。
    // 对 JESD_EN=0进行编程以停止 JESD204B 状态机并允许更改
    // 编程 CAL_EN=0以停止校准状态机并允许更改
    // 将 JMODE…
  • ADS1115: 使用ADS1115采集电池电压(最大4.2V),5V供电下设置为±6.144V量程采用差分接法测量(AIN0接正极,AIN1接负极),获取的电压值不正确。将负极与GND相连获取电压正确。这是什么原因。

    Part Number: ADS1115

    使用ADS1115采集电池电压(最大4.2V),5V供电下设置为±6.144V量程采用差分接法测量(AIN0接正极,AIN1接负极),获取的电压值不正确。将负极与GND相连(单端模式)获取电压正确。这是什么原因。

  • ADS131M04: 无法正确写入寄存器和读取adc数据

    Part Number: ADS131M04

    通过SPI通道发送读取寄存器命令字节数为3;0xA0 0X80 0X00,舍去fifo中的第一次异常值后能读取到status寄存器数据。

    但是当我在写入MODE寄存器时,发送字节数为4的写入命令后(如下图),再次读取时还是默认值0510.

    请问是什么原因导致的,我查阅了示例代码并导入到我的工程中,配置相关gpio却无法正确运行,所以希望自己进行寄存器配置和数据读取。

    我的最终目的是希望实现64khz采样速率下的adc读取,能告知我如何发送命令去读取adc通道1和2的数据吗…

1 2 3 4 5 »