This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师 你们好
我用的947+940方案 SOC使用I.MX6
当我单独使能940的Pattern Generator Enable时 并设置0x64=0x31 0x65=0x04 输出红色
然后我使用mxc_v4l2_overlay.out进行测试 却得到的是绿色
请帮我分析 一下是哪里出现了问题
非常感谢
其它没有设置了,你测一下CSI data有没有短路 我当时就是因为这个问题被坑了好久
Kailyn Chen:
你好,我司目前在测试ds90ub940 Pattern Generator模式,通过i2c写入0x64=0x35, 0x65=0x04,然后示波器在输出端口csi0_clk可以测到62mhz左右的频率,csi0_d0--csi0_d3却测量不到任何数据,还需要哪里配置嘛?通过0x6c和0x6d读取Table 13. CSI Indirect Register,发现CSI_EN_PORT0这个寄存器的默认值是0x3f,符合手册。
期待你的解答。
祝 好