接口论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
接口论坛
  • 话题 8309 个讨论
常见问题
  • [FAQ] SN65DSI84: 如何使用 SN65DSI83、SN65DSI84 和 SN65DSI85 调试闪烁的视频

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: SN65DSI84 问:当我使用这些器件时,显示面板上的视频闪烁。如何调试该问题?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DP83TD510E: DP83TD510E 是否需要经过初始化才能建立链路?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DP83TD510E Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529 常见问题解答 - DP83TD510E 是否需要经过初始化才能建立链路? DP83TD510E 是一款 10Base-T1L PHY,可通过超过 2km 的 SPE 电缆在器件之间建立链路。TI 的预量产样片需要使用初始化脚本来调整器件以建立链路,而发布的器件无需寄存器配置就可以建立链路。 我拥有的芯片是哪个版本,是否需要初始化? 可以在 MII_Reg_3(地址为…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TPS65987D: 新的 USB Type C PD 3.1 规范可实现高达 240W 的扩展功率范围 (EPR)

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS65987D 1. 支持高达 240W 功率的新 USB PD 3.1 规范是什么? USB Type C PD 是一种标准,它使用标准 USB Type C 端口在两个方向上提供电力和数据。到目前为止,该标准允许在经批准的电缆上实现高达 100W(20V,5A)的功率。最近,USB I/F(负责管理 USB 规范)批准并发布了允许在 Type C 端口和电缆上实现的功率范围扩展。在该版本的规范下,允许端口协商高达 240W(48V,5A)的功率输出目标 (PDO…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TUSB8041: 如何强制 USB 集线器发送 USB 2.0 高速测试数据包以进行眼图测试

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A , , TUSB8020B , TUSB8042A , TUSB8044 , TUSB8042 , TUSB8043 , TUSB8040 , TUSB8043A USB 2.0 高速信号质量(眼图)测试需通过 USB 端口来发送 USB 2.0 测试数据包。 USB 2.0 规范要求,所有 USB 主机、集线器和器件在接收到特定于器件的标准请求 (SetFeature(TEST_MODE…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DS90UB954-Q1: 是否需要 PDB 硬件复位?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: DS90UB954-Q1 在 954 数据表中,上电时序图 55 和 56 显示了第一个 PDB 后的硬件复位。这是一项要求、建议,还是仅用于显示您在上电所需的时序(t7 和 T8)后是否执行硬复位? 如果在 PDB 变为高电平之前 VDD18、VDDIO 和 REFCLK 都保持稳定,是否仍然需要/建议执行硬复位?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DS90UB947-Q1: MODE_SEL 的目标电压容差

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DS90UB947-Q1 问:我的客户询问 947 器件针对 Mode_sel 的容差是多少。 他们现在想设置 mode_sel1 为 #5, 但只有 82Kohm PU/100Kohm PD,比率为 0.549,但建议的比率为 0.560。 因此,客户询问他们的配置是否可行。 您可以帮助回答客户的问题吗? 答:很遗憾,这些值不起作用。接受的范围是最小值为 0.555,最大值为 0.5649, 而客户的比率为 0.5495,低于可接受的最小值。 问:非常感谢您的快速回答…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DS90UB947-Q1: UB947 的 MAPSEL 设置

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DS90UB947-Q1 问:我的客户希望向团队确认 MAPSEL=0 是否适用于 JEIDA 映射格式, 因为当他们遵循数据表信息时,会获得以下附件所示的测试结果。 OLDI mapping test result of 947.pptx 他们的结论是 MAPSEL=0 适用于 JEIDA,但不适用于 VESA,因此数据表信息存在拼写错误。 您可以帮助回答该问题吗?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DS90UB913A-Q1: UB913 和 UB964 是否支持 BT 601 格式?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DS90UB913A-Q1 问:我的客户正在考虑使用 913 和 964, 他们想知道 913/964 是否支持 BT 601 格式 1280x720@30fps 和 YUV 422 8bit。 我认为这不是问题,但我想再次向团队确认一下。 您可以帮助确认一下吗? 另外还有一个问题, 我们的解串器使用固定的 CSI 输出带宽,因此在发送所有数据后、在获取下一个行数据之前的剩余时间内,将在 LP11 模式下消隐。 所以,我的理解(如以下时序图)是否正确? 这是行电平图,那么 1…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DP83869HM: 符合 TSN 标准

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DP83869HM 时间敏感型网络 (TSN) 是一系列 IEEE 标准集,目的是融合同一网络上的各种优先级流量。大多数标准对 MAC 有影响,不过这些标准对以太网 PHY 有两项要求。 1.TSN IET 规格(802.1Qbr 和 802.1Qbu)定义了以太网帧的新 SMD 类型。 2.低确定性延迟。 德州仪器 (TI) 100Base-Tx、1000Base-T、10Base-T1L、100Base-T1 和 1000Base-T1 符合上述两项要求和 TSN 标准…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] 每种 PCIe 数据速率应使用哪个转接驱动器/重定时器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:应将哪个信号调节器件用于 PCIe Gen 1/2/3/4/5 应用?这类器件是否适用于规格以外的数据速率?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    DS280DF810EVM: 需要DS280DF810EVM相关资料 0 已锁定

    101 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Daniel
  • 未回答

    TFP401A: TFP401A的问题 0 已锁定

    333 视图
    7 回复
    最新3 个月前
    由 Alice
  • 未回答

    DS90UB954-Q1: soc 接收ds90ub954 芯片彩条自输出,图像异常 0 已锁定

    101 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    DS90UB983-Q1: FPD-Link III Configuration Tool下载不了 0 已锁定

    110 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TCA9548A: TCA是否支持I2C时钟扩展 0 已锁定

    226 视图
    4 回复
    最新3 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    SN74LVC8T245: Why are the delay parameters listed in the SN74LVC8T245 datasheet much larger than the actual measured values? 0 已锁定

    129 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    PCA9554: 上电过程IO口状态异常 Abnormal I/O pin state during power-up 0 已锁定

    110 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    DS90UB988-Q1: 983连接988整根链路的S11和S21测量 0 已锁定

    396 视图
    7 回复
    最新3 个月前
    由 Jack Scherlag
  • 未回答

    DP83TC812R-Q1: ethercat通信失效 0 已锁定

    229 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    TCA9535: 2个TCA9535同时使用时出现输出控制失控的问题 0 已锁定

    254 视图
    4 回复
    最新3 个月前
    由 Alice
  • 未回答

    DS90UB983-Q1: 983 cs2.0的TI 芯片,patgen是否绑定固定寄存器地址屏参 0 已锁定

    170 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TFP410: TI有RGB888转HDMI的芯片推荐吗 0 已锁定

    108 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Lydia
  • 已回答

    DS250DF810: 请问DS250DF810是否可以支持XILINX FPGA Aurora 64b/66b应用? 0 已锁定

    129 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    TCAN1042DEVM: 请问窗口期开始日期,是根据estimatedShipDate计算还是rescheduledshipDate计算? 0 已锁定

    128 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    DS320PR410: DS320PR410 SigCon Architect Profile Updater cannot be downloaded 0 已锁定

    144 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Eirwen
  • 未回答

    TCA9548A: TCA9548A输出接电平转换IC级联问题 0 已锁定

    142 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    DP83826E: sch review 0 已锁定

    161 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    DS320PR410: The DS320PR410 SigCon Architect Profile Updater cannot be downloaded 0 已锁定

    106 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    DS320PR410: The DS320PR410 SigCon Architect Profile Updater cannot be downloaded 0 已锁定

    91 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    DP83867IR: 请问如图芯片是焊盘氧化还是工艺问题 0 已锁定

    124 视图
    1 回复
    最新3 个月前
    由 Lydia
<>