• TUSB9261: 设备管理器里面显示感叹号,烧录固件提示没有驱动

    Part Number: TUSB9261

  • TUSB9261DEMO: USB30CV执行Chapter9的150次Renumeration发现TUSB9261应答STALL

    Part Number: TUSB9261DEMO

    出错的传输抓包如下:

    TUSB9261DEMO会在某次的GET Device Decriptor建立传输的状态阶段回复主机STALL,此STALL会导致主机复位USB总线,导致测试失败;

    请问TUSB9261DEMO会在什么情况下回复STALL?

  • TUSB9261DEMO: USB30CV执行Chapter9的150次Renumeration发现TUSB9261应答STALL

    Part Number: TUSB9261DEMO

          出错的传输抓包如下:

    TUSB9261DEMO会在某次的GET Device Decriptor建立传输的状态阶段回复主机STALL,此STALL会导致主机复位USB总线,导致测试失败;

    请问TUSB9261DEMO会在什么情况下回复STALL?

  • TUSB9261DEMO: USB30CV执行Chapter9的150次Renumeration发现TUSB9261应答STALL

    Part Number: TUSB9261DEMO
    Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

          出错的传输抓包如下:

    TUSB9261DEMO会在某次的GET Device Decriptor建立传输的状态阶段回复主机STALL,此STALL会导致主机复位USB总线,导致测试失败;

    请问TUSB9261DEMO会在什么情况下回复STALL?

  • TUSB9261: TX耦合电容位置及PCB走线阻抗匹配

    Part Number: TUSB9261

    TX的耦合电容放在PCB哪个位置比较合适,TX和RX两对差分线的阻抗匹配多少欧姆合适

  • SPI和USB转接的IC

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

    你好:

    请问一下,TI 是否有做 SPI和USB转接的IC

    SPI转USB的芯片,USB速率能达到5MB左右。能作为usb device的总线芯片,能利用linux usb gadget实现我们需要的usb协议,例如rndis,cdc等 。

    客户之前选用的是沁恒微的CH347T,但是ch347不能满足客户的需求,需要重新选择芯片。ch347的usb协议是固定的,不能修改,无法实现网络共享功能

    CH347DS1 (1)…

  • TUSB9261: 您好,我想请问以下固件开发、生产产品相关版权问题

    Part Number: TUSB9261

    您好,我们目前打算利用贵公司这款产品的开源代码进行二次开发, 实现一些我们预期的功能然后编译成固件。

    之后我们将采购该芯片,利用该芯片制作硬盘盒并最终烧录我们自己编译好的固件从而生产自己特色的产品并出售。

    请问相关流程会涉及知识产权或版权相关问题吗?期待您的回复。

    谢谢您!

  • TUSB9261DEMO: 请问将USB-B接口改成USB-A或者USB-C接口是可行的吗?

    Part Number: TUSB9261DEMO
    Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

    尊敬的TI工程师您好,

    我是一个初学者,正在试图开发TUSB9261 DEMO。

    当前TUSB9261 DEMO的USB总线接口为USB-B接口,

    请问将其改成USB-A或者USB-C接口来进行总线供电和数据传输是可行的吗?

    期待您的回复。

  • TUSB9261DEMO: TUSB9261 DEMO

    Part Number: TUSB9261DEMO
    Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

    TUSB9261是arm cortex-m3处理器,做aes加解密速度太慢了。

    我是否可以外接一个硬件加解密引擎,来提升性能?我应该用什么接口来连接加解密引擎和tusb9261?spi gpio uart?

    我没有外接硬件加密引擎的经验,求求指导!

  • TUSB9261: 申请技术支持,将其开发为有SATA接口的硬盘桥接器。

    Part Number: TUSB9261

    您好!我知道贵公司的demo开发板已经是有SATA接口的硬盘桥接器。但是开发板对我来说面积过于大,我只需要保留数据传输功能和固件烧录功能,请问可以设计出一款由demo开发板精简后的硬盘桥接器吗?

  • TUSB9261: 硬盘盒及demo相关问题

    Part Number: TUSB9261

    目前市面上只找得到贵公司的TUBS9261 demo 开发板这一款TUSB9261芯片的应用。请问现在有基于TUSB9261芯片的硬盘盒或移动硬盘等成品吗?

  • TUSB9261: 如何提升性能

    Part Number: TUSB9261

    您好,我目前申请到了TUSB9261的源码和Demo开发板,目前也能够根据自己的需求进行固件的二次开发。但是开发过程中发现由于TUSB9261生产时间过于久远,导致其CPU( ARM® Cortex®M3 )性能过差,无法满足进一步的开发需求。
    请问有什么办法能够解决这个问题吗?
    请问贵公司有没有TUSB9261的迭代芯片?亦或者请问能不能与贵公司合作开发一个性能更好更能适应当下应用要求的USB-SATA的bridge呢?

  • TUSB9261: 固件是否支持linux系统?

    Part Number: TUSB9261

    连接WINDOWS系统能识别到硬盘,LINUX系统识别不到

  • TUSB9261: TUSB9261烧录EEPROM后设备管理器里面不停的刷新

    Part Number: TUSB9261

    FLASH BURNER能正常连接板子,在没烧录EEPROM前设备管理器和FLASH BURNER都正常显示设备,烧录程序后FLASH BURNER和设备管理器里面就不停地刷新的,一下能识别到设备,一下不能识别到

  • TUSB9261: TUSB9261

    Part Number: TUSB9261

    TUSB9261的spi flash需要单独烧录.bin文件吗

  • TUSB9261: DEMO板上电后SATA_EN这个信号默认是高还是低?

    Part Number: TUSB9261
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2560,

    DEMO板上电后SATA_EN这个信号默认是高还是低?

  • TUSB9261: TUSB9261 和TUSB8020B 设计使用问题咨询

    Part Number: TUSB9261
    Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B,

    USB TO SATA 设计 :数据从TYPE C接口进出 ,后连接2 port USB HUB (TUSB8020B),再通过桥接器(TUSB9261),通讯连接SATA盘,问题咨询,在TUSB8020B与TUSB9261 芯片通讯间,应该是TUSB8020B TX输出差分对连接 TUSB9261 RX输入差分对,TUSB8020B  RX输入差分对连接 TUSB9261 TX输出差分对…

  • TUSB9261: 电脑识别不到TUSB9261

    Part Number: TUSB9261
    Other Parts Discussed in Thread: TPS650061

    TUSB9261 电脑无法识别 ,指示灯状态为:D6,长灭,其他指示灯长亮

  • TUSB9261: SATATXP和SATATXM到SATA座两个信号是不是接反了

    Part Number: TUSB9261

    SATATXP和SATATXM到SATA座两个信号是不是接反了?

  • TUSB9261: 固件代码开发

    Part Number: TUSB9261

    想对固件代码做二次开发,有什么开发环境和工具能用,我看那个ccs里面没有tusb9261这个硬件的选项啊。我要准备什么东西才能用ccs?

  • TUSB9261: TUSB9261数据传输

    Part Number: TUSB9261
    Other Parts Discussed in Thread: TUSB9260

    有人读过TUSB9216固件的源码吗?

    TUSB9261如何实现从sata转到USB的。数据是从datapath RAM中直通的吗?

    如果我想要对传输的数据进行加密,有可能实现吗?

  • TUSB9261: 我能不能申请到TUSB9261固件的源码

    Part Number: TUSB9261

    好像要TUSB9261固件的源码啊,hex和bin看不懂捏。

  • TUSB9261: Is there a hard disk case that uses TUSB9261?

    Part Number: TUSB9261

    I would like to know a HHD case that uses TUSB9261 as a bridge chip.

    It's better to have a ready product.

  • TUSB9261: Please shareTUSB9261DEMO orcad

    Part Number: TUSB9261

    Please shareTUSB9261DEMO orcad

  • TUSB9261: 可以正常烧录 ,无法识别硬盘

    Part Number: TUSB9261

    目前 

    TUSB9261  可成功少些固件,单是无法识别硬盘。 使用单5V供电,硬盘链接的是MSATA 。
1 2 3 4