请问TI有没有将12G SDI、DVI、HDMI3种接口转MIPI-CSI的方案?还有HDMI扩展,1进同步2出的?有的话请告知芯片型号或链接,谢谢!
请问TI有没有将12G SDI、DVI、HDMI3种接口转MIPI-CSI的方案?还有HDMI扩展,1进同步2出的?有的话请告知芯片型号或链接,谢谢!
配置时按照数据手册,使用的是I2C模式,I2C程序用在别的芯片上好使,但按照手册对TFP410配置时,始终配置不良,求指导,是硬件哪里配置有问题吗?
sda,scl都有5k上拉,上电后复位RST管脚,供电都是3.3V
如题,正在做LVDS转DVI的方案,使用到DS90CF384AQ+TFP410方案,
有以下疑惑,
按照datasheet,其中RxOUT24管脚为HS信号,RxOUT25为VS信号,RxOUT26为data EN信号?
这几个信号是否可以与tfp410对应信号直连,RxOUT26为data EN信号是否对应TFP410中DE(第2pin)信号?
能否提供相应参考设计?
谢谢。
邮箱:zhulang1986@126.c…
手册上显示最大支持1080p and WUXGA at 60Hz,我目前的应用中需要1920x1280,30fps,那这个芯片支持这样的输出吗?
我使用TFP410将视频数据进行TDMS 编码输出到HDMI显示器显示,TFP设置为24位上升沿单像素模式,芯片的TDMS差分时钟输出有问题一直为低电平,用示波器测过,一直为低电平,其他的TDMS三个数据通道用示波器测过有波形,那么这是芯片坏了,还是有什么地方没设置好呢?连接到显示器一直为黑屏?
信号输入无误,经过输出到VGA显示正常?
原理图如下:
我想请教一下TFP410如何连接到FPGA上,有什么注意事项
这个分辨率比较小,不知道tfp410是否支持
芯片供电没问题,都是3.3V。我把RST脚拉高,让芯片工作在I2C模式下,然后我向芯片写命令,返回的ack并不是0,这个I2C程序在其他芯片上工作正常,我觉得应该也不是程序的问题,想问下是哪里还没配置好吗,谢谢!
TFP410进行视频转DVI输出,输出要求的格式是1280X1024,60P,前级是FPGA输出,将一个1024X768,60P的视频叠加而成,按照标准FPGA模拟一个1688X1066(1280X1024个有效像素)个像素,时钟为108M输出正常,由于要求输入和输出的视频60P并不是真正的60Hz(约差0.00000001秒左右),存在时间差,后级视频速度快一点,因此需要将视频像素进行调整,每隔几帧之后就需要将输出的1280X1024的视频补上一行或者几个像素…