This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-RM46XDRV8301KIT:更改观察窗口中的变量值

Guru**** 2124380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/854835/ccs-tidm-rm46xdrv8301kit-changing-the-value-of-a-variable-in-watch-window

器件型号:TIDM-RM46XDRV8301KIT

工具/软件:Code Composer Studio

嘿、我需要 定义一个变量 Vref。 然后 、当电机运行时、我需要更改其在观察窗口中的值。 每当我更改该值时、电机控制应该对此做出响应。 我该怎么做?

我定义了变量、它出现在 观察窗口中。 但是、当我更改其值时、电机控制没有响应。 我想我的程序没有响应观察窗口中变量的值。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在更改值时暂停目标、然后再次运行、电机是否响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Miro、  

    通过我的方法来解决它。 我没有将变量放置为_IQ (Vref)。 D:(初学者的挑战)!!

    无论如何、感谢您的回复