This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:LAUNCHTXL-F2.8069万:无法从Code Composer v6中重建和重新加载演示

Guru**** 2204250 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634562/ccs-tms320f28069m-launchxl-f28069-cannot-rebuild-and-reload-demo-from-code-composer-v6

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARELAUNCXL-F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试重新加载用于LAUNCHXL-F2.8069万的演示温度应用程序。

当我尝试在Code Composer中生成文件时,收到以下错误信息。

 

****配置的纯净构建调试项目Example_2806xLaunchPad ****

 

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake”-k clean

DEL /F“示例_2806xLaunchPad.out”

del /F "Example_F2806xLaunchPadDemo.d""F2806X_ADC.d""F2806X_CpuTimers.d""F2806X_DefaultIsr.d""F2806X_GlobalableVariDefs.d""F2806X_PIECTRL.d""F2806X_PieVect.d""F2806x.

del /F "example_F2806xLaunchPadDemoe.obj""F2806X_ADC.obj""F2806X_CodeStartBranch.obj""F2806x_CpuTimers.obj""F2806x_DefaultIsr.ob""F2806x_VariableGlobals.obj""F2806x_PIECT.OBJ""F280x_Delf_F.

DEL /F "F2806X_CodeStartBranch.d""F2806X_usDelay.d"

找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\example_2806xLaunchPad.out</s>2806

找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\example_F2806xLaunchPadDemo.d</s>2806

找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\example_F2806xLaunchPadDemo.obj</s>2806

找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\F2806x_CodeStartBranch.d</s>2806

'完成清洁'

''

 

****构建已完成****

发生生成生成文件错误。

目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。

构建已停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请参阅以下线程以解决您的问题:
    e2e.ti.com/.../54.3009万
    e2e.ti.com/.../200.8927万

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在“Properties (属性)”窗口中取消选中XDAIS。 已删除XDAIS错误,但项目扩展时出现新错误。

    它是:

    C28xx:GEL:加载文件时遇到问题:C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\example_2806xLaunchPad.out无法2806无法打开文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制台输出中有哪些构建错误? 在这里您可以找到正在发生的事情的详细信息。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制台中的生成错误如下所示:

    '生成目标:Example_2806xLaunchPad.out '
    '调用:C2000连接器'
    c:/ti/Ccssv6/tools/compiler/ti-CGT-2000_2000_lts/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 15.122000 15.12 -v28 -ml -mt --cla_support=clas0 --v140_support=vcu0 --lib_support=fpu32=fpu32 -define="def="def="fit_flash -flash_lx_/subrk_/subrk/cret_-f-f-f-f-/subrk/cret_-f-f--f-f-/fit_/subrk/f6"dip-cru_f-f-f-f-dip/cru_-f-dip_-f-f-dip_-f-f-f-/crk/f-dip_--fit_-----fit_-dip---f6k/crk/f-f----f---dip-fit_-f-/crk/f-f-dip-f-dip_-/crk/f-f- 15.12 15.12 xml_link_info="example_2806xSci_Echoback_linkInfo.xml"--entry_point=code_start --rom_model -o "example_2806xDelpad.out"-lrts2800_fpu32_fpu32_fpast_sup补 全.lib -lrts2800_fjx_f280x_fx_fect/f280x_fjbx_fjbx_fjbx_fjbx_fs.fjbx_fs.fjbx_fs.

    >>编译失败
    Makefile:155:目标'Example_2806xLaunchPad.out的配方失败
    警告:正在创建不带节规范的输出节".CIO"
    警告:创建默认大小为0x400的".esysmem"部分;使用-heap
    用于更改默认大小的选项
    "C:/ti/controlSUITE/device_support/f2806x/v140/F2806x_common/cmd/F28069.cmd",2806,第2.8069万第141行:错误:
    程序将不适合可用内存。使用运行放置
    对“.ebss”节大小0x225页1的对齐/阻止失败。 可用
    内存范围:
    RAML2 大小:0x400 未使用:0x0 最大孔数:0x0
    .ebss :> RAML2, 页面= 1.
    警告:指定的入口点符号不是"_c_int00":"code_start"
    错误:链接时遇到错误;“Example_2806xLaunchPad.out”不是
    已构建
    gmake:***[Example_2806xLaunchPad.Out ]错误1
    gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

    ****构建已完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您遇到链接程序错误。 您需要将.ebss分配给链接程序命令文件中较大的内存部分。

    processors.wiki.ti.com/.../C28x_Compiler_-_Understanding_Linking
    processors.wiki.ti.com/.../Linker_Command_File_Primer

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题更根本的原因是链接器错误。

    我没有修改演示文件,但直接从最新版本的controlSUITE导入了该文件,因此该文件不会生成。

    我尝试从.zip脱机安装程序和联机安装程序卸载并重新安装controlSUITE。

    我还注意到controlSUITE中的文件存在问题,它不能从资源管理器中的位置加载,如下所示。

    CCSv6导入窗口也无法在此处找到它。

    我必须转到controlSUITE目录,然后在F 2.8066万 m 的演示文件下找到它,如下所示:

    这些是我导入的文件,导致生成错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此造成的不便,我深表歉意。 您不应该看到此类问题。

    导入时遇到问题,因为选中了"将项目复制到工作区"。 如果未选中该选项,则只会出现链接程序问题。 所有示例都应遵循这一理念。

    此外,我们最新的软件包C2000Ware中还提供了此示例的最新版本。 位于\device_support\f2806x\examples\c28\launchxl 2.8069万 m。 此版本已修复。 我强烈建议从controlSUITE迁移到C2000Ware。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了c2000ware,但在资源管理器CC2000ware中看不到c2000ware GUI出现在6.2 中。0

    1) 安装过程中是否有另一个步骤来使c200ware GUI 显示在CCS中?

    2)我还尝试了 http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FC2000Ware%2FEnglishbut上的在线资源管理器 。我找不到文件\DEVICE_support\f2806x\examples\c28\launchxl.28- 2.8069万 m。 这些文件只能通过资源管理器浏览找到,还是只能通过直接转到硬盘上的目录才能找到?


    下面是安装的c200ware的版本,以及安装后“我的资源探索6.2 中的资源”的视图。几次重新启动并重新启动CCS之后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要在CCS中查看GUI,您需要CCS 7.0 v或更新版本。 您可能会看到另有说明的文档,但这是一个错误,正在修复。

    安装的C2000Ware软件包中提供了所有信息。 GUI可帮助导航或参考文件,而无需下载软件包。
    在默认安装中,示例位于:
    C:2.8069万 m

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware是否有C2000数字电源助推器包的代码示例?

    如果是,文件位于何处? 其中一个文件称为Buck-VMC_F2.8069万M?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    C2000Ware中没有此功能。 在我们继续过渡过程时,您现在必须参考controlSUITE (正在开发套件)。

    谢谢。

    此致
    Chris