主题中讨论的其他部件:controlSUITE, C2000WARE, LAUNCXL-F2.8069万M
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试重新加载用于LAUNCHXL-F2.8069万的演示温度应用程序。
当我尝试在Code Composer中生成文件时,收到以下错误信息。
****配置的纯净构建调试项目Example_2806xLaunchPad ****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake”-k clean
DEL /F“示例_2806xLaunchPad.out”
del /F "Example_F2806xLaunchPadDemo.d""F2806X_ADC.d""F2806X_CpuTimers.d""F2806X_DefaultIsr.d""F2806X_GlobalableVariDefs.d""F2806X_PIECTRL.d""F2806X_PieVect.d""F2806x.
del /F "example_F2806xLaunchPadDemoe.obj""F2806X_ADC.obj""F2806X_CodeStartBranch.obj""F2806x_CpuTimers.obj""F2806x_DefaultIsr.ob""F2806x_VariableGlobals.obj""F2806x_PIECT.OBJ""F280x_Delf_F.
DEL /F "F2806X_CodeStartBranch.d""F2806X_usDelay.d"
找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\example_2806xLaunchPad.out</s>2806
找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\example_F2806xLaunchPadDemo.d</s>2806
找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\example_F2806xLaunchPadDemo.obj</s>2806
找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\F2806x_CodeStartBranch.d</s>2806
'完成清洁'
''
****构建已完成****
发生生成生成文件错误。
目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止..