工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试重新加载用于LAUNCHXL-F2.8069万的演示温度应用程序。
当我尝试在Code Composer中生成文件时,收到以下错误信息。
****配置的纯净构建调试项目Example_2806xLaunchPad ****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake”-k clean
DEL /F“示例_2806xLaunchPad.out”
del /F "Example_F2806xLaunchPadDemo.d""F2806X_ADC.d""F2806X_CpuTimers.d""F2806X_DefaultIsr.d""F2806X_GlobalableVariDefs.d""F2806X_PIECTRL.d""F2806X_PieVect.d""F2806x.
del /F "example_F2806xLaunchPadDemoe.obj""F2806X_ADC.obj""F2806X_CodeStartBranch.obj""F2806x_CpuTimers.obj""F2806x_DefaultIsr.ob""F2806x_VariableGlobals.obj""F2806x_PIECT.OBJ""F280x_Delf_F.
DEL /F "F2806X_CodeStartBranch.d""F2806X_usDelay.d"
找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\example_2806xLaunchPad.out</s>2806
找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\example_F2806xLaunchPadDemo.d</s>2806
找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\example_F2806xLaunchPadDemo.obj</s>2806
找不到C:\JOHNT\workspace_v6_2\example_2806xLaunchPad\Debug\F2806x_CodeStartBranch.d</s>2806
'完成清洁'
''
****构建已完成****
发生生成生成文件错误。
目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止..
我认为问题更根本的原因是链接器错误。
我没有修改演示文件,但直接从最新版本的controlSUITE导入了该文件,因此该文件不会生成。
我尝试从.zip脱机安装程序和联机安装程序卸载并重新安装controlSUITE。
我还注意到controlSUITE中的文件存在问题,它不能从资源管理器中的位置加载,如下所示。
CCSv6导入窗口也无法在此处找到它。
我必须转到controlSUITE目录,然后在F 2.8066万 m 的演示文件下找到它,如下所示:
这些是我导入的文件,导致生成错误。
我安装了c2000ware,但在资源管理器CC2000ware中看不到c2000ware GUI出现在6.2 中。0
1) 安装过程中是否有另一个步骤来使c200ware GUI 显示在CCS中?
2)我还尝试了 http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FC2000Ware%2FEnglishbut上的在线资源管理器 。我找不到文件\DEVICE_support\f2806x\examples\c28\launchxl.28- 2.8069万 m。 这些文件只能通过资源管理器浏览找到,还是只能通过直接转到硬盘上的目录才能找到?
下面是安装的c200ware的版本,以及安装后“我的资源探索6.2 中的资源”的视图。几次重新启动并重新启动CCS之后。