This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:将 MotorWare Labs 导入 CCS 并进行调试。

Guru**** 2221330 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/740624/ccs-tms320f28069-import-motorware-labs-in-ccs-and-debug-them

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

我对在 CCS 中导入 Motorware Labs 有疑问。

当我在 CCS 中导入这些示例项目时、在我构建和调试代码之前、应该在观察窗口(表达式)中操作哪种变量。

这些变量是否位于 User.h 文件中?

您会想到、帮助我做些什么?

祝你一切顺利

Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看 instaSPIN 实验室指南、该指南可在 motorWare 的文件夹(\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs)中找到。 本指南介绍了如何使用 proj_labxx.js 将变量添加到每个实验项目的"Watch"窗口中。