This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何实现信号的延时时间?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668675/ccs-tms320f28379d-how-to-implement-time-delay-for-a-signal

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 TMS320F28379D。 基本上、我在 MATLAB/Simulink 中实现了一种算法、在 该算法中、我在仿真模型中使用了传输延迟块。 我正在尝试实现相同的算法、在该算法中、我可以为信号提供延时时间、而不是传输延迟块。 因此、我想知道我是否可以在 Code Composer Studio 中实现相同的算法、其中它与传输延迟块的工作方式相同。

请告诉我。

此致

Rachana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachana、

    您能给我们一个关于 TDB 在 MATLAB 中引入的时间延迟(恒定/可变)是什么的想法吗?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachana、

    您对 Gautam 问题的回答将帮助我们更好地了解您所寻求的延迟功能。

    我在下面提供了 C2000Ware 中为 F2837xD 开发的功能、这些功能会延迟指定的微秒数或周期计数、以防有所帮助。

    对于位域代码(固定微秒延迟):在 F2837xD_Examples.h 中定义的宏 delay_US (A)(位于 C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\device_support\f2837xd\common\include)

    对于 Driverlib 代码(固定周期计数延迟):在 sysctl.h 中定义的 SYSCTL_DELAY (uint32_t COUNT)(可在 C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\driverlib\f2837xd\driverlib 中找到)

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    感谢您花时间回复我。

    我在 Simulink 模型中使用多个 TDB 块、我给出的时间延迟为(1/240;1/720;1/1200;1/1680;1/2160; 这些 TDB 块的1/2640。

    如果您能够在 Code Composer Studio 中给出有关如何执行相同操作的想法、这将会非常有帮助。

    此致

    Rachana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rachana Dasari">我在 Simulink 模型中使用多个 TDB 块、但我给出的时间延迟为(1/240;1/720;1/1200;1/1680;1/2160; 这些 TDB 块的数据速率为1/2640。[/引用]

    对于 简单的延迟、您可以参阅 Lizzie 在上面提到的内容。 您是否在寻找与该链接中提到的内容类似的内容?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachana、

    Gautam 或我的建议对回答您的问题是否有帮助? 如果是、您能否用"此问题已解决"按钮标记有用的回复? 如果没有、您能否提供有关延迟的开发更新? 谢谢。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我正在尝试根据  您的回复、找到一个有关如何在 Code Composer Studio 中实现 TDB 块的示例  

    (F2837xD_Examples.h (位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_03_00\device_support\f2837xd\con\include)

    但我无法弄清楚如何在 Code Composer Studio 中实现传输延迟。 您能不能给我更多关于如何实施的信息。

    此致

    Rachana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachana、

    您可以使用指定的微秒数来调用 delay_US 宏来进行延迟。
    例如:
    DELAY_US (100);//延迟100微秒

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我无法找出问题。 我认为最好能截屏我的 Simulink 模型并要求您提供示例代码。 我已附加 Simulink 文件,输入信号被视为 y=170*cos(u)-10 *sin (u)-14*cos(3*u)-40 *sin (3*u)+1.8*cos(5*u);对于传输延迟块,我将提供1/120的延迟;1/360;1/600,初始大小为1024。

    请帮我了解如何在 Code Composer Studio 中实现相同功能。 如果可能、您可以提供一个示例吗? 请查看随附的文件、并告诉我您是否需要任何信息!

    谢谢、此致

    Rachana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachana、

    除了使用 DELAY_US 宏的方法之外、很遗憾、我不知道其他用于此的示例代码。 一个建议是查看 MathWorks 为此模型生成的代码、看看您是否可以将其移植到 CCS 工程。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachana、

    Elizabeth 说得不错- MathWorks Embedded Coder 将为您的 Simulink 模型生成所需的 C 代码、包括传输延迟、您可以获取该 C 代码并将其导入到您的 CCS 项目中。  

    我们还提供了一些特定于 C2000的特殊支持->您可以在以下位置了解相关信息: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian 和 Elizabeth、

    感谢您耐心地回复我。

    正如您所说、我尝试从 Simulink 生成代码、并将代码导入到 Code Composer Studio 中。 但它会弹出一些错误、我认为从 Simulink 生成的代码不合适。

    我正在附加从 Simulink 生成的代码。 请看一下、让我知道这是不是我的算法适用的代码。

    /*
    2 * simple.c
    3 *
    4 *学术许可-用于教学、学术研究和会议
    5 *仅在授予学位机构的课程要求。 不适用于
    6 *政府、商业或其他组织用途。
    7 *
    8 *为"简单"模型生成代码。
    9 *
    10 *型号版本:1.1
    11 * Simulink Coder 版本:8.12 (R2017a) 2017年2月16日
    12 * C 源代码生成时间:2018年4月02日星期一13:25:52
    13 *
    14 *目标选择:grt.tlc
    15 *注意:grt 包括用于原型设计的额外基础设施和仪器
    16 *嵌入式硬件选择:英特尔->x86-64 (Windows64)
    17 *代码生成目标:未指定
    18 *验证结果:未运行
    19 */
    20.
    21 #include "simple.h"
    22 #include "simple_prive.h"
    23
    24 /*阻止信号(自动存储)*/
    25 B_simple_T simple_B;
    26
    27 //块状态(自动存储)*/
    28 DW_SIMPLE_T SIMPLE_DW;
    29.
    30 /*外部输出(由带自动存储的信号馈送的根输出端口)*/
    31 ExtY_simple_T simple_Y;
    32
    33 /*实时模型*/
    34 RT_MODEL SIMPLE_T SIMPLE_M_;
    35 RT_MODE_SIMPLE_T *常量 simple_M =&simple_M_;
    36.
    37 /*
    38 *延时内插例程
    39 *
    40 *使用以下公式执行线性插值:
    41 *
    42 *(t2- tMinusDelay)(tMinusDelay - t1)
    43 * u (t)=--- * U1 +--- * U2
    44 *(T2 - T1)(T2 - T1)
    45 */
    46 REAL_T RT_TDelayInterpolate (
    47 Real_T tMinusDelay、/* tMinusDelay = currentSimTime - Delay *
    48 REAL_T tStart、
    49 Real_T * tBuf、
    50 Real_T *μ Buf、
    51 int_T bufSz、
    52 int_T * lastIdx、
    53 int_T olddestIdx、
    54 int_T newIdx、
    55 REAL_T initOutput、
    56布尔值_T 离散、
    57布尔值_T minorStepAndTastMajorOutput)
    58{
    59 INT_T I;
    60 Real_T 弹出、T1、T2、U1、U2;
    61.
    62 /*
    63 *如果缓冲区中只有一个数据点、则该数据点必须是
    64 * t= 0和 tMinusDelay > t0时、它会询问未知的内容。 最好的
    65 *假设初始输出也是如此
    66 */
    67 if ((newIdx =0)&&(olddestIdx =0)&&(tMinusDelay > tStart)
    68返回 initOutput;
    69
    70 /*
    71 *如果 tMinusDelay 小于零、则应输出初始值
    72 */
    73 IF (tMinusDelay <= tStart)
    74返回 initOutput;
    75
    76 /*对于固定缓冲器外推:
    77 *如果 tMinusDelay 小于 oldestIdx 的时间、则为离散输出
    78 * tailptr 值、否则使用 tailptr 和 tailptr +1值进行推断
    79 *它也适用于固定缓冲器。 注意:传输延迟块也可能发生同样的情况、其中
    80 *使用 tStart 和 t[tail]、而不是使用 t[tail]和 t[tail+1]。
    81 *见下文
    82 */
    83 if ((tMinusDelay <= tBuf[oldestIdx]){
    84 if (分立式){
    85返回(uBuf[olddestIdx]);
    86}否则{
    87 int_T tempIdx= olddestIdx + 1;
    88 IF (olddestIdx =bufSz-1)
    89 tempIdx = 0;
    90 t1= tBuf[olddestIdx];
    91 t2= tBuf[tempIdx];
    92 U1= uBuf[olddestIdx];
    93 U2= uBuf[tempIdx];
    94 if (T2 == T1){
    95 if (tMinusDelay >= T2){
    96次执行= U2;
    97}否则{
    98弹出= U1;
    99}
    100}否则{
    101 REAL_T F1 =(t2-tMinusDelay)/(t2-T1);
    102 REAL_T f2 = 1.0 - f1;
    103.
    104/*
    105 *使用 Lagrange 的内插公式。 T1、T2的精确输出。
    106 */
    107执行=f1*U1 +f2*U2;
    108}
    109.
    110回款;
    111}
    112}
    113
    114/*
    115 *当块没有直接馈通时、我们使用的表
    116 *值、用于在表末尾外推较短的延迟
    117 *小于0 (小于步长)。 这不完全准确。 。
    118 *对于给定的时间 t、事件链如下所示。主要输出-查看
    表中为119 *。 更新-向表添加条目。 现在、如果我们调用的输出为
    120 *再说一次、表中有一个新条目。 对于非常短的延迟、
    121 *这意味着我们将有一个与之前呼叫不同的答案
    122 *同时 t 连接到输出 fcn。以下代码可防止这种情况
    123 *不会发生。
    124 */
    125 IF (minorStepAndtLastMajorOutput){
    126 /*假设新条目尚未添加到表*/中
    127 if (newIdx!= 0){
    128 if (* lastIdx == newIdx){
    129 (* lastIdx)--;
    130}
    131.
    132 newIdx--;
    133}否则{
    134如果(* lastIdx = newIdx){
    135 * lastIdx = bufSz-1;
    136}
    137.
    138 newIdx = bufSz - 1;
    139}
    140}
    141.
    142 i =* lastIdx;
    143 if (tBuf[i]< tMinusDelay){
    144 /*从最后一个索引开始展望*/
    145 while (tBuf[i]< tMinusDelay){
    146 /*如果延迟小于步长、则可能会发生-推断*/
    147 if (i =newIdx)
    148次休息;
    149 i =( i <(bufSz-1))? (i+1):0;/*通过缓冲区移动*/
    150}
    151}否则{
    152 /*
    153 *从可能在时发生的最后一个索引开始向后看
    154 *延迟时间增加。
    155 */
    156 while (tBuf[i]>= tMinusDelay){
    157/*
    158 *由于函数顶部的进入条件、我们
    159 *永远不会结束
    160 */
    161 i =(i > 0)? I-1:(bufSz-1);/*移动到缓冲区*/
    162}
    163.
    164 i =( i <(bufSz-1))? (i+1):0;
    165}
    166.
    167 * lastIdx = i;
    168 if (分立式){
    169/*
    170 * tempEps = 128 * eps;
    171 * localEps = max (tempEps、tempEps*fabs (tBuf[i]))/2;
    172 */
    173 double tempEps =(DBL_Epsilon)* 128.0;
    174 double localEps = tempEps * fabs (tBuf[i]);
    175 if (tempEps > localEps){
    176 localEps = tempEps;
    177}
    178.
    179 localEps = localEps/2.0;
    180 if (tMinusDelay >=(tBuf[i]- localEps)){
    181弹出= uBuf[i];
    182}否则{
    183如果(I =0){
    184支付= uBuf[bufSz-1];
    185}否则{
    186次执行= uBuf[I-1];
    187}
    188}
    189}否则{
    190 if (i =0){
    191 t1 = tBuf[bufSz-1];
    192 U1 = uBuf[bufSz-1];
    193}否则{
    194 T1 = tBuf[I-1];
    195 U1 = uBuf[I-1];
    196}
    197
    198 t2 = tBuf[i];
    199 U2 = uBuf[i];
    200 IF (T2 == T1){
    201 IF (tMinusDelay >= T2){
    202支付= U2;
    203}否则{
    204支付= U1;
    205}
    206}否则{
    207 REAL_T F1 =(t2-tMinusDelay)/(t2-T1);
    208 REAL_T f2 = 1.0 - f1;
    209.
    210/*
    211 *使用 Lagrange 的内插公式。 T1、T2的精确输出。
    212 */
    213弹出= f1*U1 + f2*U2;
    214}
    215}
    216
    217个退货(支付);
    218}
    219.
    220 /*型号步进函数*/
    221 void simple_step (void)
    222{
    223 /*本地块 I/O 变量*/
    224 REAL_T RTB_sum1;
    225 REAL_T RTB_Sum2;
    226 REAL_T RTB_TransportDelay2;
    227 REAL_T RTB_TransportDelay1;
    228 REAL_T RTB_TransportDelay;
    229 REAL_T RTB_Gain9;
    230
    231/*传输延迟:' /运输 Delay2'*
    232{
    233 REAL_T **uBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay2_PWORK/TubbuerPts[0];
    234 REAL_T **tBuffer =(REAL_T**)&simple_Dw.TransportDelay2_PWORK/TbufferPts[1];
    235 Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    236 REAL_T tMinusDelay = simTime -(simple_P.TransportDelay2_delay);
    237 RTB_TransportDelay2 = RT_TDelayInterpolate (
    238 tMinusDelay、
    239 0.0、
    240 * tBuffer,
    241 *缓冲区,
    242 simple_dw.TransportDelay2_IWORK.CircularBufSize、
    243&simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Last、
    244 simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail、
    245 simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head、
    246 simple_P.TransportDelay2_InitOutput、
    247 0、
    248 0);
    249}
    250
    251/*移植延迟:' /运输 Delay1'*/
    252{
    253 REAL_T ** uBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay1_PWORK/TubbufferPts[0];
    254 Real_T **tBuffer =(Real_T**)&simple_Dw.TransportDelay1_PWORK.TbufferPts[1];
    255 REAL_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    256 REAL_T tMinusDelay = simTime -(simple_P.TransportDelay1_delay);
    257 RTB_TransportDelay1 = RT_TDelayInterpolate (
    258个用户、
    2590.0、
    260 * tBuffer,
    261 *缓冲区,
    262 simple_dw.TransportDelay1_IWORK.CircularBufSize、
    263 &simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Last、
    264 simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail、
    265 simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head、
    266 simple_P.TransportDelay1_InitOutput、
    267.0、
    268 0);
    269}
    270
    271/* TransportDelay:' /运输延迟'*/
    272{
    273 REAL_T ** uBuffer =(REAL_T**)&simple_Dw.TransportDelay_PWORK.TubbufferPts[0];
    274 REAL_T **tBuffer =(REAL_T**)&simple_Dw.TransportDelay_PWORK/TbufferPts[1];
    275 Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    276 Real_T tMinusDelay = simTime -(simple_P.TransportDelay_delay);
    277 RTB_TransportDelay = RT_TDelayInterpolate (
    278 tMinusDelay、
    279 0.0、
    280 *tBuffer,
    281 *缓冲区,
    282 simple_dw.TransportDelay_IWORK.CircularBufSize、
    283 &simple_dw.TransportDelay_IWORK.Last、
    284 simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail、
    285 simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head、
    286 simple_P.TransportDelay_InitOutput、
    287 0、
    288 0);
    289}
    290
    291 /*增益:' /Gain9'包含:
    292 *时钟:' /时钟'
    293 */
    294 RTB_Gain9 = simple_P.Gain9_gain * simple_M->Timing.t[0];
    295.
    296 /* MATLAB 函数:' /MATLAB 函数'*/
    297 /* MATLAB 函数'MATLAB 函数':' :1'*/
    298/*' :1:4'*/
    299 simple_B.y =(((170.0 * cos (RTB_Gain9)- 10.0 * sin (RTB_Gain9))- cos (3.0 *
    300 RTB_Gain9)* 14.0)- sin (3.0 * RTB_Gain9)* 40.0)+ cos (5.0 * RTB_Gain9)*
    301 1.8;
    302.
    303 /*总和:' /sum1'*
    304 RTB_sum1 = simple_B.y - RTB_TransportDelay;
    305.
    306 /*总和:' /Sum2'*
    307 RTB_Sum2 = RTB_TransportDelay1 + RTB_Sum1;
    308
    309 /*输出:' /Out1'包含:
    310 *总和:' /摘要5'
    311 */
    312 simple_Y.Out1 = RTB_TransportDelay2 + RTB_Sum2;
    313.
    314 /* Matfile 日志记录*/
    315 RT_UpdateXYLogVars(simple_M->rtwLogInfo,(simple_M->Timing.t));
    316
    317 /* TransportDelay 更新:' /运输 Delay2'*
    318{
    319 REAL_T **uBuffer =(REAL_T**)&simple_Dw.TransportDelay2_PWORK/TubbuerPtrs[0];
    320 REAL_T **tBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay2_PWORK.TbufferPts[1];
    321 Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    322 simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head =
    323 (((simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head <
    324 (simple_dw.TransportDelay2_IWORK.CircularBufSize-1))?
    325 (simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head+1):0);
    326 IF (simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head =
    327 simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail){
    328 simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail =
    329 (((simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail <
    330 (simple_dw.TransportDelay2_IWORK.CircularBufSize-1))?
    331 (simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail+1):0);
    332}
    333.
    334 (* tBuffer)[simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head]= simTime;
    335 (* uBuffer)[simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head]= RTB_Sum2;
    336}
    337.
    338 /* TransportDelay 更新:' /运输 Delay1'*/
    339{
    340 REAL_T **uBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay1_PWORK/TubbufferPts[0];
    341 REAL_T **tBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay1_PWORK/TbufferPts[1];
    342 Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    343 simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head =
    344 (((simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head <
    345 (simple_dw.TransportDelay1_IWORK.CircularBufSize-1))?
    346 (simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head+1):0);
    347 IF (simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head =
    348 simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail){
    349 simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail =
    350 (((simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail <
    351 (simple_dw.TransportDelay1_IWORK.CircularBufSize-1))?
    352 (simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail+1):0);
    353}
    354.
    355 (* tBuffer)[simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head]= simTime;
    356 (* uBuffer)[simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head]= RTB_sum1;
    357}
    358.
    359/* TransportDelay 更新:' /运输延迟'*/
    360{
    361 REAL_T **uBuffer =(REAL_T**)&simple_Dw.TransportDelay_PWORK/TubbuerPts[0];
    362 REAL_T **tBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay_PWORK/TbufferPts[1];
    363 Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    364 simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head =(simple_Dw.TransportDelay_IWORK.Head <
    365 (simple_dw.TransportDelay_IWORK.CircularBufSize-1))?
    366 (simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head+1):0);
    367 IF (simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head =
    368 simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail){
    369 simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail =
    370 (((simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail <
    371 (simple_dw.TransportDelay_IWORK.CircularBufSize-1))?
    372 (simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail+1):0);
    373}
    374.
    375 (* tBuffer)[simple_Dw.TransportDelay_IWORK.Head]= simTime;
    376 (* uBuffer)[simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head]= simple_B.y;
    377}
    378.
    379 /*信号 main 停止模拟*/
    380{/*采样时间:[0、0 ]*/
    381 if ((rtmGetTFinal (simple_M)!=-1)&&
    382!((rtmGetTFinal (simple_M)-simple_M->Timing.t[0])> simple_M->Timing.t[0]
    383 *(DBL_Epsilon)){
    384 rtmSetErrorStatus (simple_M、"Simulation Finished");
    385}
    386}
    387.
    388 /*更新基本速率的绝对时间*/
    389 /*"clockTick0"计算此任务代码的次数
    390 *已执行。 绝对时间是"clockTick0"的乘法
    391 *和"Timing.StepSize0"。 "clockTick0"的大小可确保计时器不会
    392 *在选定的应用程序生命周期内溢出。
    393 *此任务的计时器由两个32位无符号整数组成。
    394 *这两个整数代表低位 Timing.clockTick0和高位
    395 * Timing.clockTickH0。 当低位溢出到0时、高位递增。
    396 */
    397 if (!(++simple_M->Timing.clockTick0)){
    398 ++simple_M->Timing.clockTickH0;
    399}
    400
    401 simple_M->Timing.t[0]= simple_M->Timing.clockTick0 *
    402 simple_M->Timing.StepSize0 + simple_M->Timing.clockTickH0 *
    403 simple_m->Timing.StepSize0 * 4294967296.0;
    404}
    405.
    406 //模型初始化函数*/
    407 void simple_initialize (void)
    408{
    409 /*注册码*/
    410
    411 /*初始化非 finites */
    412 RT_InitInfAndNaN (sizeof (REAL_T));
    413
    414 /*初始化实时模型*/
    415 (void) memset (((void *) simple_M、0、
    416 sizeof (rt_model_simple_T);
    417
    418{
    419 //设置解算器对象*/
    420 rtsiSetSimTimeStepPtr (&simple_M->solverInfo、&simple_M->Timing.simTimeStep);
    421 rtsiSetTPtr (&simple_M->solverInfo、&rtmGetTPtr (simple_M));
    422 rtsiSetStepSizePtr (&simple_M->solverInfo、&simple_M->Timing.StepSize0);
    423 rtsiSetErrorStatusPtr (&simple_M->solverInfo (&rtmGetErrorStatus (simple_M)));
    424 rtsiSetRTModelPtr (&simple_M->solverInfo、simple_M);
    425}
    426
    427 rtsiSetSimTimeStep (&simple_M->solverInfo、main_time_step);
    428 rtsiSetSolverName (&simple_M->solverInfo、"FixedStepDiscrete);
    429 rtmSetTPtr (simple_M、&simple_M->Timing.tArray[0]);
    430 rtmSetTFinal (simple_M、10.0);
    431 simple_M->Timing.StepSize0 = 0.2;
    432
    433 /*数据记录设置*/
    434{
    435静态 RTWLogInfo RT_DataLoggingInfo;
    436 RT_DataLoggingInfo.logingInterval =空;
    437 simple_M->rtwLogInfo =&RT_DataLoggingInfo;
    438}
    439.
    440 //数据记录设置*/
    441{
    442 rtliSetLogXSignalInfo (simple_M->rtwLogInfo,(NULL));
    443 rtliSetLogXSignalPtrs (simple_M->rtwLogInfo (NULL));
    444 rtliSetLogT (simple_M->rtwLogInfo、"TOUT");
    445 rtliSetLogX (simple_M->rtwLogInfo、"");
    446 rtliSetLogXFinal (simple_M->rtwLogInfo、"");
    447 rtliSetLogVarNameModifier (simple_M->rtwLogInfo、"RT_");
    448 rtliSetLogFormat (simple_M->rtwLogInfo,4);
    449 rtliSetLogMaxRows (simple_M->rtwLogInfo、0);
    450 rtliSetLogDecimation (simple_M->rtwLogInfo,1);
    451 rtliSetLogY (simple_M->rtwLogInfo、"");
    452 rtliSetLogYSignalInfo (simple_M->rtwLogInfo (NULL));
    453 rtliSetLogYSignalPts (simple_M->rtwLogInfo (NULL));
    454}
    455
    456 /*块 I/O */
    457 (void) memset (((void *)&simple_B)、0、
    458 sizeof (B_simple_T));
    459.
    460 /*状态(dwork)*/
    461 (void) memset ((void *)&simple_DW、0、
    462 sizeof (DW_SIMPLE_T));
    463)
    464/*外部输出*/
    465 simple_Y.Out1 = 0.0;
    466
    467 /* Matfile 日志记录*/
    468 RT_StartDataLoggingWithStartTime (simple_M->rtwLogInfo、0.0、rtmGetTFinal
    469 (simple_M)、simple_M->Timing.StepSize0 (&rtmGetErrorStatus (simple_M)));
    470
    471 /*开始传输延迟:' /运输 Delay2'*
    472{
    473 REAL_T *缓冲区=&simple_dw.TransportDelay2_RWORK.TuperArea[0];
    474 simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail = 0;
    475 simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head = 0;
    476 simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Last = 0;
    477 simple_dw.TransportDelay2_IWORK.CircularBufSize = 1024;
    478 pbuffer[0]= simple_P.TransportDelay2_InitOutput;
    479pbuffer[1024]= simple_M->Timing.t[0];
    480 simple_dw.TransportDelay2_PWORK.TupbufferPts[0]=(void *)&pbuffer[0];
    481 simple_dw.TransportDelay2_PWORK.TupbufferPtr[1]=(void *)&pbuffer[1024];
    482}
    483
    484 /*开始传输延迟:' /运输 Delay1'*/
    485{
    486 Real_T *pbuffer =&simple_dw.TransportDelay1_RWORK.TupbufferArea[0];
    487 simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail = 0;
    488 simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head = 0;
    489 simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Last = 0;
    490 simple_dw.TransportDelay1_IWORK.CircularBufSize = 1024;
    491 pbuffer[0]= simple_P.TransportDelay1_InitOutput;
    492pbuffer[1024]= simple_M->Timing.t[0];
    493 simple_dw.TransportDelay1_PWORK.TupbufferPts[0]=(void *)&pbuffer[0];
    494 simple_dw.TransportDelay1_PWORK.TupbufferPts[1]=(void *)&pbuffer[1024];
    495}
    496.
    497 /*开始传输延迟:' /运输延迟'*/
    498{
    499 REAL_T *缓冲区=&simple_dw.TransportDelay_RWORK.TuperArea[0];
    500 simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail = 0;
    501 simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head = 0;
    502 simple_dw.TransportDelay_IWORK.Last = 0;
    503 simple_dw.TransportDelay_IWORK.CircularBufSize = 1024;
    504 pbuffer[0]= simple_P.TransportDelay_InitOutput;
    505 pbuffer[1024]= simple_M->Timing.t[0];
    506 simple_dw.TransportDelay_PWORK.TupbufferPts[0]=(void *)&pbuffer[0];
    507 simple_dw.TransportDelay_PWORK/TupbufferPts[1]=(void *)&pbuffer[1024];
    508}
    509}
    510
    511 /*型号终止功能*/
    512 void simple_terminate (void)
    513{
    514 /*(无需终止代码)*/
    515}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Brain 和 Elizabeth、

    感谢您耐心地回复我。
    根据您的建议、我尝试生成 Simulink 形式的代码并将代码导入到 Code Composer Studio、但它弹出了一些错误。 我正在连接 Simulink 生成的代码。

    请看一下、让我知道该代码是否适合我的算法。



    21#include "simple.h"
    22#include "simple_prive.h"
    23
    24/*阻止信号(自动存储)*/
    25B_simple_T simple_B;
    26
    27//块状态(自动存储)*/
    28DW_SIMPLE_T SIMPLE_DW;
    29.
    30/*外部输出(由带自动存储的信号馈送的根输出端口)*/
    31ExtY_simple_T simple_Y;
    32
    33/*实时模型*/
    34RT_MODEL SIMPLE_T SIMPLE_M_;
    35RT_MODE_SIMPLE_T *常量 simple_M =&simple_M_;
    36.
    37/*
    38*延时内插例程
    39*
    40*使用以下公式执行线性插值:
    41*
    42* (T2 - tMinusDelay) (tMinusDelay - t1)
    43* u (t)=--- * U1 +--- * U2
    44* (T2 - T1) (T2 - T1)
    45*/
    46REAL_T RT_TDelayInterpolate (
    47REAL T tMinusDelay、 /* tMinusDelay = currentSimTime - delay */
    48REAL_T tStart、
    49Real_T * tBuf、
    50Real_T *μ Buf、
    51int_T bufSz、
    52int_T * lastIdx、
    53int_T olddestIdx、
    54int_T newIdx、
    55REAL_T initOutput、
    56布尔值_T 离散、
    57布尔值_T minorStepAndTastMajorOutput)
    58{
    59INT_T I;
    60Real_T 弹出、T1、T2、U1、U2;
    61.
    62/*
    63*如果缓冲区中只有一个数据点、则该数据点必须是
    64* t= 0和 tMinusDelay > t0时、它会询问未知的内容。 最好的
    65*假设初始输出也是如此
    66*/
    67if ((newIdx =0)&&(olddestIdx =0)&&(tMinusDelay > tStart)
    68返回 initOutput;
    69
    70/*
    71*如果 tMinusDelay 小于零、则应输出初始值
    72*/
    73IF (tMinusDelay <= tStart)
    74.返回 initOutput;
    75
    76/*对于固定缓冲器外推:
    77*如果 tMinusDelay 小于 oldestIdx 的时间、则为离散输出
    78* tailptr 值、否则使用 tailptr 和 tailptr +1值进行推断
    79*它也适用于固定缓冲器。 注意:传输延迟块也可能发生同样的情况、其中
    80*使用 tStart 和 t[tail]、而不是使用 t[tail]和 t[tail+1]。
    81*见下文
    82*/
    83if ((tMinusDelay <= tBuf[oldestIdx]){
    84if (分立式){
    85.return (uBuf[olddestIdx]);
    86}否则{
    87INT_T tempIdx= olddestIdx + 1;
    88if (olddestIdx =bufSz-1)
    89tempIdx = 0;
    90t1= tBuf[olddestIdx];
    91.t2= tBuf[tempIdx];
    92U1= uBuf[olddestIdx];
    93U2= uBuf[tempIdx];
    94如果(T2 == T1){
    95if (tMinusDelay >= t2){
    96弹出= U2;
    97} 否则{
    98弹出= U1;
    99}
    100} 否则{
    101.REAL_T F1 =(t2-tMinusDelay)/(t2-T1);
    102.REAL_T f2 = 1.0 - f1;
    103.
    104./*
    105.*使用 Lagrange 的内插公式。 T1、T2的精确输出。
    106.*
    107.弹出= f1*U1 + f2*U2;
    108}
    109.
    110退货;
    111}
    112}
    113
    114/*
    115*当块没有直接馈通时、我们使用的表
    116*值、用于在表末尾外推较短的延迟
    117*小于0 (小于步长)。 这不完全准确。 。
    118*对于给定的时间 t、事件链如下所示。主要输出-查看
    表中为119 *。 更新-向表添加条目。 现在、如果我们调用的输出为
    120*再说一次、表中有一个新条目。 对于非常短的延迟、
    121*这意味着我们将有一个与之前呼叫不同的答案
    122*同时 t 连接到输出 fcn。以下代码可防止这种情况
    123*不会发生。
    124*/
    125IF (minorStepAndtLastMajorOutput){
    126./*假设新条目尚未添加到表中*/
    127.if (newIdx!= 0){
    128if (* lastIdx == newIdx){
    129.(*lastIdx)--;
    130}
    131.
    132.newIdx--;
    133}否则{
    134.if (* lastIdx == newIdx){
    135.*lastIdx = bufSz-1;
    136}
    137.
    138.newIdx = bufSz - 1;
    139}
    140}
    141.
    142i =* lastIdx;
    143if (tBuf[i]< tMinusDelay){
    144./*从最后一个索引开始向前看*/
    145.while (tBuf[i]< tMinusDelay){
    146./*如果延迟小于步长、则可能会发生-推断*/
    147.如果(i == newIdx)
    148.中断;
    149.I =( I <(bufSz-1))? (i+1):0;/*通过缓冲区移动*/
    150}
    151}否则{
    152./*
    153.*从可能在时发生的最后一个索引开始向后查看
    154.*延迟时间增加。
    155.*
    156.while (tBuf[i]>= tMinusDelay){
    157./*
    158.*由于函数顶部的进入条件、我们
    159.*永远不会结束
    160*
    161.I =(I > 0)? I-1:(bufSz-1);/*移动到缓冲区*/
    162}
    163.
    164.I =( I <(bufSz-1))? (i+1):0;
    165}
    166.
    167* lastIdx = i;
    168if (分立式){
    169./*
    170* tempEps = 128 * eps;
    171.* localEps = max (tempEps、tempEps*fabs (tBuf[i]))/2;
    172.*
    173.双 tempEps =(DBL_Epsilon)* 128.0;
    174.double localEps = tempEps * fabs (tBuf[i]);
    175.if (tempEps > localEps){
    176.localEps = tempEps;
    177}
    178.
    179.localEps = localEps/2.0;
    180if (tMinusDelay >=(tBuf[i]- localEps)){
    181.弹出= uBuf[i];
    182} 否则{
    183.如果(i = 0){
    184.弹出= uBuf[bufSz-1];
    185} 否则{
    186.弹出= uBuf[I-1];
    187}
    188}
    189}否则{
    190如果(i = 0){
    191.t1 = tBuf[bufSz-1];
    192.U1 = uBuf[bufSz-1];
    193} 否则{
    194.t1 = tBuf[i-1];
    195.U1 = uBuf[I-1];
    196}
    197
    198t2 = tBuf[i];
    199U2 = uBuf[i];
    200如果(T2 == T1){
    201if (tMinusDelay >= t2){
    202.弹出= U2;
    203}否则{
    204.弹出= U1;
    205}
    206}否则{
    207.REAL_T F1 =(t2-tMinusDelay)/(t2-T1);
    208.REAL_T f2 = 1.0 - f1;
    209.
    210/*
    211*使用 Lagrange 的内插公式。 T1、T2的精确输出。
    212*
    213.弹出= f1*U1 + f2*U2;
    214}
    215}
    216
    217个退货(支付);
    218}
    219.
    220/*型号步进函数*/
    221void simple_step (void)
    222{
    223/*本地块 I/O 变量*/
    224REAL_T RTB_sum1;
    225REAL_T RTB_Sum2;
    226REAL_T RTB_TransportDelay2;
    227REAL_T RTB_TransportDelay1;
    228REAL_T RTB_TransportDelay;
    229REAL_T RTB_Gain9;
    230
    231/*传输延迟:' /运输 Delay2'*
    232{
    233REAL_T ** uBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay2_PWORK/TubbuerPts[0];
    2334Real_T ** tBuffer =(Real_T**)&simple_Dw.TransportDelay2_PWORK/TbufferPts[1];
    235Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    236Real_T tMinusDelay = simTime -(simple_P.TransportDelay2_delay);
    237RTB_TransportDelay2 = RT_TDelayInterpolate (
    238tMinusDelay、
    239.0.0、
    240*缓冲区,
    241.*uBuffer,
    242.simple_dw.TransportDelay2_IWORK.CircularBufSize、
    243.simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Last、
    244.simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail、
    245.simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head、
    246.simple_P.TransportDelay2_InitOutput、
    247.0、
    248.0);
    249}
    250
    251/*移植延迟:' /运输 Delay1'*/
    252{
    253.REAL_T ** uBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay1_PWORK/TubbufferPts[0];
    254.Real_T ** tBuffer =(Real_T**)&simple_Dw.TransportDelay1_PWORK/TbufferPts[1];
    255.Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    256Real_T tMinusDelay = simTime -(simple_P.TransportDelay1_delay);
    257.RTB_TransportDelay1 = RT_TDelayInterpolate (
    258.tMinusDelay、
    259.0.0、
    260*缓冲区,
    261.*uBuffer,
    262.simple_dw.TransportDelay1_IWORK.CircularBufSize、
    263.simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Last、(&S)
    264simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail、
    265simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head、
    266simple_P.TransportDelay1_InitOutput、
    2670、
    268.0);
    269}
    270
    271/*TransportDelay:' /运输延迟'*/
    272{
    273.REAL_T ** uBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay_PWORK/TubbufferPts[0];
    274.Real_T ** tBuffer =(Real_T**)&simple_Dw.TransportDelay_PWORK/TbufferPts[1];
    275.Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    276.Real_T tMinusDelay = simTime -(simple_P.TransportDelay_delay);
    277.RTB_TransportDelay = RT_TDelayInterpolate (
    278.tMinusDelay、
    279.0.0、
    280*缓冲区,
    281.*uBuffer,
    282.simple_dw.TransportDelay_IWORK.CircularBufSize、
    283.simple_dw.TransportDelay_IWORK.Last、(&S)
    284.simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail、
    285.simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head、
    286.simple_P.TransportDelay_InitOutput、
    287.0、
    2880);
    289}
    290
    291/*增益:' /Gain9'包含:
    292*时钟:' /时钟'
    293*/
    294RTB_Gain9 = simple_P.Gain9_gain * simple_M->Timing.t[0];
    295.
    296/* MATLAB 函数:' /MATLAB 函数'*/
    297/* MATLAB 函数'MATLAB 函数':' :1'*/
    298/*':1:4'*/
    299simple_B.y =(((170.0 * cos (RTB_Gain9)- 10.0 * sin (RTB_Gain9))- cos (3.0 *
    300RTB_Gain9)* 14.0)- sin (3.0 * RTB_Gain9)* 40.0)+ cos (5.0 * RTB_Gain9)*
    301.1.8;
    302.
    303/*总和:' /sum1'*
    304RTB_sum1 = simple_B.y - RTB_TransportDelay;
    305.
    306/*总和:' /Sum2'*
    307RTB_Sum2 = RTB_TransportDelay1 + RTB_Sum1;
    308
    309/*输出:' /Out1'包含:
    310*总和:' /摘要5'
    311*/
    312simple_Y.Out1 = RTB_TransportDelay2 + RTB_Sum2;
    313.
    314/* Matfile 日志记录*/
    315RT_UpdateXYLogVars(simple_M->rtwLogInfo,(simple_M->Timing.t));
    316
    317/* TransportDelay 更新:' /运输 Delay2'*
    318{
    319.REAL_T ** uBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay2_PWORK/TubbuerPts[0];
    320Real_T ** tBuffer =(Real_T**)&simple_Dw.TransportDelay2_PWORK/TbufferPts[1];
    321.Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    322simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head =
    323.((simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head <
    324.(simple_dw.TransportDelay2_IWORK.CircularBufSize-1))?
    325(simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head+1):0);
    326IF (simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head =
    327simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail){
    328.simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail =
    329.(((simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail <
    330(simple_dw.TransportDelay2_IWORK.CircularBufSize-1))?
    331.(simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail+1):0);
    332}
    333.
    3334(* tBuffer)[simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head]= simTime;
    335.(* uBuffer)[simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head]= RTB_Sum2;
    336}
    337.
    338/* TransportDelay 更新:' /运输 Delay1'*/
    339{
    340REAL_T ** uBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay1_PWORK/TubbufferPts[0];
    341.Real_T ** tBuffer =(Real_T**)&simple_Dw.TransportDelay1_PWORK/TbufferPts[1];
    342Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    343simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head =
    344.(((simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head <
    345(simple_dw.TransportDelay1_IWORK.CircularBufSize-1))?
    346(simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head+1):0);
    347IF (simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head =
    348simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail){
    349)simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail =
    350(((simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail <
    351(simple_dw.TransportDelay1_IWORK.CircularBufSize-1))?
    352.(simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail+1):0);
    353}
    354.
    355.(* tBuffer)[simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head]= simTime;
    356.(* uBuffer)[simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head]= RTB_sum1;
    357}
    358.
    359/*TransportDelay 更新:' /运输延迟'*/
    360{
    361.REAL_T ** uBuffer =(REAL_T**)&simple_dw.TransportDelay_PWORK/TubbufferPts[0];
    362.Real_T ** tBuffer =(Real_T**)&simple_Dw.TransportDelay_PWORK/TbufferPts[1];
    363.Real_T simTime = simple_M->Timing.t[0];
    364.simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head =((simple_Dw.TransportDelay_IWORK.Head <
    365(simple_dw.TransportDelay_IWORK.CircularBufSize-1))?
    366.(simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head+1):0);
    367.IF (simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head =
    368.simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail){
    369.simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail =
    370(((simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail <
    371(simple_dw.TransportDelay_IWORK.CircularBufSize-1))?
    372.(simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail+1):0);
    373}
    374.
    375(* tBuffer)[simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head]= simTime;
    376(* uBuffer)[simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head]= simple_B.y;
    377}
    378.
    379/*信号 main 停止模拟*/
    380{ /*采样时间:[0、0 ]*/
    381.if ((rtmGetTFinal (simple_M)!=-1)&&
    382.!((rtmGetTFinal (simple_M)-simple_M->Timing.t[0])>simple_M->Timing.t[0]
    383.*(DBL_Epsilon)){
    384rtmSetErrorStatus (simple_M、"Simulation Finished");
    385}
    386}
    387.
    388/*更新基本速率的绝对时间*/
    389/*"clockTick0"计算此任务代码的次数
    390*已执行。 绝对时间是"clockTick0"的乘法
    391*和"Timing.StepSize0"。 "clockTick0"的大小可确保计时器不会
    392*在选定的应用程序生命周期内溢出。
    393*此任务的计时器由两个32位无符号整数组成。
    394*这两个整数代表低位 Timing.clockTick0和高位
    395* Timing.clockTickH0。 当低位溢出到0时、高位递增。
    396*/
    397if (!(++simple_M->Timing.clockTick0)){
    398.++simple_M->Timing.clockTickH0;
    399}
    400
    401simple_M->Timing.t[0]= simple_M->Timing.clockTick0 *
    402.simple_m->Timing.StepSize0 + simple_M->Timing.clockTickH0 *
    403.simple_M->Timing.StepSize0 * 4294967296.0;
    404}
    405.
    406//模型初始化函数*/
    407void simple_initialize (void)
    408{
    409/*注册码*/
    410
    411/*初始化非 finites */
    412RT_InitInfAndNaN (sizeof (REAL_T));
    413
    414/*初始化实时模型*/
    415(void) memset (((void *) simple_M、0、
    416.sizeof (rt_model_simple_T));
    417
    418{
    419./*安装解算器对象*/
    420rtsiSetSimTimeStepPtr (&simple_M->solverInfo、&simple_M->Timing.simTimeStep);
    421.rtsiSetTPtr (&simple_M->solverInfo、&rtmGetTPtr (simple_M));
    422rtsiSetStepSizePtr (&simple_M->solverInfo、&simple_M->Timing.StepSize0);
    423.rtsiSetErrorStatusPtr (&simple_M->solverInfo (&rtmGetErrorStatus (simple_M)));
    424rtsiSetRTModelPtr (&simple_M->solverInfo、simple_M);
    425}
    426
    427rtsiSetSimTimeStep (&simple_M->solverInfo、main_time_step);
    428rtsiSetSolverName (&simple_M->solverInfo、"FixedStepDiscrete);
    429rtmSetTPtr (simple_M、&simple_M->Timing.tArray[0]);
    430rtmSetTFinal (simple_M、10.0);
    431simple_M->Timing.StepSize0 = 0.2;
    432
    433/*数据记录设置*/
    434{
    435静态 RTWLogInfo RT_DataLoggingInfo;
    436RT_DataLoggingInfo.logingInterval =空;
    437.simple_M->rtwLogInfo =&RT_DataLoggingInfo;
    438}
    439.
    440//数据记录设置*/
    441{
    442.rtliSetLogXSignalInfo (simple_M->rtwLogInfo (NULL));
    443.rtliSetLogXSignalPts (simple_M->rtwLogInfo (NULL));
    444rtliSetLogT (simple_M->rtwLogInfo、"tout");
    445.rtliSetLogX (simple_M->rtwLogInfo、"");
    446rtliSetLogXFinal (simple_M->rtwLogInfo、"");
    447rtliSetLogVarNameModifier (simple_M->rtwLogInfo、"RT_");
    448rtliSetLogFormat (simple_M->rtwLogInfo,4);
    449.rtliSetLogMaxRows (simple_M->rtwLogInfo、0);
    450rtliSetLogDecimation (simple_M->rtwLogInfo,1);
    451.rtliSetLogY (simple_M->rtwLogInfo、"");
    452.rtliSetLogYSignalInfo (simple_M->rtwLogInfo (NULL));
    453.rtliSetLogYSignalPts (simple_M->rtwLogInfo (NULL));
    454}
    455
    456/*块 I/O */
    457(void) memset (((void *)&simple_B)、0、
    458sizeof (B_simple_T));
    459.
    460/*状态(dwork)*/
    461(void) memset ((void *)&simple_DW、0、
    462.sizeof (DW_SIMPLE_T));
    463)
    464/*外部输出*/
    465simple_Y.Out1 = 0.0;
    466
    467/* Matfile 日志记录*/
    468RT_StartDataLoggingWithStartTime (simple_M->rtwLogInfo、0.0、rtmGetTFinal
    469(simple_M)、simple_M->Timing.StepSize0 (&rtmGetErrorStatus (simple_M)));
    470
    471/*开始传输延迟:' /运输 Delay2'*
    472{
    473Real_T *缓冲区=&simple_dw.TransportDelay2_RWORK.TuperArea[0];
    474simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Tail = 0;
    475simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Head = 0;
    476simple_dw.TransportDelay2_IWORK.Last = 0;
    477.simple_dw.TransportDelay2_IWORK.CircularBufSize = 1024;
    478pbuffer[0]= simple_P.TransportDelay2_InitOutput;
    479pbuffer[1024]= simple_M->Timing.t[0];
    480simple_dw.TransportDelay2_PWORK.TupbufferPts[0]=(void *)&pbuffer[0];
    481.simple_dw.TransportDelay2_PWORK.TupbufferPts[1]=(void *)&pbuffer[1024];
    482}
    483
    484/*开始传输延迟:' /运输 Delay1'*/
    485{
    486.Real_T *缓冲区=&simple_dw.TransportDelay1_RWORK.TuperArea[0];
    487simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Tail = 0;
    488.simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Head = 0;
    489.simple_dw.TransportDelay1_IWORK.Last = 0;
    490simple_dw.TransportDelay1_IWORK.CircularBufSize = 1024;
    491.pbuffer[0]= simple_P.TransportDelay1_InitOutput;
    492)pbuffer[1024]= simple_M->Timing.t[0];
    493.simple_dw.TransportDelay1_PWORK.TupbufferPts[0]=(void *)&pbuffer[0];
    494simple_dw.TransportDelay1_PWORK.TupbufferPts[1]=(void *)&pbuffer[1024];
    495}
    496.
    497/*开始传输延迟:' /运输延迟'*/
    498{
    499Real_T *缓冲区=&simple_dw.TransportDelay_RWORK.TuperArea[0];
    500simple_dw.TransportDelay_IWORK.Tail = 0;
    501simple_dw.TransportDelay_IWORK.Head = 0;
    502.simple_dw.TransportDelay_IWORK.Last = 0;
    503.simple_dw.TransportDelay_IWORK.CircularBufSize = 1024;
    504.pbuffer[0]= simple_P.TransportDelay_InitOutput;
    505.pbuffer[1024]= simple_M->Timing.t[0];
    506simple_dw.TransportDelay_PWORK.TupbufferPts[0]=(void *)&pbuffer[0];
    507.simple_dw.TransportDelay_PWORK.TupbufferPts[1]=(void *)&pbuffer[1024];
    508}
    509}
    510
    511/*型号终止功能*/
    512void simple_terminate (void)
    513{
    514/*(无需终止代码)*/
    515}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachana、

    我不在 技术支持部门、因此我无法浏览您的代码。 如果  需要、您可以联系 MathWorks 技术支持以获得更详细的帮助。

    问题:您使用的是 MathWorks C2000支持包、还是仅使用 Embedded Coder 的正常 C 代码?

    --

    如果您使用 的是 C2000支持包, 它将创建一个 CCS 项目文件 ,您可以使用它来调试 CCS 内部的代码。

    https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/overview-of-creating-models-for-c2000-processors.html

    我的项目文件夹位置是:... model-name_ERT_RTW\ccs_Project。  以下是几周前我运行的 F28377S 模型的示例:

    --

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    
    

    我能够使用 C2000支持包解决我的问题。  

    但我不确定这是不是我的算法所适用的代码。 我正在附加生成的代码文件和 Simulink 模型。 如果您认为这是我要查找的代码、请告诉我。  
    此外、如果这是 Simulink 模型的相应代码、如何检查输出? 我尝试将生成的代码导入 Code Composer Studio、但无法找到如何检查输出。 我放置看门狗并检查输出的变量是什么?   
    如果您对此问题有任何疑问、请告诉我、我甚至不确定是否应该向 Mathworks 提出此问题。 如果能帮助我解决这个问题、我会非常高兴。 即使我应该联系 Mathworks、也请告诉我

    /*
    *学术许可-用于教学、学术研究和会议
    *仅在授予学位机构的课程要求。 不适用于
    *政府、商业或其他组织用途。
    *
    *文件:ERT_main.c
    *
    *为 Simulink 模型'pllex'生成的代码。
    *
    *型号版本:1.41
    * Simulink Coder 版本:8.14 (R2018a) 2018年2月6日
    *在2018年4月10日16:33:12日星期二生成的 C/C++源代码
    *
    *目标选择:ERT.tlc
    *嵌入式硬件选择:Texas Instruments->C2000
    *代码生成目标:
    * 1. 执行效率
    * 2. RAM 效率
    *验证结果:未运行
    *

    #include "pllex.h"
    #include "rtwtypes.h"

    volatile int IsrOverf溢= 0;
    Boolean _T isRateRunning[2]={0、0};

    BOOLEOLED_T INTEC2runFlags[2]={0、0};

    void RT_OneStep (void)

    布尔_T 事件标志[2];

    /*检查超限的基本速率*/
    if (isRateRunning[0]++){
    IsrOverf溢= 1;
    isRateRunning[0]-;/*允许将来的迭代成功*/
    返回;

    /*
    *对于裸板目标(即、无操作系统)、速率
    *执行此基本步骤的本地缓冲以允许
    *重叠占先。 生成的代码包括函数
    * writeCodeInfoFcn(),用于设置速率
    *需要运行此时间步骤的代码。 返回值为1和0
    *分别为 true 和 false。
    *
    pllex_SetEventsForThisBaseStep (eventFlags);
    enableTimer0Interrupt();
    pllex_Step0();

    /*在此处获取模型输出*/
    disableTimer0Interrupt();
    isRateRunning[0]-;
    if (eventFlag[1]){
    if (need2runFlags[1]++){
    IsrOverf溢= 1;
    need2runFlags[1]-;/*允许将来的迭代成功*/
    返回;

    if (need2runFlags[1]){
    if (isRateRunning[1]){
    /*提高优先级*/
    返回;

    isRateRunning[1]++;
    enableTimer0Interrupt();

    /*步进子速率"1"的模型*/
    开关(1)

    案例1:
    pllex_step1();

    /*在此处获取模型输出*/
    中断;

    默认值:
    中断;

    disableTimer0Interrupt();
    need2runFlags[1]-;
    isRateRunning[1]-;

    volatile boole_T stopored Requested = false;
    int main (空)

    volatile boole_T runModel = true;
    浮点 modelBaseRate = 1.0E-6;
    浮点系统时钟= 200;
    c2000_flash_init ();
    init_board();

    #ifdef MW_EXEC_Profiler_ON

    CONFIG_profilerTimer();

    #endif


    rtmSetErrorStatus (RTM、0);
    pllex_initialize();
    configureTimer0 (modelBaseRate、systemClock);
    runModel =
    rtmGetErrorStatus (RTM)=(空);
    enableTimer0Interrupt();
    globalInterruptEnable();
    while (runModel){
    已停止请求=!(
    rtmGetErrorStatus (RTM)=(NULL));
    runModel =!(已停止请求);

    /*在此禁用 RT_OneStep()*/
    globalInterruptDisable();
    返回0;

    /*
    *生成的代码的文件尾部。
    *
    *[EOF]
    *

    提前感谢!!
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachana、

    我真的无法查看您的代码(我不在技术支持部门)。 通常、您需要的代码将位于其中 .c 和 ..  大多数客户都有一个现有的 CCS 项目、其中包含他们的算法/控制代码(例如 .c)。 您可以剪切和粘贴的内核 将.c 转换为 C.  我无法告诉您如何准确地执行此操作、因为它取决于您的软件架构和 C.  我们提供了一个基本项目、您可以根据我之前提供的文档链接导入和使用该项目。

    如果您仍然卡滞、请联系 MathWorks 技术支持以获取帮助。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我要附加主代码( .c)。 请看一下、让我知道我在哪里放置看门狗变量并检查输出。

    *
    *学术许可-用于教学、学术研究和会议
    *仅在授予学位机构的课程要求。 不适用于
    *政府、商业或其他组织用途。
    *
    *文件:pllex.c
    *
    *为 Simulink 模型'pllex'生成的代码。
    *
    *型号版本:1.43
    * Simulink Coder 版本:8.14 (R2018a) 2018年2月6日
    *生成的 C/C++源代码:2018年4月11日星期三12:04:34
    *
    *目标选择:ERT.tlc
    *嵌入式硬件选择:Texas Instruments->C2000
    *代码生成目标:
    * 1. 执行效率
    * 2. RAM 效率
    *验证结果:未运行
    *

    #include "pllex.h"
    #ifndef UCHAR_MAX
    #include
    #endif

    #if (UCHAR_MAX!=(0xFFFFFFU))||(SCHA_MAX!=(0x7FFF))
    为具有不同大小的 uchar/char 的编译器生成了#ERROR 代码。 \
    考虑调整\上的测试硬件字大小设置
    硬件实现窗格、以匹配您的编译器字大小为\
    在编译器的 limits.h 中定义。 或者、您也可以\
    选择 Test hardware is the same as production hardware 选项和\
    选择代码生成>>\上的启用可移植字大小选项
    基于 ERT 的目标的验证窗格、将禁用\
    预处理器字大小检查。
    #endif

    #if (USHRT_MAX!=(0xFFFFU))||(lcl_dwnld_shrt_dsc> MAX!=(0x7FFF))
    为具有不同大小的 ushort/short 的编译器生成了#ERROR 代码。 \
    考虑调整\上的测试硬件字大小设置
    硬件实现窗格、以匹配您的编译器字大小为\
    在编译器的 limits.h 中定义。 或者、您也可以\
    选择 Test hardware is the same as production hardware 选项和\
    选择代码生成>>\上的启用可移植字大小选项
    基于 ERT 的目标的验证窗格、将禁用\
    预处理器字大小检查。
    #endif

    #if (UINT_MAX!=(0xFFFFFFU))||(INT_MAX!=(0x7FFF))
    为具有不同大小 uint/int 的编译器生成了#ERROR 代码。 \
    考虑调整\上的测试硬件字大小设置
    硬件实现窗格、以匹配您的编译器字大小为\
    在编译器的 limits.h 中定义。 或者、您也可以\
    选择 Test hardware is the same as production hardware 选项和\
    选择代码生成>>\上的启用可移植字大小选项
    基于 ERT 的目标的验证窗格、将禁用\
    预处理器字大小检查。
    #endif

    #if (Ulong_MAX!=(0xFFFFFFFFUL))||(Long_MAX!=(0x7FFFFFFFL))
    为具有不同大小 ulong/long 的编译器生成了#ERROR 代码。 \
    考虑调整\上的测试硬件字大小设置
    硬件实现窗格、以匹配您的编译器字大小为\
    在编译器的 limits.h 中定义。 或者、您也可以\
    选择 Test hardware is the same as production hardware 选项和\
    选择代码生成>>\上的启用可移植字大小选项
    基于 ERT 的目标的验证窗格、将禁用\
    预处理器字大小检查。
    #endif

    /*跳过 ulong_long/long_long 检查:预处理器整数范围不足。 *
    void InitAdcA (void);
    void CONFIG_ADCA_SOC0 (void);

    /*阻止信号和状态(默认存储)*/
    DW rtDW;

    /*实时模型*/
    rt_model RTM_;
    rt_model * const RTM =&RTM_;
    静态 void rate _monotonic_scheduler (void);
    静态 uint16_T adcAInitFlag = 0;

    /*
    *设置运行此基本步骤所需的子速率(基本速率始终运行)。
    *必须在调用模型步骤函数之前调用此函数
    *为了"记住"运行此基本步骤所需的速率。 。
    *事件缓冲允许重叠抢占。
    *
    void pllex_SetEventsForThisBaseStep (布尔值_T *事件标志)

    /*任务在计数器为零时运行、通过 rtmStepTask 宏计算*/
    eventFlag[1]=((boole_T) rtmStepTask (RTM、1));

    /*
    *此函数更新每个子速率的活动任务标志
    *和为交换数据的任务的转换标志。
    *该函数假定速率单调多任务调度程序。
    *必须以模型基准速率调用该函数、以便这样做
    *生成的代码会自行管理其所有子速率和速率
    *转换标志。
    *
    静态空比率_monotonic_scheduler (空)

    /*计算在下一个基准时步骤中运行的子速率。 子酸盐
    *是基速率计数器的整数倍。 因此、子任务
    *计数器在达到其限值时复位(零表示运行)。
    *
    (RTM->Timing.taskCounter.TID[1])++;
    如果((RTM->Timing.taskCounter.TID[1])> 82){/*采样时间:[8.3E-5s、0.0S]*/
    RTM->Timing.taskCounter.tID[1]= 0;

    TID0的/*模型步进函数*/
    void pllex_Step0 (void)/*采样时间:[1.0E-6s、0.0S]*/

    {/*采样时间:[1.0E-6s、0.0S]*/
    RATE_MONotonic_scheduler();

    TID1的/*模型步进函数*/
    void pllex_Step1 (void)/*采样时间:[8.3E-5s、0.0S]*/

    /* S-function (c2802xadc):' /adc '*/

    /*内部基准电压:0至3.3V 的固定刻度范围。 *
    /*外部基准电压:VREFHI (ADCINA0)= 3.3和 VREFLO (接地)= 0 */的允许范围
    AdcaRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC0 = 1;

    //等待采样窗口的周期和 EOC 结果在触发后被锁存*/
    asm (" RPT #75 || NOP");
    rtDw.adc =(AdcaResultRegs.ADCRESULT0);

    /*型号初始化函数*/
    void pllex_initialize (void)

    /*注册码*/

    /*初始化实时模型*/
    (void) memset ((void *) RTM、0、
    sizeof (rt_model));

    /*状态(dwork)*/
    (void) memset ((void *)&rtDW、0、
    sizeof (DW));

    /* S 函数开始(c2802xadc):' /adc '*/
    if (adcAInitFlag = 0){
    InitAdcA();
    adcAInitFlag = 1;

    CONFIG_ADCA_SOC0 ();

    /*
    *生成的代码的文件尾部。
    *
    *[EOF]
    *

    提前感谢!!

    此致

    Rachana Dasari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法查看您的代码。 请联系 MathWorks 技术支持以获得直接帮助。

    -b.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    谢谢你。 我将联系 Mathworks。