This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049的内部 ADC 基准

Guru**** 2527670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357638/tms320f280049-the-internal-adc-reference-of-f280049

器件型号:TMS320F280049

尊敬的 TI

在应用手册《VREFHI Driver Design for C2000 ADC》中、建议"对于具有内部基准的 C2000器件、内部基准始终是一种比使用 VDDA 作为基准更好的性能选项"。    ?了解 F280049直流精度、温度漂移 Δ C 的内部 ADC 基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有这些确切的规格、但除非另有说明、否则我们保证数据表中的所有 ADC 规格适用于内部基准和整个温度范围。 我们只有几个规格具有不同的内部和外部基准限制。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在 F280049的数据表中、内部基准的增益误差  远大于外部基准。 是这样的,为什么?  是否有改进的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的、这是我们通过特征评定和测试数据确定的。

    没有办法改善这一点、但该数据在整个温度范围内是最坏的情况。 室温下的性能往往要好得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益误差是否包括基准电压(VREFHI)的误差?  如果它未包括在内、可以理解到、当外部基准电压的精度小于1%时、外部基准实际上优于内部基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部基准的不准确性是内部基准导致增益误差较大的原因。  

    如数据表所示、利用非常精确的外部基准、外部基准的性能可以优于内部基准。