This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
如果我们问 LMK05318、您会介意吗?
您能参考.TCS 文件和示波器图吗?
■1_EVM-DEFAULT_Select-PLL2__211220.TCS■
OUTPUT0~7 156.25MHz、带 PLL2 VCO、LMK05318的 EVM
→我们得到了 SCOLE_9.bmp、似乎输入与输出同步。(确定)
(scope_9.bmp 显示多种波形。)
■2_EVM-default_out-Freq25M__211220.TCS■
OUTPUT0~7 25MHz、带 PLL1 VCO、LMK05318的 EVM
→我们得到了 SCOLE_13.bmp、似乎输入与输出同步。(确定)
■3_EVM-default_out-Freq25M__Select-PLL2__211220.TCS■
OUTPUT0~7 25MHz、带 PLL2 VCO、LMK05318的 EVM
→我们得到了 SCOLE_14.bmp、输入似乎未与输出同步。(NG)
因此、我们不理解为什么输入与输出不同步、抖动似乎会增加。
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?
我们假设可以使用 EVM 确认这些情况。
*在 TICSPRO 操作上,客户执行了“计算频率”->“在任何情况下运行脚本”。
e2e.ti.com/.../20211221_5F00_Scope9_2C00_-Scope13_2C00_-Scope14.pdf
e2e.ti.com/.../1_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_Select_2D00_PLL2_5F005F00_211220.tcs
e2e.ti.com/.../2_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq25M_5F005F00_211220.tcs
Hirotaka、您好!
此致、
起亚拉赫巴
KLA SAN
非常感谢您的合作!
->客户确认您提及以下.TCS 文件、但结果与以下波形相同。
e2e.ti.com/.../4_2D00_3_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq50M_5F005F00_Select_2D00_PLL2_5F005F00_211221.tcs
CH1 =预参考
CH2=OUTPUT7
客户通过 EVM 确认了这些内容、那么您能否使用 LMK05318的 EVM 进行确认?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
抱歉、还有一个位需要设置。 请执行以下序列:
请注意、OUT7是唯一具有 ZDM 功能的输出。
此致、
起亚拉哈布
起亚山
非常感谢您的合作。
->客户确认您提及以下.TCS 文件、但结果与以下波形相同。
e2e.ti.com/.../4_2D00_4_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq50M_5F005F00_Select_2D00_PLL2_5F005F00_211221.tcs
客户通过 EVM 确认了这些内容、那么您能否使用 LMK05318的 EVM 进行确认?
然后、我们认为两个波形似乎都是同步的。
我们似乎 OUTPUT7具有抖动。 它是抖动的原因。
此外、我们是否应该 设置"PLL2_P1_SYNC_EN 或 PLL2_P2_SYNC_EN"? 因为我们提到了 PLL2。
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
50MHz 输出时钟可从 APLL1输出。 是否有需要使用 APLL2的原因? APLL1也会带来更好的相位噪声性能。
我已使用 APLL1为50MHz 输出创建了更新的配置。 我建议使用此配置。
此致、
起亚拉赫巴
起亚山
感谢您的更新。
50MHz 输出时钟可从 APLL1输出。 是否有需要使用 APLL2的原因?
->客户将50MHz 输出设置为测试。 它们 最终将使用148.5MHz 输出。
APLL1无法生成 148.5MHz 输出。
我们希望了解以下内容;
-为什么在 APLL2级联连接的情况下抖动会增加?
-如何操作 APLL2校准
此致、
大田松本
起亚山
感谢您的更新。
APLL2时钟输出具有更高的抖动、因为它没有 APLL1所采用的 BAW VCO 技术。
APLL1的 VCO 频率锁定为一个特定频率(2.5GHz)、因此输出时钟上的频率偏差和抖动更小。
->当然,我们知道 APLL2时钟输出的抖动比 APLL1的抖动高,因为 APLL2是 LC-VCO。
正如我们要知道的、以下波形是我们假设的更大抖动。
它是否也适合您?(在您的假设范围内?)
可以在 TICS Pro 的 APLL2页面上完成 APLL2校准。
->我们希望了解详细信息。
数据表中有相关说明"通过主机编程切换 PLL 断电周期(PLLx_PDN 位= 1→0)、可以为单个 APLL 手动触发 VCO 校准。通过编程动态更改 APLL N 分频器值(VCO 频率)后、可能需要执行此操作。"
通过切换 PLL 断电周期(PLLx_PDN 位= 1→0)、校准是否工作?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
当然、我们知道 APLL2时钟输出具有比 APLL1抖动更高的抖动、因为 APLL2是 LC-VCO。
正如我们要知道的、以下波形是我们假设的更大抖动。 它是否也适合您?(在您的假设范围内?)
->只要 APLL2正确锁定并提供正确的输出频率(在您的示波器图像中看起来是这样)、我就不会看到问题。 您可以在此处验证 PLL2是否正确锁定:
通过切换 PLL 断电周期(PLLx_PDN 位= 1→0)、校准是否工作?
->是的、正确。 切换 PLL2_PDN 位将校准 APLL2。 以下是 PLL2_PDN 的寄存器:
此致、
起亚拉赫巴
起亚山
感谢你的答复。
根据我们的要求、我们没有 LMK05318EVM、那么您是否可以 使用 LMK05318EVM 和客户的.TCS 文件进行测试?
如果在您的测试中未发生这种情况、我们将告知客户设置错误。
此致、
大田松本
起亚山
非常感谢您的合作!
好的、我们明白了。
以防万一、我们希望确认一点。
我们的客户使用 LMK05318 (不带-B)配置 TICSPRO、功能是否没有区别?
除了我们的 EVM、是否只有 LMK05318BEVM?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
使用 LMK05318或 LMK05318B GUI 没有区别。 两个器件的寄存器将相同。
LMK05318B 和 LMK05318都有 EVM。 EVM 可通过以下链接订购:
https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LMK05318EVM
https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LMK05318BEVM
此致、
起亚拉赫巴
起亚山
感谢您的更新。
好的、我们明白了。
以防万一、请告诉我们 您捕获的波形。
是否可以使用持久性模式(覆盖、30秒内)进行捕获?
因为我们的客户采用 了持久性模式。
此外、是否可以让我们知道您的测量条件?(示波器和证明)
如果包含机密内容、您能否在 E2E 上使用私人消息发送这些内容?
因为、我们怀疑客户 的测量条件是否应该满足。
客户使用 LMK05318EVM (不带-B)。
我们认为-B 和 null 之间的函数没有区别。
我们假设有不同的跳线设置和电源。
正确吗?
我们非常感谢您的帮助!
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
捕获是在启用持久性的情况下进行的、测量是在连接到 Tektronix 示波器的 LMK05318EVM 板上进行的。
是的、LMK05318EVM 具有不同于 LMK05318BEVM 的跳线设置。 以下是 LMK05318EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snau236a/snau236a.pdf?ts=1641496965939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
请参考此信息以了解相应的跳线和电源设置。
此致、
起亚拉赫巴
起亚山
感谢您的回复!
捕获是在启用持久性的情况下进行的、测量是在连接到 Tektronix 示波器的 LMK05318EVM 板上进行的。
->以防万一、是"LMK05318EVM"还是 LMK05318BEVM?
然后,跳线设置是默认设置,对吧?
是否可以让我们知道示波器并进行证明?
此致、
大田松本
起亚山
我们发现了客户设置增加抖动的原因。
PFD 频率= 138.8888888888888MHz
VCO 频率= 5500MHz
在这种情况下、小数 N 分频器应为39.6。
使用 RunScript 、分数 N 分频器为39.59999642372131
因此、我们对其进行了修改、波形得到了证明。
但是、我们还有另一个问题。
客户希望使用 LMK05318了解以下内容;
REF 50MHz ->输出148.5MHz、采用 VCO1级联模式。
参考50MHz -> APLL1 BAW2500MHz -> APLL2 LCVCO 5643MHz -> 148.5MHz
在本例中、BAW 频率是固定的2.5GHz。
LMK05318无法配置 APLL2的分母。
是否可以进行配置?
我们假设 APLL2的分数 N 分频器的值不正确。 因此 、不正确的值也会增加抖动。
在这种情况下、是否需要使用 LMK05318B?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
是的、需要 LMK05318B。 LMK05318B 允许使用可编程 APLL2分母。
LMK05318和 LMK05318B 是 P2P 替代产品。 为了便于将来参考、我们建议仅使用 LMK05318B。
此致、
起亚拉赫巴
起亚山
感谢你的答复。
LMK05318和 LMK05318B 是 P2P 替代产品。
->我们的客户希望更换 LMK05318EVM (-null EVM)上的 LMK05318B。
是否可以将 LMK05318B 设置为 LMK05318EVM (-null EVM)?
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
是的、可以将 LMK05318B 放置在 LMK05318EVM 上。 您必须先对电路板上的 LMK05318进行解焊、然后再对 LMK05318B 进行焊接。
此致、
起亚拉赫巴