This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318 EVM

Guru**** 2502555 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318BEVM, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1064160/lmk05318-lmk05318-evm

器件型号:LMK05318

大家好

如果我们问 LMK05318、您会介意吗?
您能参考.TCS 文件和示波器图吗?

■1_EVM-DEFAULT_Select-PLL2__211220.TCS■
OUTPUT0~7 156.25MHz、带 PLL2 VCO、LMK05318的 EVM
→我们得到了 SCOLE_9.bmp、似乎输入与输出同步。(确定)
  (scope_9.bmp 显示多种波形。)

■2_EVM-default_out-Freq25M__211220.TCS■
OUTPUT0~7 25MHz、带 PLL1 VCO、LMK05318的 EVM
→我们得到了 SCOLE_13.bmp、似乎输入与输出同步。(确定)

■3_EVM-default_out-Freq25M__Select-PLL2__211220.TCS■
OUTPUT0~7 25MHz、带 PLL2 VCO、LMK05318的 EVM
→我们得到了 SCOLE_14.bmp、输入似乎未与输出同步。(NG)
因此、我们不理解为什么输入与输出不同步、抖动似乎会增加。
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?
我们假设可以使用 EVM 确认这些情况。

*在 TICSPRO 操作上,客户执行了“计算频率”->“在任何情况下运行脚本”。

e2e.ti.com/.../20211221_5F00_Scope9_2C00_-Scope13_2C00_-Scope14.pdf

e2e.ti.com/.../1_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_Select_2D00_PLL2_5F005F00_211220.tcs

e2e.ti.com/.../2_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq25M_5F005F00_211220.tcs

e2e.ti.com/.../3_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq25M_5F005F00_Select_2D00_PLL2_5F005F00_211220.tcs


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    1. 要同步输出、需要按下图所示设置以下控件:
      1. 需要将 CHx_SYNC_EN 设置为高电平。
      2. 应禁用 SYNC_MUTE、以便在同步事件期间不会将输出驱动器静音。
      3. SYNC_AUTO_APLL 需要设置为高电平。
      4. 需要将 PLL1_P1_SYNC_EN 设置为高电平。
      5. 设置同步控制后、切换(打开和关闭) SYNC_SW 控制以使输出同步生效。

    此致、

    起亚拉赫巴

    1. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      KLA SAN


      非常感谢您的合作!

      1. 要同步输出、需要按下图所示设置以下控件:
        1. 需要将 CHx_SYNC_EN 设置为高电平。
        2. 应禁用 SYNC_MUTE、以便在同步事件期间不会将输出驱动器静音。
        3. SYNC_AUTO_APLL 需要设置为高电平。
        4. 需要将 PLL1_P1_SYNC_EN 设置为高电平。
        5. 设置同步控制后、 切换(打开和关闭) SYNC_SW 控制以使输出同步生效。


      ->客户确认您提及以下.TCS 文件、但结果与以下波形相同。

      e2e.ti.com/.../4_2D00_3_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq50M_5F005F00_Select_2D00_PLL2_5F005F00_211221.tcs


      CH1 =预参考
      CH2=OUTPUT7

      客户通过 EVM 确认了这些内容、那么您能否使用 LMK05318的 EVM 进行确认?


      此致、

      大田松本


    2. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Hirotaka、您好!

      抱歉、还有一个位需要设置。 请执行以下序列:

      1. 需要将 CHx_SYNC_EN 设置为高电平。
      2. 应禁用 SYNC_MUTE、以便在同步事件期间不会将输出驱动器静音。
      3. SYNC_AUTO_APLL 需要设置为高电平。
      4. 需要将 PLL1_P1_SYNC_EN 设置为高电平。
      5. DPLL_ZDM_SYNC_EN 需要设置为高电平以同步输入和输出。
      6. 设置同步控制后、 切换(打开和关闭) SYNC_SW 控制以使输出同步生效。

      请注意、OUT7是唯一具有 ZDM 功能的输出。

      此致、

      起亚拉哈布

    3. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      起亚山

      非常感谢您的合作。

      1. 需要将 CHx_SYNC_EN 设置为高电平。
      2. 应禁用 SYNC_MUTE、以便在同步事件期间不会将输出驱动器静音。
      3. SYNC_AUTO_APLL 需要设置为高电平。
      4. 需要将 PLL1_P1_SYNC_EN 设置为高电平。
      5. DPLL_ZDM_SYNC_EN 需要设置为高电平以同步输入和输出。
      6. 设置同步控制后、 切换(打开和关闭) SYNC_SW 控制以使输出同步生效。

      ->客户确认您提及以下.TCS 文件、但结果与以下波形相同。

      e2e.ti.com/.../4_2D00_4_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq50M_5F005F00_Select_2D00_PLL2_5F005F00_211221.tcs




      客户通过 EVM 确认了这些内容、那么您能否使用 LMK05318的 EVM 进行确认?
      然后、我们认为两个波形似乎都是同步的。
      我们似乎 OUTPUT7具有抖动。 它是抖动的原因。  


      此外、我们是否应该  设置"PLL2_P1_SYNC_EN 或 PLL2_P2_SYNC_EN"? 因为我们提到了 PLL2。   

      此致、

      大田松本

    4. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      起亚山

      如果您有一些更新、您能告诉我们吗?

      然后、您能告诉我们如何操作 APLL2的校准吗?
      我们认为我们应该操作每个 VCO  的校准。
      正确吗?

      此致、

      大田松本

    5. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Hirotaka、您好!

      50MHz 输出时钟可从 APLL1输出。 是否有需要使用 APLL2的原因? APLL1也会带来更好的相位噪声性能。

      我已使用 APLL1为50MHz 输出创建了更新的配置。 我建议使用此配置。

      e2e.ti.com/.../4_2D00_4_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq50M_5F005F00_Select_2D00_PLL1_5F005F00_211228.tcs

      此致、

      起亚拉赫巴

    6. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      起亚山

      感谢您的更新。

      50MHz 输出时钟可从 APLL1输出。 是否有需要使用 APLL2的原因?  
      ->客户将50MHz 输出设置为测试。 它们 最终将使用148.5MHz 输出。
        APLL1无法生成  148.5MHz 输出。

      我们希望了解以下内容;
      -为什么在 APLL2级联连接的情况下抖动会增加?
      -如何操作 APLL2校准


      此致、

      大田松本

    7. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Hirotaka、您好!

      APLL2时钟输出具有更高的抖动、因为它没有 APLL1所采用的 BAW VCO 技术。 APLL1的 VCO 频率锁定为一个特定频率(2.5GHz)、因此输出时钟上的频率偏差和抖动更小。

      可以在 TICS Pro 的 APLL2页面上完成 APLL2校准。

      此致、

      起亚拉赫巴

    8. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      起亚山

      感谢您的更新。

      APLL2时钟输出具有更高的抖动、因为它没有 APLL1所采用的 BAW VCO 技术。
      APLL1的 VCO 频率锁定为一个特定频率(2.5GHz)、因此输出时钟上的频率偏差和抖动更小。
      ->当然,我们知道  APLL2时钟输出的抖动比 APLL1的抖动高,因为 APLL2是 LC-VCO。
        正如我们要知道的、以下波形是我们假设的更大抖动。
        它是否也适合您?(在您的假设范围内?)




      可以在 TICS Pro 的 APLL2页面上完成 APLL2校准。
      ->我们希望了解详细信息。
        数据表中有相关说明"通过主机编程切换 PLL 断电周期(PLLx_PDN 位= 1→0)、可以为单个 APLL 手动触发 VCO 校准。通过编程动态更改 APLL N 分频器值(VCO 频率)后、可能需要执行此操作。"
        通过切换 PLL 断电周期(PLLx_PDN 位= 1→0)、校准是否工作?


      此致、

      大田松本

    9. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Hirotaka、您好!

      当然、我们知道  APLL2时钟输出具有比 APLL1抖动更高的抖动、因为 APLL2是 LC-VCO。
      正如我们要知道的、以下波形是我们假设的更大抖动。  它是否也适合您?(在您的假设范围内?)

      ->只要 APLL2正确锁定并提供正确的输出频率(在您的示波器图像中看起来是这样)、我就不会看到问题。 您可以在此处验证 PLL2是否正确锁定:

      通过切换 PLL 断电周期(PLLx_PDN 位= 1→0)、校准是否工作?

      ->是的、正确。 切换 PLL2_PDN 位将校准 APLL2。 以下是 PLL2_PDN 的寄存器:

      此致、

      起亚拉赫巴

    10. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      起亚山

      感谢你的答复。

      根据我们的要求、我们没有 LMK05318EVM、那么您是否可以 使用 LMK05318EVM 和客户的.TCS 文件进行测试?
      如果在您的测试中未发生这种情况、我们将告知客户设置错误。

      此致、

      大田松本

    11. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Hirotaka、您好!

      今天、我在  其中一个 EVM 上测试了4-4_evm-default_out-Freq50M__Select-PLL2_211221.TCS 文件,发现抖动正确,输出时钟信号的输入同步。

      以下是供您参考的相位噪声图和示波器捕获:

      此致、

      起亚拉赫巴

    12. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      起亚山

      非常感谢您的合作!
      好的、我们明白了。

      以防万一、我们希望确认一点。

      我们的客户使用 LMK05318 (不带-B)配置 TICSPRO、功能是否没有区别?
      除了我们的 EVM、是否只有 LMK05318BEVM?


      此致、

      大田松本

    13. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Hirotaka、您好!

      使用 LMK05318或 LMK05318B GUI 没有区别。 两个器件的寄存器将相同。

      LMK05318B 和 LMK05318都有 EVM。 EVM 可通过以下链接订购:

      https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LMK05318EVM

      https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LMK05318BEVM

      此致、

      起亚拉赫巴

    14. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      起亚山

      感谢您的更新。
      好的、我们明白了。


      以防万一、请告诉我们 您捕获的波形。
      是否可以使用持久性模式(覆盖、30秒内)进行捕获?  
      因为我们的客户采用 了持久性模式。


      此外、是否可以让我们知道您的测量条件?(示波器和证明)
      如果包含机密内容、您能否在 E2E 上使用私人消息发送这些内容?
      因为、我们怀疑客户 的测量条件是否应该满足。  


      客户使用 LMK05318EVM (不带-B)。
      我们认为-B 和 null 之间的函数没有区别。
      我们假设有不同的跳线设置和电源。  
      正确吗?


      我们非常感谢您的帮助!

      此致、

      大田松本

    15. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Hirotaka、您好!

      捕获是在启用持久性的情况下进行的、测量是在连接到 Tektronix 示波器的 LMK05318EVM 板上进行的。

      是的、LMK05318EVM 具有不同于 LMK05318BEVM 的跳线设置。 以下是 LMK05318EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snau236a/snau236a.pdf?ts=1641496965939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

      请参考此信息以了解相应的跳线和电源设置。

      此致、

      起亚拉赫巴

    16. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      起亚山

      感谢您的回复!

      捕获是在启用持久性的情况下进行的、测量是在连接到 Tektronix 示波器的 LMK05318EVM 板上进行的。
      ->以防万一、是"LMK05318EVM"还是 LMK05318BEVM?
        然后,跳线设置是默认设置,对吧?

      是否可以让我们知道示波器并进行证明?

      此致、

      大田松本


    17. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      起亚山

      我们发现了客户设置增加抖动的原因。
      PFD 频率= 138.8888888888888MHz
      VCO 频率= 5500MHz
      在这种情况下、小数 N 分频器应为39.6。
      使用 RunScript 、分数 N 分频器为39.59999642372131
      因此、我们对其进行了修改、波形得到了证明。


      但是、我们还有另一个问题。

      客户希望使用 LMK05318了解以下内容;  
      REF 50MHz ->输出148.5MHz、采用 VCO1级联模式。  

      参考50MHz ->  APLL1 BAW2500MHz ->  APLL2 LCVCO 5643MHz -> 148.5MHz

      在本例中、BAW 频率是固定的2.5GHz。
      LMK05318无法配置 APLL2的分母。

      是否可以进行配置?
      我们假设 APLL2的分数 N 分频器的值不正确。 因此 、不正确的值也会增加抖动。
      在这种情况下、是否需要使用 LMK05318B?

      此致、

      大田松本

    18. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Hirotaka、您好!

      是的、需要 LMK05318B。  LMK05318B 允许使用可编程 APLL2分母。

      LMK05318和 LMK05318B 是 P2P 替代产品。 为了便于将来参考、我们建议仅使用 LMK05318B。

      此致、

      起亚拉赫巴

    19. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      起亚山

      感谢你的答复。

      LMK05318和 LMK05318B 是 P2P 替代产品。  
      ->我们的客户希望更换  LMK05318EVM (-null EVM)上的 LMK05318B。
        是否可以将  LMK05318B 设置为 LMK05318EVM (-null EVM)?
        如果您有一些建议、您能告诉我们吗?

      此致、

      大田松本

    20. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Hirotaka、您好!

      是的、可以将 LMK05318B 放置在 LMK05318EVM 上。 您必须先对电路板上的 LMK05318进行解焊、然后再对 LMK05318B 进行焊接

      此致、

      起亚拉赫巴