This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
如果我们问 LMK05318、您会介意吗?
您能参考.TCS 文件和示波器图吗?
■1_EVM-DEFAULT_Select-PLL2__211220.TCS■
OUTPUT0~7 156.25MHz、带 PLL2 VCO、LMK05318的 EVM
→我们得到了 SCOLE_9.bmp、似乎输入与输出同步。(确定)
(scope_9.bmp 显示多种波形。)
■2_EVM-default_out-Freq25M__211220.TCS■
OUTPUT0~7 25MHz、带 PLL1 VCO、LMK05318的 EVM
→我们得到了 SCOLE_13.bmp、似乎输入与输出同步。(确定)
■3_EVM-default_out-Freq25M__Select-PLL2__211220.TCS■
OUTPUT0~7 25MHz、带 PLL2 VCO、LMK05318的 EVM
→我们得到了 SCOLE_14.bmp、输入似乎未与输出同步。(NG)
因此、我们不理解为什么输入与输出不同步、抖动似乎会增加。
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?
我们假设可以使用 EVM 确认这些情况。
*在 TICSPRO 操作上,客户执行了“计算频率”->“在任何情况下运行脚本”。
e2e.ti.com/.../20211221_5F00_Scope9_2C00_-Scope13_2C00_-Scope14.pdf
e2e.ti.com/.../1_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_Select_2D00_PLL2_5F005F00_211220.tcs
e2e.ti.com/.../2_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq25M_5F005F00_211220.tcs
Hirotaka、您好!
此致、
起亚拉赫巴
KLA SAN
非常感谢您的合作!
->客户确认您提及以下.TCS 文件、但结果与以下波形相同。
e2e.ti.com/.../4_2D00_3_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq50M_5F005F00_Select_2D00_PLL2_5F005F00_211221.tcs
CH1 =预参考
CH2=OUTPUT7
客户通过 EVM 确认了这些内容、那么您能否使用 LMK05318的 EVM 进行确认?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
抱歉、还有一个位需要设置。 请执行以下序列:
请注意、OUT7是唯一具有 ZDM 功能的输出。
此致、
起亚拉哈布
起亚山
非常感谢您的合作。
->客户确认您提及以下.TCS 文件、但结果与以下波形相同。
e2e.ti.com/.../4_2D00_4_5F005F00_EVM_2D00_default_5F005F00_OUT_2D00_Freq50M_5F005F00_Select_2D00_PLL2_5F005F00_211221.tcs
客户通过 EVM 确认了这些内容、那么您能否使用 LMK05318的 EVM 进行确认?
然后、我们认为两个波形似乎都是同步的。
我们似乎 OUTPUT7具有抖动。 它是抖动的原因。
此外、我们是否应该 设置"PLL2_P1_SYNC_EN 或 PLL2_P2_SYNC_EN"? 因为我们提到了 PLL2。
此致、
大田松本
起亚山
如果您有一些更新、您能告诉我们吗?
然后、您能告诉我们如何操作 APLL2的校准吗?
我们认为我们应该操作每个 VCO 的校准。
正确吗?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
50MHz 输出时钟可从 APLL1输出。 是否有需要使用 APLL2的原因? APLL1也会带来更好的相位噪声性能。
我已使用 APLL1为50MHz 输出创建了更新的配置。 我建议使用此配置。
此致、
起亚拉赫巴
起亚山
感谢您的更新。
50MHz 输出时钟可从 APLL1输出。 是否有需要使用 APLL2的原因?
->客户将50MHz 输出设置为测试。 它们 最终将使用148.5MHz 输出。
APLL1无法生成 148.5MHz 输出。
我们希望了解以下内容;
-为什么在 APLL2级联连接的情况下抖动会增加?
-如何操作 APLL2校准
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
APLL2时钟输出具有更高的抖动、因为它没有 APLL1所采用的 BAW VCO 技术。 APLL1的 VCO 频率锁定为一个特定频率(2.5GHz)、因此输出时钟上的频率偏差和抖动更小。
可以在 TICS Pro 的 APLL2页面上完成 APLL2校准。
此致、
起亚拉赫巴
起亚山
感谢您的更新。
APLL2时钟输出具有更高的抖动、因为它没有 APLL1所采用的 BAW VCO 技术。
APLL1的 VCO 频率锁定为一个特定频率(2.5GHz)、因此输出时钟上的频率偏差和抖动更小。
->当然,我们知道 APLL2时钟输出的抖动比 APLL1的抖动高,因为 APLL2是 LC-VCO。
正如我们要知道的、以下波形是我们假设的更大抖动。
它是否也适合您?(在您的假设范围内?)
可以在 TICS Pro 的 APLL2页面上完成 APLL2校准。
->我们希望了解详细信息。
数据表中有相关说明"通过主机编程切换 PLL 断电周期(PLLx_PDN 位= 1→0)、可以为单个 APLL 手动触发 VCO 校准。通过编程动态更改 APLL N 分频器值(VCO 频率)后、可能需要执行此操作。"
通过切换 PLL 断电周期(PLLx_PDN 位= 1→0)、校准是否工作?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
当然、我们知道 APLL2时钟输出具有比 APLL1抖动更高的抖动、因为 APLL2是 LC-VCO。
正如我们要知道的、以下波形是我们假设的更大抖动。 它是否也适合您?(在您的假设范围内?)
->只要 APLL2正确锁定并提供正确的输出频率(在您的示波器图像中看起来是这样)、我就不会看到问题。 您可以在此处验证 PLL2是否正确锁定:
通过切换 PLL 断电周期(PLLx_PDN 位= 1→0)、校准是否工作?
->是的、正确。 切换 PLL2_PDN 位将校准 APLL2。 以下是 PLL2_PDN 的寄存器:
此致、
起亚拉赫巴
起亚山
感谢你的答复。
根据我们的要求、我们没有 LMK05318EVM、那么您是否可以 使用 LMK05318EVM 和客户的.TCS 文件进行测试?
如果在您的测试中未发生这种情况、我们将告知客户设置错误。
此致、
大田松本
起亚山
非常感谢您的合作!
好的、我们明白了。
以防万一、我们希望确认一点。
我们的客户使用 LMK05318 (不带-B)配置 TICSPRO、功能是否没有区别?
除了我们的 EVM、是否只有 LMK05318BEVM?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
使用 LMK05318或 LMK05318B GUI 没有区别。 两个器件的寄存器将相同。
LMK05318B 和 LMK05318都有 EVM。 EVM 可通过以下链接订购:
https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LMK05318EVM
https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LMK05318BEVM
此致、
起亚拉赫巴
起亚山
感谢您的更新。
好的、我们明白了。
以防万一、请告诉我们 您捕获的波形。
是否可以使用持久性模式(覆盖、30秒内)进行捕获?
因为我们的客户采用 了持久性模式。
此外、是否可以让我们知道您的测量条件?(示波器和证明)
如果包含机密内容、您能否在 E2E 上使用私人消息发送这些内容?
因为、我们怀疑客户 的测量条件是否应该满足。
客户使用 LMK05318EVM (不带-B)。
我们认为-B 和 null 之间的函数没有区别。
我们假设有不同的跳线设置和电源。
正确吗?
我们非常感谢您的帮助!
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
捕获是在启用持久性的情况下进行的、测量是在连接到 Tektronix 示波器的 LMK05318EVM 板上进行的。
是的、LMK05318EVM 具有不同于 LMK05318BEVM 的跳线设置。 以下是 LMK05318EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snau236a/snau236a.pdf?ts=1641496965939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
请参考此信息以了解相应的跳线和电源设置。
此致、
起亚拉赫巴
起亚山
我们发现了客户设置增加抖动的原因。
PFD 频率= 138.8888888888888MHz
VCO 频率= 5500MHz
在这种情况下、小数 N 分频器应为39.6。
使用 RunScript 、分数 N 分频器为39.59999642372131
因此、我们对其进行了修改、波形得到了证明。
但是、我们还有另一个问题。
客户希望使用 LMK05318了解以下内容;
REF 50MHz ->输出148.5MHz、采用 VCO1级联模式。
参考50MHz -> APLL1 BAW2500MHz -> APLL2 LCVCO 5643MHz -> 148.5MHz
在本例中、BAW 频率是固定的2.5GHz。
LMK05318无法配置 APLL2的分母。
是否可以进行配置?
我们假设 APLL2的分数 N 分频器的值不正确。 因此 、不正确的值也会增加抖动。
在这种情况下、是否需要使用 LMK05318B?
此致、
大田松本
起亚山
感谢你的答复。
LMK05318和 LMK05318B 是 P2P 替代产品。
->我们的客户希望更换 LMK05318EVM (-null EVM)上的 LMK05318B。
是否可以将 LMK05318B 设置为 LMK05318EVM (-null EVM)?
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
是的、可以将 LMK05318B 放置在 LMK05318EVM 上。 您必须先对电路板上的 LMK05318进行解焊、然后再对 LMK05318B 进行焊接。
此致、
起亚拉赫巴