This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/912683/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

大家好、

在我的应用中、我使用的是 LMX2595芯片。

我从外部源获取我的基准(70MHz 正弦波)。

我先对其进行放大、然后再将其提供给 PLL。

当该路径中的放大器饱和 7dB 时、相位噪声比线性噪声差8dB。 (级别相同)

但基准@饱和时、频谱分析仪上没有杂散(并且 CRO 正弦波清晰可见)。 为什么会发生这种降级。 是因为它仅具有饱和。

请回复。

如果是由于饱和而导致的、则应保持参考放大器的关闭量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    似乎放大器会向基准输入端增加噪声、因此会增加噪声、我假设输出端的频率偏移为10k Hz。

    您看到的是这种情况吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    我使用70MHz 参考、从 PLL 生成13GHz

    正如您所说的、最终输出(13GHz)在高达10kHz 左右时会降低约8dB。

    这相当于 基准中相位噪声下降约20dB。

    基准路径中饱和的放大器是否会导致如此多的噪声增加。 相位噪声测量约束的影响。

    我无法在70MHz 下测量此降级。 是否有任何其他方法来测量该饱和对相位噪声的影响。

    请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    放大器可能会增加噪声。 您是否有办法绕过放大器或使用替代电源测试 LMX 器件? 在较低的偏移频率下、PN 主要由输入源决定、因此、如果您看到低于10kHz 时的性能下降、正如我之前提到的那样、这是由输入导致的。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    没有饱和相位噪声的替代源的情况下也可以正常工作。

    我的疑问是、将基准放大器推入饱和状态(例如10dB)会使其相位噪声降低、从而损坏 PLL 相位噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    恐怕我们不适合评论放大器饱和的影响、如果您使用 TI 的放大器、建议您在放大器论坛上发帖、我们的专家会为您提供更具体的答案。  

    正如 Vibhu 指出的、在10kHz 偏移时、基准时钟将为整个 PLL 环路产生噪声、除非环路带宽远小于10kHz。  

    线性区域中的放大器输出电平是多少? LMX2595仅需要0.2V 输入信号、您可以考虑绕过放大器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的参与、我们一定会在放大器论坛中查看它。

    另一个相关查询。

    我想将 PLL 的带宽减少到3KHz 或更低。

    但使用 PLLatinum 软件无法使用可实现的 R 和 C 值。 即使在40KHz 带宽下、也有一个峰值、似乎没有任何 R 和 C 值下降。

    我已附上仿真文件、请查看并建议值、以减少带区、并从6KHz 开始陡降。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    为了获得环路带宽较小的合理环路滤波电容值、相位检测器频率和电荷泵电流都应较小。  

    尝试将电荷泵降至其最小值、并将 FPD 降低至1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    但是、如果我们降低环路电流和相位 det 频率。 相位噪声会降低。

    我们如何平衡这一点。

    我附加了一个示例仿真。

    请查看并回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    相位噪声降级不是由于 FPD 和电荷泵电流所致、这是因为您需要非常小的环路带宽。 您的仿真显示环路带宽小于1kHz、因此总相位噪声主要由 VCO 决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    使用倍频器时、PFD = 140MHz、基准频率为70MHz。

    可设置的最小环路带宽是多少、以在较低偏移下获得最佳相位噪声和急剧滚降。

    如果您可以分享一个示例仿真、那将非常棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    您的相位噪声要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    对于我们的其中一个项目、我们将使用 LMX2595芯片进行实验。

    基准 OCXO 是相同的。 我们已经评估了来自不同公司(分立 PLO 和 VCO)的另一个芯片、并附上了相位噪声图。 如何获得相似的环路滤波器低带宽和相似的相位噪声规格。

    此致

    Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Narendra、

    我们无法在100kHz 偏移时匹配、它受 VCO 和 PLL 相位噪声的限制。  

    假设存在275MHz 的参考时钟、我们在13.75GHz 输出时可以获得的最佳效果如下:

    偏移 相位噪声
    10kHz -105.8
    100kHz -110.2
    1MHz -118.5
    10MHz -141.7

    这是仿真文件。

    e2e.ti.com/.../5353.e2e.sim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的 INPUT Noel