This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在我的应用中、我使用的是 LMX2595芯片。
我从外部源获取我的基准(70MHz 正弦波)。
我先对其进行放大、然后再将其提供给 PLL。
当该路径中的放大器饱和 7dB 时、相位噪声比线性噪声差8dB。 (级别相同)
但基准@饱和时、频谱分析仪上没有杂散(并且 CRO 正弦波清晰可见)。 为什么会发生这种降级。 是因为它仅具有饱和。
请回复。
如果是由于饱和而导致的、则应保持参考放大器的关闭量。
您好、Narendra、
为了获得环路带宽较小的合理环路滤波电容值、相位检测器频率和电荷泵电流都应较小。
尝试将电荷泵降至其最小值、并将 FPD 降低至1MHz。
您好、Narendra、
相位噪声降级不是由于 FPD 和电荷泵电流所致、这是因为您需要非常小的环路带宽。 您的仿真显示环路带宽小于1kHz、因此总相位噪声主要由 VCO 决定。
Noel、您好!
使用倍频器时、PFD = 140MHz、基准频率为70MHz。
可设置的最小环路带宽是多少、以在较低偏移下获得最佳相位噪声和急剧滚降。
如果您可以分享一个示例仿真、那将非常棒。
您好、Narendra、
您的相位噪声要求是什么?
您好、 Narendra、
我们无法在100kHz 偏移时匹配、它受 VCO 和 PLL 相位噪声的限制。
假设存在275MHz 的参考时钟、我们在13.75GHz 输出时可以获得的最佳效果如下:
偏移 | 相位噪声 |
10kHz | -105.8 |
100kHz | -110.2 |
1MHz | -118.5 |
10MHz | -141.7 |
这是仿真文件。
非常感谢您的 INPUT Noel