This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:在实时调试模式下无法访问表达式窗口

Guru**** 2027820 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDM-1001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/696522/ccs-tms320f28379d-expression-window-is-inaccessible-in-real-time-debug-mode

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETIDM-1001

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

操作系统:Windows 10

CCSv7.4

有时、当我尝试在实时调试模式下运行器件时、我无法访问表达式窗口中的全局变量。 窗口显示所有变量的"Target is running (目标正在运行)"。 我也无法挂起设备、因为"Suspend"按钮(Alt+F8)变得不可用。

重启 CCS 和/或重启调试器没有任何帮助。

是否有人可以建议原因是什么以及解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    [引用 USER="Kien]有时、当我尝试在实时调试模式下运行器件时、我无法访问表达式窗口中的全局变量。 窗口显示所有变量的"Target is running (目标正在运行)"。 我也无法挂起设备、因为"Suspend"按钮(Alt+F8)变得不可用。

    此时器件是否仍处于良好状态(即尚未进入杂草)? 我想知道的是、您说也无法停止/暂停器件。

    如果未启用实时模式、但仅启用了表达式视图中的 Continuous Refresh 图标、则是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aartis、
    感谢您的回答。
    它在我单击 Resume (F8)按钮后立即发生。 因此、我不知道器件是否处于良好状态。 我只知道它正在运行、因为有一个 LED 闪烁。

    禁用实时模式没有任何帮助。

    通常、在我启用持续刷新功能后、当更新间隔到来时、窗口(表达式、寄存器等)开始闪烁。 对于上述问题、我注意到表达式窗口不会在每个更新周期闪烁、即使在我让 CPU 运行之前也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚发现、当问题发生时、我仍然可以在启用持续刷新的情况下访问寄存器窗口中的寄存器。 即使我禁用了表达式窗口的持续刷新、表达式窗口也会持续显示"Target is running (目标正在运行)"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎无法再现这种情况。 我在 F28379D Launchpad 上尝试了 C2000Ware 中的几个示例、但没有一个示例表现出这种行为。

    我想知道问题是否特定于应用。 您是否能够尝试 C2000Ware 中的一些示例项目来检查您是否看到相同的行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis、

    我正在尝试使用 TIDM-1001。 到目前为止,我的同事都没有遇到过。 我将尝试使用其他一些代码示例、并在下周向您介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kien、

    只是想跟进并检查您是否有机会对此进行进一步测试。 如果您目前没有任何更新、我可以继续关闭此主题、但如果需要、可以随时重新打开。