This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
操作系统:Windows 10
CCSv7.4
有时、当我尝试在实时调试模式下运行器件时、我无法访问表达式窗口中的全局变量。 窗口显示所有变量的"Target is running (目标正在运行)"。 我也无法挂起设备、因为"Suspend"按钮(Alt+F8)变得不可用。
重启 CCS 和/或重启调试器没有任何帮助。
是否有人可以建议原因是什么以及解决方法?
Kien、
[引用 USER="Kien]有时、当我尝试在实时调试模式下运行器件时、我无法访问表达式窗口中的全局变量。 窗口显示所有变量的"Target is running (目标正在运行)"。 我也无法挂起设备、因为"Suspend"按钮(Alt+F8)变得不可用。
此时器件是否仍处于良好状态(即尚未进入杂草)? 我想知道的是、您说也无法停止/暂停器件。
如果未启用实时模式、但仅启用了表达式视图中的 Continuous Refresh 图标、则是否正常工作?