[引用 user="Andre Vaas">是的,此计算机上安装了“Trend Micro OfficeScan”Antivirus。 但是,由于它是我们公司的计算机,因此我不被允许,而且我没有禁用防病毒的权限。 甚至不是临时的。[/报价]
如果您无法完全禁用它、也许您可以尝试将 CCS/gmake 添加到 Trend Micro Security 软件的例外列表中…
Andre、
请查看 此链接 、了解有关排除和解决此类错误的提示。
如果不是防病毒问题、则可能是由于安装了另一个工具链、与系统路径中的另一个"make"存在冲突。
如果这是错误的原因、那么单独重新安装 CCS 将无法解决问题。 我建议在重新安装 CCS 之前先尝试上述链接中的提示。
要完全卸载 CCS、只需删除安装 CCS 的目录、并确保没有剩余文件/文件夹…
您好!
今天、我的 CCS 也出现了类似的问题:
C:/SAPTemp/Ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search
C:/SAPTemp/CodeComposerWorkspace3/simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library…
[引用 user="Andre Vaas"]my CCS 无法找到我安装的 SDK 和 simplelink Academy 产品。 此外、我的一些打开的项目损坏、项目配置文件完全丢失(.ccsproject、.cproject、.project、.xdchelp)。
很遗憾听到您的项目损坏问题。
尽管我们知道工作区损坏是不时发生的(使用新工作区通常可以解决此问题)、但项目损坏和项目元数据文件的消失是相当罕见的…
用户好!
Launchpad 具有板载调试仿真器(XDS110)。 您只需 CCS、USB 电缆和 LaunchPad 即可。 如果您想学习、请浏览我们的 simplelink Academy 培训模块。
在此处下载适用于 CC2650/CC2640的 Simplelink Academy:
e2e.ti.com/.../448001
在此处下载匹配的 BLE-STACK
http…