This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:[EMG]函数发生器测试波和数据转换

Guru**** 1983025 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777826/ads1298ecgfe-pdk-emg-function-generator-test-wave-and-data-conversion

主题中讨论的其他器件:ADS1298ECGFE-PDK

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的发帖。

    检查模拟电源电压配置、并验证该特定通道的两个输入引脚是否始终处于该电源范围内(即 AVSS < INxP/N < AVDD)。 您可以尝试探测每个输入引脚并使用示波器测量信号、以验证其是否处于可接受的范围内。

    如果您使用的是单极3.3V 电源、请确保正弦波的直流失调压至少比接地高500mV、这样正弦波的振幅范围为0V 至1V 或更高。 通常、1/2 Vs 用作直流失调电压、以使输入信号的摆幅在失调电压之上和之下相等。 当然、您还需要将信号发生器接地端与 ADS1298ECGFE-PDK 上的接地端进行参考。

    有关单端和差分输入配置的图示、请参阅数据表中的图27和图28。

    此致、

x 出现错误。请重试或与管理员联系。