This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:确认的封装主体是否为电气 ADC128S102QML 和 ADC12D1620CCMLS 悬空或连接到 GND

Guru**** 2012440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824598/adc128s102qml-sp-confirm-if-the-package-body-of-are-electrically-adc128s102qml-and-adc12d1620ccmls-floating-or-connected-to-gnd

器件型号:ADC128S102QML-SP

大家好、

我们的客户想知道 ADC128S102QML [CFP (NAC)-16] 和 ADC12D1620CCMLS [CCGA (NAA)-376]的封装主体是否浮动或连接到电路板中的 GND 以满足其设计要求。

他们需要知道是使用导电的热环氧树脂(如果它是浮动的)还是使用非导电的热环氧树脂(如果它是接地的)。  


您的确认将大有帮助。

谢谢!

Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    ADC128S102WGRLQV 采用全陶瓷封装、没有金属热量或盖子。  这可以在数据表的封装图中看到、我认为这上面已经有一个 e2e 帖子。

    ADC12D1620CCMLS 底部有一个金属散热片、该散热片接地并通过柱连接到电路板。  我们建议这些色谱柱 采用电气接地。  同样、这应该在数据表中。   它还有一个金属盖子、该金属盖子未接地、但是浮动的。

    请注意、在将来发布有关多个产品的问题时、通常最好为每个产品打开一个主题、因为这两个产品由不同的组涵盖。   恰好是这样、我熟悉 ADC12D1620、因此我能够回答这个问题。  它还使客户更容易进行 e2e 搜索、以查看问题是否已得到解答。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    感谢您的即时支持、现已找到以下相关帖子:
    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/807599/2988388?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADC128S102#2988388

    我也很抱歉将2个器件加入此主题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan