This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:SPI 通信失败

Guru**** 1957125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453120/tpl0501-100-spi-communication-failed

器件型号:TPL0501-100

工具与软件:

如果从器件中只有一个 TPL0501、CS 引脚能否直接接地? 我曾尝试过此操作、发现无法与 MCU 通信。

下面是我的 SPI 通信代码。

空 SPI_WT (无符号字符数据)

unsigned char n;
SPI_DELAY ();
for (n=0;n<8;n++)
 {
 SPI_SCK=0;
 SPI_DELAY ();
 if (数据和0x80)
   SPI_DIN=1;
 设计
   SPI_DIN=0;
 SPI_SCK=1;
 WT_Data<<=1;
 SPI_DELAY ();
 }
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong、  

    否、CS 不能接地。 您必须遵循数据表中的时序图。 TPL 在 CS 的上升沿更新。  

    此致!

    Katlynne Jones

x 出现错误。请重试或与管理员联系。